건물 자동화는 AI 데이터 센터를 더욱 신뢰할 수 있고 에너지 효율적으로 만듭니다
우리가 매일 생활하는 공간 - 사무실, 가정에서부터 쇼핑몰까지 - 점점 더 환경을 편안하고, 안전하며, 에너지 효율적으로 만들기 위해 "스마트 컨트롤"에 의존하고 있습니다. 이것이 바로 "건물 자동화"의 본질입니다. 센서, 컨트롤러, 시스템 플랫폼을 통해 조명, 공조, 전력, 화재 방지, 보안 시스템을 자동으로 조정하여 건물 전체를 "지능화"합니다. AI 데이터 센터와 같이 24시간 작동하는 대규모의 미션 크리티컬 시설에서는 건물 자동화가 효율성을 높이는 도구일 뿐만 아니라 안정적인 운영을 보장하는 중요한 수호자 역할을 합니다.
AI 데이터 센터는 일반적인 사무 공간이 아닙니다. 이곳은 방대한 양의 정보를 처리하고 24시간 내내 고성능 연산을 수행하며, 매우 높은 환경 기준을 요구합니다. 온도가 너무 높으면 장비가 고장 날 수 있습니다. 전원 공급이 불안정하면 데이터가 손상될 수 있습니다. 이러한 상황에서 빌딩 자동화 시스템은 24시간 근무하는 관리자처럼 작동하여 끊임없이 모니터링하고, 조정하며, 모든 구석구석을 보호합니다.
AI 데이터 센터에서 건물 자동화의 응용에는 지능형 냉각 및 온도 제어, 전력 관리 및 백업 모니터링, 스마트 조명 및 보안 시스템, 그리고 원격 모니터링 및 데이터 분석이 포함됩니다. AI 서버는 상당한 전력을 소비하고 많은 열을 발생시키기 때문에, 건물 자동화 시스템의 지능형 냉각 및 온도 제어는 서버의 작업량에 따라 냉각 에어컨과 공기 흐름 방향을 유연하게 조정할 수 있습니다. 이는 장비를 최적의 온도로 유지할 뿐 아니라 불필요한 에너지 소비를 절약합니다.
전력 관리 및 백업 모니터링 측면에서 자동화된 전력 시스템은 실시간으로 전기 사용량을 모니터링하고 이상 징후에 대한 초기 경고를 제공하며 갑작스러운 정전 시 백업 시스템으로 자동 전환하여 중단 없는 AI 운영을 보장할 수 있습니다. 또한 스마트 조명 및 보안 시스템을 위해 서버실을 넘어 데이터 센터는 사무실, 유지보수, 검사 공간을 포함합니다. 건물 자동화 시스템은 조명 강도와 운영 일정을 자동으로 조정하고 감시, 출입 통제 및 경보 시스템을 통합하여 철저한 보안을 제공합니다.
마지막으로, 원격 모니터링과 데이터 분석을 통해 관리자들은 클라우드 플랫폼을 통해 어디에서든 실시간 건물 상태, 에너지 사용량 및 장비 운영을 볼 수 있습니다. 과거 데이터 분석은 관리 전략의 지속적인 최적화를 더욱 가능하게 합니다.
AI 및 미래 기술에 대해 논의할 때, 소프트웨어와 알고리즘에 초점을 맞추기 쉽습니다. 그러나 AI가 효과적으로 작동할 수 있도록 하는 진정한 기반은 단단하고 효율적인 "집"인 데이터 센터입니다. 빌딩 자동화는 이 집을 안전하고 에너지 효율적이며 지능적으로 운영되도록 하는 핵심입니다. 빌딩 자동화를 선택하면 AI가 안정된 무대를 제공받아 성능을 발휘할 수 있으며, 미래 기술이 이 기반에서 꾸준히 발전할 수 있도록 보장합니다.

건물 자동화는 AI 데이터 센터의 필수 주요 기술이 됩니다
오늘날의 AI 데이터 센터는 고속 계산을 위한 핵심 허브일 뿐만 아니라 고효율 관리와 지속 가능한 운영이 요구되는 복잡한 건물입니다. 이를 실현하기 위해 "건물 자동화"는 필수적인 핵심 기술로 자리 잡았습니다.
간단히 말해, 빌딩 자동화는 센서, 컨트롤러, 지능형 시스템을 사용하여 건물 내의 공기 조절, 조명, 보안, 에너지, 물 자원과 같은 다양한 시설을 자동으로 모니터링하고 조정하는 것을 의미합니다. AI 데이터 센터의 경우, 이러한 시스템은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 AI 성능에 지장을 주지 않으면서 에너지 소비를 줄이는 데도 기여합니다.
예를 들어, 자동화된 에어컨 시스템은 서버 부하와 주변 온도에 따라 냉각 전략을 조정하여 최적의 작동 상태를 유지할 수 있습니다. 에너지 관리 시스템은 전력 사용 데이터를 통합하여 동적으로 전력 소비 패턴을 조정함으로써 최대 수요 압력을 줄일 수 있습니다. 환경 감지 및 조기 경보 시스템은 이상 현상이 발생하기 전에 실시간으로 대응하여 시스템 안전성과 운영 안정성을 보장할 수 있습니다.
게다가, 건물 자동화가 AI 기술과 결합되면 데이터 센터는 자율적으로 운영 모델을 학습하고 최적화하여 예측 유지보수, 자동 일정 관리 및 지능형 자원 배분을 가능하게 합니다. 이는 효율성을 더욱 개선하고 장비 수명을 연장하며 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 기여합니다.
요약하면, 건물 자동화는 AI 데이터 센터를 "수동 관리"에서 "지능형 운영"으로 전환하여 현대 디지털 사회를 지원하는 기초적인 힘이 됩니다.
건물 자동화 솔루션은 AI 데이터 센터에서 더 스마트하고 효율적인 운영을 가능하게 합니다
Arrow Electronics와 그 파트너들은 AI 데이터 센터가 보다 지능적이고 효율적으로 운영되도록 하여 운영 성능을 향상시키는 데 전념하고 있습니다. 이들은 수많은 빌딩 자동화 솔루션을 도입했습니다. 아래에서는 Arrow Electronics와 그 파트너들이 제공하는 솔루션을 KNX 빌딩 제어 시스템, 실내 위치 및 연결성, 스마트 센싱 및 모니터링과 같은 애플리케이션 유형별로 소개합니다.
KNX 빌딩 제어 시스템
AI 데이터 센터와 같은 고밀도, 고에너지 소비 컴퓨팅 공간에서 KNX 건물 제어 시스템은 건물 자동화 관리에 중심적인 역할을 합니다. KNX는 개방적이고 표준화된 자동화 프로토콜로서 데이터 센터 내 다양한 서브시스템을 통합합니다. 여기에는 조명 제어, HVAC(난방, 환기 및 공기 조절), 에너지 관리, 보안 모니터링, 차양 시스템 등이 포함되며, 이를 통해 지능적이고 자동화된 중앙 관리가 가능해집니다. AI 데이터 센터에서 KNX 건물 제어 시스템의 역할에는 에너지 효율 최적화, 환경 모니터링 및 실시간 대응, 운영 안전성 강화, 유연한 확장성과 통합 능력 제공 등이 포함됩니다. KNX 건물 제어 시스템은 AI 데이터 센터에 시각적이고 제어 가능하며 에너지 절약적이고 안전한 스마트 빌딩 플랫폼을 제공하여 운영 비용을 줄이는 동시에 전체 AI 컴퓨팅 안정성을 위한 견고한 기반을 제공합니다.


ST 홈 및 빌딩 자동화 솔루션 — STMicroelectronics (ST)은 KNX 통신에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 개발자가 개발 시간을 단축하고 비용을 절감하며 KNX 장치를 구축할 수 있도록 돕는 종합적인 소프트웨어 및 하드웨어 평가 도구를 제공합니다. 이러한 개발 도구에는 KNX 트랜시버, KNX 소프트웨어, 유선 KNX 버스 통신 보드 및 유선 및 무선 KNX 브리지 카드가 포함되어 있어 지역 네트워크와의 상호 운용성을 보장합니다. STMicroelectronics는 또한 저전력 STM32 마이크로컨트롤러, MEMS 관성 모듈, 선도적인 환경 센서 및 기계 학습 관성 측정 장치를 포함한 풍부한 제품 포트폴리오를 제공하여 주변 환경과의 매우 정밀한 상호작용을 가능하게 합니다.
실내 위치 지정 및 연결성
AI 데이터 센터의 건물 자동화에서 "실내 위치 확인 및 연결" 솔루션은 관리 효율성과 보안을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. Bluetooth, Wi-Fi, UWB와 같은 기술을 사용하여 시스템은 인력, 장비 또는 기계의 실시간 위치를 추적할 수 있으며, 이를 통해 인력 관리, 자산 추적, 보안 경고, 에너지 최적화와 같은 응용 프로그램을 가능하게 합니다. 인력 관리는 유지 보수 직원의 이동 및 접근 기록을 추적하여 안전성과 대응 효율성을 향상시킵니다. 자산 추적은 특정 장비나 이동 도구를 신속히 찾을 수 있어 검색 시간을 줄입니다. 보안 경고는 인력이 제한 구역에 들어갈 경우 알림을 제공하거나 자동으로 경고를 트리거합니다. 에너지 최적화는 위치 데이터를 결합하여 조명 및 공조를 자동으로 조정하여 비어 있는 구역에서 낭비를 줄입니다. 요약하자면, 실내 위치 확인 기술은 AI 데이터 센터의 건물 자동화에 실시간 정밀 감지 기능을 추가하여 전체 운영을 더욱 스마트하고 안전하며 효율적으로 만듭니다.

RTLS 및 액세스(UWB) 데모 — 이 참조 설계는 UWB 기술을 기반으로 하며 고정밀 실시간 위치 및 액세스 제어 시스템 솔루션을 제공합니다. 이 참조 설계는 일반적으로 건물 또는 차량 액세스 제어, 자산/인력 추적 및 실내 내비게이션, 산업 안전 구역 제어, 차량 주차 시스템, 심지어 모바일 VR/AR 애플리케이션에 사용됩니다. UWB(Ultra-Wideband) 기술은 고주파 신호를 AoA(Angle of Arrival), PDoA(Phase Difference of Arrival), TDoA(Time Difference of Arrival) 기술과 결합하여 고정밀(최대 10cm), 안정적이고, 안전하며, 낮은 대기 시간 및 장거리 실시간 위치 솔루션을 제공합니다. 모든 앵커를 연결하여 네트워크 규모를 확장함으로써 더 많은 태그를 지원할 수 있습니다.
혼합 플랫폼 Matter 스마트 홈 데모 ── Matter 스마트 홈 데모는 IPv6 기반 스마트 홈 애플리케이션 통신 프로토콜에 기초하며, Connectivity Standards Alliance (CSA)에 의해 개발 및 운영됩니다. 이 데모는 CSA 사양을 기반으로 NXP RW612 또는 NXP i.MX93 + Murata 2EL 모듈을 Matter Open Thread Border Router (OTBR)로 사용하여 Matter 스마트 홈 네트워크를 구축합니다. 또한 Silicon Labs FR32MG24, SiWG917, 그리고 NXP MCXW71은 Matter 엔드 디바이스로 작동하여, Matter OTBR에 가입하여 Matter 스마트 홈 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. Matter 네트워크의 Multiple Fabric 기능은 Matter 엔드 디바이스가 여러 Matter 컨트롤러(OTBR)에 가입할 수 있도록 하여 사용 유연성을 향상시킵니다.
스마트 감지 및 모니터링
AI 데이터 센터의 건물 자동화에서 "스마트 감지 및 모니터링" 솔루션은 환경과 장비 운영을 보호하는 "감각 시스템" 역할을 합니다. 온도, 습도, 연기, 진동, 누수, 가스 센서와 같은 다양한 스마트 센서를 실시간 모니터링 플랫폼과 결합하여 시스템은 환경 조건을 실시간으로 감시할 수 있으며, 과열이나 누수와 같은 위험을 방지하고 조기 경고 및 자동 알림을 제공하여 안전 대응 효율성을 향상시킵니다. 또한 장비 운영 상태를 모니터링하여 잠재적인 고장을 조기에 감지할 수 있습니다. 데이터 통합 및 시각적 관리와 결합하면 이러한 기능은 에너지 절약과 예방 유지 관리를 달성하는 데 도움을 줍니다. 이러한 기능은 AI 데이터 센터가 안전하고 안정적이며 에너지 효율적인 운영을 유지하면서 효율적으로 작동할 수 있도록 보장합니다.

OPTIGA™ TPM SLB9672 TPM 2.0 FW15.xx 신뢰 플랫폼 모듈 ── 이 모듈은 Infineon에서 소개한 TPM 2.0 펌웨어 모듈입니다. 이는 TCG TPM Library Specification 버전 1.59과 PC Client Platform TPM Profile(PTP) 버전 1.05를 준수합니다. PQC로 보호되는 펌웨어 업데이트 메커니즘을 특징으로 하며, Common Criteria EAL4+ 등급, AVA_VAN.4(중간 수준)에 따라 TCG PC Client TPM Protection Profile 및 FIPS 140-2 Level 2 인증을 받았습니다. SPI 인터페이스를 지원하며, Intel TXT 및 Microsoft Windows 인증 기준을 충족하여 플랫폼 적격성을 성공적으로 획득했습니다. 또한 NIST SP 800-90A 규격에 따라 구현된 난수 생성기(RNG)를 포함하며, 3개의 Endorsement Key(EK)와 EK 인증서(RSA 2048, ECC NIST P256, ECC NIST P384)를 사전에 제공됩니다.

보안 및 감시 AMR — 자율 이동 로봇(AMR)은 자율주행 자동차와 유사한 기능을 가지고 있습니다. 이들의 복잡한 설계는 여러 하위 시스템으로 구성되어 로봇이 최소 또는 전혀 인간의 개입 없이 이동, 관찰 및 안전하게 작동할 수 있게 합니다. onsemi는 신뢰할 수 있는 스마트 전력 및 감지 솔루션을 통해 이러한 복잡성을 줄이며, 설계에 필요한 핵심 구성 요소를 제공합니다. onsemi의 하위 시스템 솔루션은 견고한 고해상도 이미지 시스템, 고출력 모터 제어, 효율적인 소형 배터리 충전 솔루션 등을 포함하며, 이는 자동차 산업을 수년간 지원해 온 경험을 바탕으로 개발되었습니다.

MYBSP0122BABFT 시리즈 / MYBSP0055AABFT 시리즈 PoE PD 절연형 DC-DC 컨버터 ── Murata에서 출시한 PoE PD 응용 분야를 위한 25.5W 절연, 안정화된 DC-DC 컨버터입니다. 입력 전압 범위는 37-57V이며, 일반적인 효율은 92.5%(12VOUT)를 제공합니다. 2250V DC 완전 절연을 갖추고 있으며 IEEE802.3at 표준을 준수하는 장치에 이상적인 선택입니다. 모듈은 입력 저전압 잠금 기능과 출력 전류 제한을 포함하는 자동 재시작 기능을 활용한 셀프 보호 기능을 포함하고 있습니다. 또한 IEEE802.3at 표준에 대한 감지 및 분류 기능도 수행합니다. PD 모듈의 입력 전류 요구사항은 10mA 이상입니다. Type 2 PSE 표시기와 어댑터 ORing 기능을 지원하며, 표면 실장형 모듈입니다.

모션 네트워크 카메라 — Infineon의 감시 카메라와 도어벨 애플리케이션은 Infineon의 XENSIV™ BGT60TR13C 60GHz 레이더 센서 모듈을 통합하며, AIROC™ CYW55913 Wi-Fi 및 Bluetooth 저에너지 (LE) 평가 키트(EVK)에 설치됩니다. Infineon의 Presence Sensing 및 Zoning Android 앱을 사용하여 사용자는 레이더 영역 알고리즘을 구성하고 존재 피드백을 확인할 수 있습니다. 이 구현은 레이더 처리 및 연결성을 위한 별도의 MCU 수를 줄여 PCB 영역과 자재명세서(BOM) 비용을 낮춥니다. 주요 제품 기능에는 존재 감지 및 영역 설정, 감지된 대상 수, 각 대상의 거리 및 각도 감지, 레이더 처리 및 연결성을 위한 MCU 요구 사항 감소가 포함됩니다.
보안 카메라 및 도어벨 애플리케이션


XENSIV™ 60GHz BGT60LTR11AIP 레이더 센서 데모 보드 — BGT60LTR11AIP는 안테나 구조, 구성 가능한 내장 감지기 및 상태 머신을 포함하여 완전히 통합된 마이크로웨이브 모션 센서입니다. 이는 완전 자율적인 작동을 가능하게 합니다. 61GHz에서 61.5GHz 주파수 대역으로 작동하는 도플러 모션 센서로 설계되었습니다. 위상 고정 루프(PLL)가 있는 통합 주파수 분주기는 전압 제어 발진기(VCO) 주파수 안정성을 제공하며 연속파(CW) 작동을 허용합니다. BGT60LTR11AIP는 고주파 신호 생성을 위한 저 위상 잡음 푸시푸시 VCO를 통합합니다. 패키지화된 단일체 마이크로웨이브 집적 회로(MMIC)는 최대 커버리지를 위해 광범위 빔 안테나를 포함하고 있습니다.

NXJ1T 시리즈 절연형 1W 단일 출력 SM DC-DC 변환기 — 이 시리즈는 Murata가 출시한 DC-DC 변환기용 산업 표준 풋프린트를 사용하여 새로운 특허 기술을 활용합니다. NXJ1T 시리즈는 영국에서 제조되었으며, 표면 실장 몰드 패키지에 독자적인 블록 코일 변압기 기술을 통합합니다. NXJ1T는 고절연, 낮은 누설 전류, 산업 환경에서의 우수한 온도 사이클 성능을 제공합니다. 특허 보호를 받으며, 낮은 프로파일을 특징으로 하고, UL 62368-1을 인정받았으며 ANSI/AAMI ES60601-1, 1 MOPP에 대한 승인 대기 중이고, 4.2kVDC 절연 Hi-Pot 테스트를 통과하였으며, 자동화된 제조를 통해 생산되고, 단락 보호 및 저전압 잠금 기능을 포함하며, CMTI >200kV/μS를 관찰하였고, 400Vrms의 연속 장벽 견딜 전압을 지원합니다.
결론
AI 시대에서 데이터 센터는 계산의 중심일 뿐만 아니라 에너지 효율성과 안정성의 핵심입니다. 환경 모니터링 및 에너지 관리에서 스마트 네트워킹 및 보안 시스템에 이르기까지 건물 자동화 기술을 통해 모든 세부 사항을 실시간으로 모니터링하고 최적화할 수 있습니다. 이는 데이터 센터의 신뢰성을 높이는 것뿐만 아니라 에너지 소비와 운영 리스크를 크게 줄여 미래의 지능형 컴퓨팅을 위한 더 견고한 기반을 마련합니다. 건물이 생각하게 하고 AI가 안심하고 작동할 수 있게 만드십시오.
기사 태그