배터리 에너지 저장 시스템에서 새로운 커패시터는 중요한 지원 역할을 합니다.
세계 에너지 구조가 탈탄소화와 재생 에너지로 전환함에 따라, 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 재생 에너지 응용을 촉진하고, 그리드 안정성을 강화하며, 지속 가능한 에너지 개발을 장려하는 데 핵심 기술로 자리 잡았습니다. 이러한 배경에서, BESS의 필수 보조 구성 요소인 커패시터는 전력 관리, 필터링, 전력 버퍼링 및 전압 안정화에서 뛰어난 성능을 통해 시스템 효율성과 신뢰성에 있어 없어서는 안 될 역할을 합니다. 특히, 폴리머 커패시터와 필름 커패시터와 같은 새로운 커패시터 기술의 급속한 발전은 내구성과 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 에너지 저장 응용에서 그 잠재력을 확장시켰습니다. 이 기사에서는 BESS에서 새로운 커패시터의 다양한 응용을 탐구하고 YAGEO의 자회사인 KEMET에서 선보인 첨단 커패시터의 기능적 특징에 대해 강조합니다.
콘덴서는 전원을 관리하고 필터링하여 전압 안정성을 보장합니다
커패시터는 BESS에서 중요한 보조 역할을 합니다. 커패시터의 주요 기능은 전력 관리 및 필터링입니다. 커패시터는 배터리 충전 및 방전 과정에서 고주파 간섭 및 노이즈를 필터링하여 시스템 전압 안정성을 보장할 수 있습니다. 인버터와 정류기에서는 커패시터가 파형을 부드럽게 하고 고조파 왜곡을 줄일 수 있습니다. 또한, 커패시터는 과도 응답 처리 및 전력 버퍼링을 담당할 수 있습니다. 부하가 갑자기 증가하거나 감소할 때 커패시터는 과도 전류 버퍼링을 제공하여 배터리가 과도한 전류 충격을 받지 않도록 방지하고 배터리 수명을 연장시킵니다.
한편, 커패시터는 에너지를 저장하고 재분배할 수 있습니다. 일부 애플리케이션에서는 커패시터가 잠시 동안 소량의 에너지를 저장하여 전력 수요가 변동될 때 배터리가 에너지를 재분배하는 것을 돕는 데 사용될 수 있습니다. 또한, 커패시터는 전압 안정화 및 보호에 도움을 주며, BESS 내 DC 링크 전압을 안정화하고 갑작스러운 전압 스파이크를 흡수하여 시스템 내 민감한 구성 요소를 보호하는 데 기여합니다.
배터리 에너지 저장 시스템의 특성에 따라 다양한 애플리케이션 시나리오에 적합한 다른 유형의 커패시터가 있습니다. 예를 들어, 전해 커패시터는 높은 용량 값과 상대적으로 저렴한 비용으로 DC 링크에서 전압 안정화에 적용할 수 있으며, 높은 전류 처리와 저주파 필터링에 적합합니다. 그러나 수명이 짧고 높은 온도에 민감합니다. 필름 커패시터는 높은 신뢰성, 긴 수명, 고온 및 고전압 저항, 낮은 등가 직렬 저항(ESR)을 갖추고 있어 전력 모듈의 고주파 필터링, 인버터 및 회로 안정화에 사용될 수 있습니다. 하지만 비교적 낮은 용량 값을 가지며 크기가 클 수 있습니다.
세라믹 커패시터는 우수한 고주파 특성, 소형 크기, 고온 저항성 및 긴 수명을 가지며, 고주파 필터링 및 펄스 전류 흡수에 적용할 수 있습니다. 하지만 정전 용량 값이 상대적으로 낮아 보조 회로에 적합합니다. 이중층 커패시터(슈퍼커패시터)는 높은 전력 밀도, 빠른 충전 및 방전 능력, 긴 수명을 가지고 있어 순간적인 에너지 저장 및 방출에 사용될 수 있으며, 배터리가 전력 피크 수요를 충족하도록 돕습니다. 하지만 에너지 밀도가 낮고 비용이 높은 편입니다.
커패시터를 선택할 때는 용량과 전압 정격을 우선적으로 고려해야 합니다. 시스템의 동작 전압과 전력 요구 사항을 충족하는 커패시터를 선택하여 과전압이나 용량 부족을 방지하는 것이 필요합니다. 또한, 수명과 신뢰성을 고려하여 필름 커패시터 및 세라믹 커패시터와 같이 수명이 길고 안정성이 높은 커패시터 유형을 우선적으로 선택해야 합니다.
또한, 커패시터의 환경 적응성도 고려해야 합니다. 에너지 저장 시스템이 직면할 수 있는 고온, 습도 및 기타 환경 요인을 고려하여, 우수한 내후성을 가진 커패시터를 선택해야 합니다. 당연히, 비용 대비 성능 균형도 추구해야 하며, 과도한 설계와 불필요한 비용 증가를 피하기 위해 응용 요구 사항에 적합한 성능의 커패시터를 선택해야 합니다.
폴리머 커패시터는 높은 체적 효율과 정전 용량 안정성을 특징으로 합니다
폴리머 커패시터는 높은 부피 효율, 긴 수명, 정전 용량 안정성, 안전성, 그리고 압전 효과 지원을 포함한 여러 기술적 이점을 제공합니다. 이들은 기계적 구조를 사용하며, 항공우주 고려 사항을 충족하고, 디레이팅과 DC/DC 변환을 지원하며 리플 생성을 줄일 수 있습니다.
KEMET는 폴리머 커패시터 기술 분야에서 시장을 선도하는 기업입니다. KEMET의 유기 커패시터는 전도성 폴리머 캐소드로 구성된 고체 전해 장치로, 다양한 응용 분야에서 최적화된 성능을 제공합니다. KEMET의 제품 포트폴리오는 매우 낮은 ESR과 향상된 고주파 용량 유지력을 결합하고, 다양한 크기 옵션을 제공하여 혁신과 기술을 통해 설계자를 지원합니다.
KEMET은 SMD 칩형, SMD 캔형, 방사형, 적층 칩형, 축형, 방사형 조립형, 수평 크라운 SMD형, 방사형 크라운형, 직사각형, 수직 크라운 SMD형을 포함한 다양한 폴리머 커패시터 유형을 제공합니다. 완벽한 사양 범위를 통해 배터리 에너지 저장 시스템의 다양한 요구를 충족할 수 있습니다.
안전 인증 필름 커패시터, EMI 억제를 지원
안전 인증된 커패시터는 AC 라인 필터링 애플리케이션에서 간섭을 억제하기 위해 안전한 사용을 위해 인증받은 제품입니다. KEMET은 AC 라인 필터링 애플리케이션에서 전도성 방출을 감쇠시키도록 특별히 설계된 안전 인증 필름 커패시터를 도입했습니다. 필름 커패시터의 자체 복구 기능은 전력 라인 안전을 위해 탁월한 선택이며, 국제적으로 인정받는 안전 인증을 보유하고 있습니다. 이러한 커패시터는 영향을 받기 쉬운 장비로부터 잠재적으로 교란을 일으키거나 손상을 줄 수 있는 라인 트랜지언트와 EMI를 격리해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다.
EMI 억제를 지원하는 필름 커패시터는 재생 에너지 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. KEMET에서 선보인 커패시터는 EMI 억제를 강력하게 제공하도록 세심하게 설계되었으며, 소형화와 높은 전류 처리 능력에 대한 증가하는 요구를 충족합니다. 태양광 또는 풍력 에너지 시장에서든, KEMET의 커패시터는 우수한 성능을 제공하며, 혹독한 환경에서도 재생 에너지 시스템이 원활하고 효율적으로 작동하도록 보장합니다.
KEMET 필름 커패시터는 낮은 ESR을 특징으로 하여 정전 용량을 손상시키지 않으면서 높은 리플 전류 등급을 제공합니다. 필름 커패시터의 높은 전압 등급은 DC 링크 및 고출력 애플리케이션에 특히 적합하며, 낮은 ESR, 효율적인 CV(정전 용량/전압) 및 높은 전압 등급의 조합으로 에너지 저장 및 EMI 필터링에 이상적입니다.
KEMET의 EMI 억제 필름 커패시터는 높은 전류를 손쉽게 처리할 수 있도록 특별히 설계되어, 까다로운 전력 응용 분야에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 이러한 높은 전류 처리 능력은 민감한 전자 장치를 파괴적인 간섭으로부터 보호하는 데 이상적입니다. 또한 KEMET 커패시터는 넓은 범위의 정전 용량 값을 제공하여 고객이 특정 응용 분야에 맞는 솔루션을 유연하게 선택할 수 있도록 합니다. 작은 정전 용량에서 큰 정전 용량까지, KEMET의 제품은 고객의 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화될 수 있습니다.
추가적으로, KEMET 커패시터는 가장 까다로운 조건을 견딜 수 있는 THB 등급 환경 성능을 제공합니다. 이는 온도-습도-바이어스 테스트를 거쳤음을 의미하며, 극한 환경에서도 안정적으로 작동하여 고온 및 습도에서도 시스템 보호를 보장합니다. 또한, 전자 디바이스의 크기가 계속해서 줄어들고 있는 가운데, KEMET의 EMI 억제 필름 커패시터는 소형화라는 점을 염두에 두고 설계되었습니다. 콤팩트한 형태에도 불구하고 강력한 성능을 제공하여 품질을 손상시키지 않으면서 공간을 절약할 수 있습니다.
지속 가능성과 친환경 기술을 실현하기 위해 설계된 DC-link 필름 커패시터
KEMET의 DC-link 필름 커패시터는 지속 가능성과 친환경 기술의 미래를 선도하기 위해 설계된 차세대 에너지 효율적인 부품입니다. 이러한 커패시터는 최상급 성능과 환경 친화적인 설계를 결합하여 오늘날의 첨단 전자 응용 프로그램의 요구를 충족시키며 혁신의 새로운 기준을 세웁니다. Power Box 필름 커패시터는 뛰어난 효율성을 제공하면서도 환경적 영향을 최소화하도록 설계되어, 최첨단 기술과 지속 가능성을 우선시하는 프로젝트에 이상적인 선택입니다.
KEMET의 DC 링크 필름 커패시터는 높은 용량 밀도를 제공하여 최소한의 공간에서 에너지 저장을 극대화합니다. 뛰어난 용량 밀도로 인해 KEMET 커패시터는 컴팩트하고 고성능 애플리케이션에 적합합니다. 또한, KEMET의 DC 링크 필름 커패시터는 매우 신뢰성이 높으며, 지속적인 성능을 보장하기 위해 긴 수명을 염두에 두고 설계되었으므로 교체 빈도를 줄이고 폐기물을 최소화합니다.
KEMET의 DC 링크 필름 커패시터는 초박형 및 경량 디자인으로 낮은 높이의 커패시터를 통해 설계 유연성을 제공합니다. 이 커패시터는 공간이 제한된 응용 분야에 적합하며 전력을 저하시키지 않습니다. 또한, KEMET의 낮은 높이의 커패시터는 가혹한 환경에서도 견딜 수 있는 성능을 제공합니다. 이 커패시터는 가장 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 설계되었으며, 열악한 환경에서도 최적의 기능성을 유지하여 가장 어려운 응용 분야에서도 높은 신뢰성을 보장합니다.
또한, KEMET은 지속 가능한 기술로 미래를 강화하기 위해 Power Cans를 도입합니다. KEMET은 내구성, 효율성, 환경 영향을 포함한 에너지 저장 솔루션에서 고객이 직면하는 과제를 이해합니다. KEMET의 Power Cans는 이러한 문제를 해결하기 위해 특별히 설계되었으며, 성능을 저하시키지 않고 지속 가능한 대안을 제공합니다.
KEMET의 Power Cans은 높은 정전 용량 밀도를 특징으로 하여 공간에 영향을 미치지 않으면서 에너지 저장을 극대화합니다. 뛰어난 정전 용량 밀도를 자랑하는 KEMET의 Power Cans은 컴팩트하면서도 강력한 에너지 솔루션을 제공합니다. 또한, KEMET의 Power Cans은 높은 전류 처리 능력을 제공하여 높은 전류 용량으로 비교할 수 없는 전력 전송을 가능하게 하고, 무거운 부하에서도 매끄럽고 효율적인 작동을 보장합니다.
KEMET의 Power Cans는 자기 복구 기술을 통합하여 안전성과 신뢰성을 우선시합니다. 이 혁신적인 기술은 내구성과 지속적인 작동을 보장하며, 고장의 위험을 최소화합니다. 또한, KEMET의 Power Cans는 극한 온도, 습도, 먼지 등 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 고급 밀봉과 견고한 구조를 통해 KEMET의 Power Cans는 가장 혹독한 조건에서도 견뎌냅니다.
KEMET의 필름 커패시터는 방사형 타입, 캔 타입, SMD 칩 타입, 축형 타입, 도어 노브 타입 및 듀얼 인라인 타입 등 다양한 사양으로 제공되어 배터리 에너지 저장 시스템의 다양한 요구를 충족할 수 있는 포괄적인 범위를 제공합니다.
결론
새로운 커패시터 기술의 개발은 배터리 에너지 저장 시스템 성능 향상을 위한 전례 없는 가능성을 제공합니다. 높은 신뢰성, 긴 수명, 빠른 응답 속도 및 뛰어난 전력 처리 능력을 가진 새로운 커패시터 기술은 특히 폴리머 커패시터와 필름 커패시터가 에너지 관리, 전압 안정화, 필터링 및 전력 완충에서 없어서는 안 될 역할을 합니다. 에너지 저장 기술이 계속 발전함에 따라 이러한 새로운 커패시터는 더 높은 전력 밀도를 달성하고, 더 복잡한 시나리오를 처리하며, 더 가혹한 환경에서 작동하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. YAGEO/KEMET이 출시한 다양한 새로운 커패시터는 글로벌 에너지 구조의 저탄소 전환을 추진하며, 재생 가능 에너지의 광범위한 채택을 촉진하고 에너지 지속 가능성을 발전시킬 것입니다.
디바이스 프로그래밍 서비스
대규모로 고품질 디바이스 프로그래밍 서비스를 제공합니다.
기사 태그