Arrow Electronic Components Online

TMR 센서: 더 작은 부품으로 기능 향상

센서17 1월 2024
디지털 오실로스코프 스크린샷에는 TMR 센서와 홀 센서 출력값을 비교하는 두 개의 중첩된 파형이 표시됩니다. TMR 센서는 부드러운 파란색 파형으로 나타나며, 홀 센서는 더 거친 빨간색 신호로 표시됩니다. 그래프는 오른쪽에 'TMR Sensor'와 'Hall Sensor'로 라벨링되어 있으며, 위쪽에 PicoScope 소프트웨어 인터페이스가 보입니다.
모든 기사 보기

TMR 센서 소자는 두 개의 강자성층 사이에 끼워진 나노미터 수준의 매우 얇은 비자성 절연층으로 구성되어 있습니다.

오늘날, 자기장을 비례 전압으로 변환할 수 있는 여러 기술이 존재합니다. 자기 센서 는 자기 엔코더, 전자 나침반, 절대 각도 센서, 간단한 온/오프 스위치 및 전류 감지 등 다양한 부문에서 다양한 응용 프로그램에 사용되고 있습니다.

홀 효과는 1879년 Edwin Hall에 의해 처음 발견되어, 여러 해 동안 고체 상태 자기 센서를 구축하는 데 성공적으로 널리 사용되어 왔습니다. 그러나 저전력 소모, 높은 민감도 및 정확성, 그리고 합리적인 비용과 같은 목표 요구사항을 달성할 수 있는 새로운 기술을 개발하도록 시스템 설계자들에게 강요하는 몇 가지 한계에 도달했습니다.

이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 새로운 기술은 자기저항(MR) 효과에 기반을 두고 있으며, 이는 철, 니켈, 코발트와 같은 물질이 자기장 아래에서 전기적 값을 변화시키는 특성입니다. 물질의 자화를 변화시키면 내부에서 전자가 이동하는 방식이 달라져 장치의 전기 저항이 변하게 됩니다. MR 효과는 자기 물질의 내부 자화 방식에 따라 다양한 특성을 나타냅니다.

MR에서 파생된 새로운 기술은 1990년대에 미야자키 테루노부 교수가 발견한 터널 자기저항(TMR) 효과입니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이, TMR 센서 요소는 두 개의 강자성층 사이에 매우 얇은 나노미터 수준의 비자성 절연층으로 구성됩니다. 전자는 한 강자성층에서 다른 강자성층으로 절연층을 통과합니다. 이것은 양자 역학이 작용하고 있는 예입니다. 두 강자성 물질의 자화 방향이 평행할 때 저항이 감소하며, 반평행할 때 저항이 증가합니다.

Image

The image shows a schematic diagram illustrating electron spin transport through two ferromagnetic (FM) layers. Arrows indicate the direction of electron spin and movement, with wavy lines representing scattering or resistance.

두 개의 강자성체와 터널 층으로 구성된 TMR 접합 (출처: Crocus Technology)

그림 1

Crocus XtremeSense TMR 기술

Crocus Technology는 산업 및 소비자 전자 제품 애플리케이션에서 특허받은 XtremeSense TMR 기술을 기반으로 한 다양한 자기 센서를 제공합니다. XtremeSense TMR 기술은 통합형 자기 스위치 및 전류 센서를 포함한 Crocus 자기 센서 제품군의 핵심 기술입니다.

Crocus에 따르면, XtremeSense TMR 기술이 제공하는 주요 이점은 다음과 같습니다:

    • 높은 SNR (전류 센서에서 5-mA 해상도)

    • 저전력 소비 (스위치에서 110 nA)

    • 온도 안정성 (40ppm/°C 미만)

    “전류 센싱에 대한 수요는 특히 더 빠르게 실행되고, 더 정확하고, 지연 시간이 적어야 하는 아키텍처에 대해 계속 증가하고 있습니다. 바로 그곳에서 우리가 Crocus 장치의 도입을 실제로 볼 수 있습니다,”라고 Crocus Technology의 영업 및 마케팅 담당 부사장 Tim Kaske는 말했습니다.

    TMR은 전류 센서로 사용할 수 있는 여러 특성을 제공합니다. TMR 효과로 인해 TMR 센서의 저항은 외부 자기장에 따라 변화합니다. 최첨단 CMOS 회로와 결합하면 TMR 기반 센서를 높은 신호 대 잡음비(SNR)를 갖춘 센서로 사용할 수 있으며, 우수한 선형성과 열 성능을 제공합니다. 이러한 TMR 센서의 특성은 TMR 센서를 접촉식 또는 비접촉식 전류 센서로 사용할 수 있게 합니다.

    TMR 센서 응용 분야

    정확하고 신뢰할 수 있는 전류 감지 솔루션을 필요로 하는 주요 TMR 센서 애플리케이션은 전력 요소 보상(PFC)입니다. 이는 효율성을 높이기 위해 많은 전력 애플리케이션(예: 전원 공급 장치)에서 필수적인 회로로 자리 잡았으며, 같은 이유로 유럽의 EN61000-3-2와 같은 국제 규정에 의해 요구됩니다. PFC 단계를 포함한 전원 공급 장치는 전력 요소 보상이 없는 경우보다 더 높은 출력 부하 전류를 공급할 수 있습니다. PFC는 AC 전류 고조파를 크게 감소시키며, 거의 "기본" 전류 주파수만 남아 전압 파형과 동상이 되게 합니다.

    “우리는 [TMR 센서] 애플리케이션 중 하나의 주요 초점이 GaN MOSFETs와 함께하는 CCM 토템 폴 PFC로 전환되고 있음을 정말로 보고 있습니다,”라고 Kaske는 말했습니다. “지난 10년 동안 PFC 단계에는 많은 업데이트가 없었지만, 이제 토템 폴 아키텍처와 이를 지원할 수 있는 새로운 컨트롤러의 등장으로 EV 온보드 및 오프보드 충전기, 컴퓨팅, 데이터 센터와 같은 새로운 기회가 열리고 있습니다.”

    표준 전류 감지 솔루션, 예를 들어 저항기, 증폭기 및 디지털 절연기를 기반으로 한 솔루션은 여러 가지 한계를 보이고 있으나, TMR 전류 센서를 사용함으로써 이를 극복하고 PCB의 풋프린트를 2배에서 5배까지 줄일 수 있습니다.

    “전류 감지를 위해 Hall 기반 센서를 사용해 온 다른 엔지니어들은 이제 정확도, 대역폭, 대기 시간 및 전반적인 효율성 측면에서 당사가 그들의 시스템에 상당한 이점을 제공할 수 있다는 것을 보고 있습니다,”라고 Kaske가 말했습니다.

    일반적인 능동형 PFC의 블록 다이어그램은 그림 2에 나와 있습니다. 다이오드 브리지는 입력 AC 전압을 DC 전압으로 변환하며, PFC 단계는 전원선과 메인 컨버터 사이에 삽입됩니다. 이 단계는 사전 컨버터(일반적으로 부스트 컨버터) 역할을 하며, 전원에서 사인파 전류를 끌어와 DC 전압을 출력으로 제공합니다.

    This diagram illustrates the flow of electrical power from an AC line through a diode bridge, PFC (Power Factor Correction) stage, and into a power supply with a bulk capacitor and load. The PFC stage includes a controller and inductor, with arrows indicating current flow. Insets show current reference waveforms, highlighting the effect of PFC on current shape.

    일반적인 능동형 PFC 단계의 다이어그램 (출처: Crocus Technology)

    그림 2

    다음 그림 3에 제시된 CCM 토템폴 PFC는 고주파 하프 브리지로 구성된 두 개의 GaN MOSFET(S1 및 S2)을 사용합니다. S3 및 S4는 선 주파수와 동기 MOSFET으로 구동됩니다. 이 솔루션 채택으로부터 얻을 수 있는 주요 이점은 높은 효율, 낮은 전력 손실, 그리고 부품 수 감소입니다. 더 높은 주파수의 소프트 스위칭 솔루션은 잠재적인 연쇄 실패를 방지하기 위해 빠른 과도 현상을 감지할 수 있는 전류 센서를 필요로 합니다. 이 회로는 양방향 전류 센서 하나(iL)만 사용하여 양의 반주기와 음의 반주기의 전류를 감지합니다.

    Image

    This image shows a schematic of a single-phase inverter circuit. The diagram includes an AC voltage source, inductor L1, four switches labeled S1 to S4, a capacitor CL, and a load resistor RL.

    CCM 토템폴 PFC (출처: Crocus Technology)

    그림 3

    A digital oscilloscope screenshot displays two overlaid waveforms comparing TMR Sensor and Hall Sensor outputs. The TMR Sensor is represented by a smooth blue waveform, while the Hall Sensor is shown as a red, noisier signal. The graph is labeled with 'TMR Sensor' and 'Hall Sensor' on the right, and the PicoScope software interface is visible at the top.

    TMR 센서 vs. Hall 기반 센서 (출처: Crocus Technology)

    그림 4

    Crocus에 따르면, XtremeSense TMR 센서는 다음과 같은 이유로 이 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다:

      • 높은 SNR 및 컨트롤러로 전달되는 깨끗한 신호

      • 전류 도체를 통한 낮은 전력 손실

      • 측정을 위한 1-MHz 대역폭, 낮은 위상 지연 및 빠른 출력 응답 시간(300 ns)

      • MCU에 전류 정보를 제공하기 위한 프로그래머블 과전류 감지 및 결함 핀

      • 양방향 센싱으로 양의 전류와 음의 전류 모두를 측정

      • 안전을 보장하기 위한 고전압 절연 (5 kV)

      “우리가 큰 기회를 보고 있는 또 다른 시장은 태양광 발전으로, 높은 안전성과 우수한 절연성을 제공하는 전류 변압기가 널리 사용되는 분야입니다,”라고 Kaske는 말했습니다. “우리는 동일하거나 더 나은 절연성과 높은 정확성을 제공하는 비접촉식 전류 센서를 통해 이 시장에서 경쟁할 수 있을 것으로 생각합니다.”

      넓은 종류의 전류 센서, 홀 효과 센서, 전류 변압기 등을 Arrow.com에서 주요 제조업체로부터 찾아보세요.

      목록에 포함되어 있습니까?

      독점 혜택, 제품 발표 및 최신 산업 뉴스 수신을 위해 가입하세요.

      기사 태그

      MOSFETs
      자동차
      IP&E
      센서

      관련 뉴스 기사

      모두 보기