Arrow Electronic Components Online

5G 연결이 미래 기술을 가능하게 하는 방법

5G06 6월 2022
황혼 무렵 불이 켜진 건물과 다리, 디지털 네트워크 시각화가 중첩된 활기찬 도시 경관.
모든 기사 보기

뉴스 헤드라인은 이러한 경험을 제공하기 위해 고속 연결에 대한 수요를 급격히 증가시키는 5G 통신 기술의 최신 혁신을 지속적으로 알리고 있습니다. 스마트폰 사용자가 5G 네트워크의 가장 빠른 수용자였지만, 고속 무선 연결의 실제 힘이 가장 큰 영향을 미칠 시장은 다른 곳에 있습니다. 

사물인터넷(IoT)은 데이터를 공유하는 기계들의 글로벌 네트워크입니다. 데이터는 다양한 센서에 의해 수집된 후 인터넷을 통해 다른 기계로 전송됩니다. 이러한 데이터 공유는 우리의 일상생활에서 경험할 수 있는 엄청난 혁신을 가져왔습니다. 대부분의 사용자는 IoT를 스마트 홈의 기술로 알고 있으며, 이는 집의 다양한 기능을 원격으로 제어할 수 있는 시스템에 관한 것입니다. 그러나 다른 영역에서 5G 통신의 응용 가능성은 훨씬 더 큰 잠재력을 보여줍니다. 산업용 사물인터넷(IIoT)은 제조업의 세계를 혁신하고 있으며, 향후 10년 동안 5G 성장의 주요 동력 중 하나가 될 것입니다.

IoT의 사용은 실제 시스템의 시뮬레이션 모델인 디지털 트윈이라는 새로운 개념을 만들어냈습니다. 디지털 트윈은 물리적 기계에서 수집된 데이터를 사용하여 시스템의 기능을 실시간으로 시뮬레이션합니다. 이 실제 시스템이 공장의 기계일 수 있는 반면, 디지털 트윈은 거의 모든 복잡한 시스템을 쉽게 대표할 수 있습니다. 디지털 트윈은 이미 항공우주, 석유 및 가스, 의료와 같이 다양한 시장에서 응용되고 있습니다.

디지털 트윈은 항공기에 장착된 제트 엔진을 모니터링하고, 에너지의 생성과 분배를 관리하며, 심지어 도심의 교통 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 5G 네트워크의 속도는 디지털 트윈이 유선 통신의 한계를 벗어날 수 있도록 해줍니다. 고속 커넥터는 신호의 신뢰성 있는 전송을 가능하게 하는 시스템의 핵심 부품을 구성합니다.

엣지 컴퓨팅

5G 기술은 설계자들이 이전에 가능하지 않았던 속도로 데이터를 수집하고 전송할 수 있게 해줍니다. 이러한 현저히 높은 통신 속도로 클라우드 컴퓨팅의 사용이 현실화되며, 원격 데이터 센터를 활용하여 저장 및 처리가 가능해집니다.

이러한 새로운 시스템에 필요한 방대한 데이터 양과 전송에 소요되는 시간은 데이터 관리에 대한 새로운 접근 방식을 개발하게 했습니다.  엣지 컴퓨팅은 지능형 시스템을 네트워크의 엣지로 가져와 필요 지점에 물리적으로 더 가깝게 만듭니다. 이는 지연 시간(latency) 측면에서 설명되는 시스템의 응답 시간을 개선합니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터를 클라우드로 보내지 않음으로써 지연 시간을 최소화합니다.

고속 전자 장비를 네트워크의 가장자리 근처에 배치하는 것은 이를 열악한 환경에 노출시킬 가능성이 있다는 것을 의미합니다. 엔지니어링이나 오일 및 가스 산업에 사용되거나 생산 라인의 일부로 사용되는 설비인지에 관계없이, 어려운 조건에서도 원활하게 작동해야 합니다. 요소에 노출되거나 충격 및 진동에 노출될 경우, 엣지 컴퓨팅 장비는 구성 요소의 신뢰성에 중대한 요구를 제기하며 이는 기술이 작동하고 데이터 전송을 가능하게 하는 커넥터에 있어 특히 중요합니다.

자동차 세계의 5G

자동차 시장은 5G 네트워크의 속도를 활용하고 있습니다.  가족용 자동차부터 중장비까지 다양한 차량이 사용자들이 더 많은 기능을 요구함에 따라 점점 복잡해지고 있습니다.  내비게이션 시스템을 넘어, 전기 자동차의 부상과 자율 주행 시스템의 도입은 더욱 정교함을 의미합니다.

제조업체들은 차량이 데이터를 수집하고 주변 세계와 공유할 수 있는 V2X (Vehicle to X) 기술을 개발하고 있습니다.  산업 환경이나 가정 환경에서 차량은 네트워크의 일부로 데이터를 활용하여 효율성과 안전성을 높이고 배출량을 줄일 것입니다.  이러한 혁신을 현실로 바꾸는 것은 바로 5G 혁명입니다.  하지만 자동차 환경은 부품에 가혹한 영향을 미칩니다.  도로 조건, 진동 및 높은 온도에 노출되면 커넥터가 견고해야 하며, 특히 안전성이 이들의 신뢰성에 의존하기 때문에 더욱 중요합니다.

신호 무결성 이해

고속 데이터 전송을 위한 커넥터를 설계하려면 신호 무결성(SI)을 이해해야 합니다. SI는 커넥터를 통해 전송되고 케이블을 통해 전달되는 전기 신호의 품질을 설명합니다. SI에는 외부 환경에서 발생하는 전자기 간섭(EMI)을 포함하여 여러 요소가 영향을 미칩니다.  또한, 새로운 커넥터는 핀 간 간격이 줄어들고 핀 수가 증가하며, 이는 간섭을 유발할 수 있는 크로스토크를 발생시킬 잠재력을 가지고 있습니다. 추가적으로, 인쇄 회로 기판(PCBs)을 통과하거나 케이블 위로 전달되는 신호 트레이스 길이를 신중하게 관리해야 또 다른 오류의 원인이 생기는 것을 방지할 수 있습니다.

SI는 데이터 속도가 증가함에 따라 중요성이 커졌습니다. 디지털 신호는 일련의 펄스로 전송되며, 데이터가 전송될 수 있는 속도는 신호가 얼마나 빠르게 변화할 수 있는지와 네트워크 내에서 얼마나 많은 에너지가 손실되는지에 따라 좌우됩니다. 신호가 이동하는 케이블과 커넥터는 신호에 영향을 최소화해야 합니다.

5G 무선 통신의 성장과 함께 기술은 완전히 새로운 시장에 도달하고 있습니다.  데스크톱이나 데이터 센터와 같은 안전한 환경을 벗어나, 장치는 가혹한 조건에서도 신뢰성 있고 안전한 통신을 제공해야 합니다. 커넥터는 SI를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 최신 장비가 미래의 고속 응용 프로그램에 준비될 수 있도록 설계자가 커넥터 성능과 견뎌야 할 조건 모두를 이해하는 것이 매우 중요합니다.

5G 통신, 디지털 트윈, 엣지 컴퓨팅 및 V2X 기술은 강력한 새로운 혁신의 등장을 지원하며 금융에서 의료에 이르기까지 다양한 분야에서 전례 없는 의사결정 가능성을 이끄는 방대한 데이터를 생성하고 있습니다. 결코 과소평가될 수 없는 커넥터는 이러한 모든 것을 가능하게 하며, 환경에 관계없이 그들의 성능을 보장하는 것이 미래 기술의 잠재력을 완전히 실현하기 위한 열쇠입니다.

기사 태그

Molex
5G
사물인터넷 (IoT)
자동차
IIOT
무선

관련 뉴스 기사

모두 보기