I nuovi condensatori svolgono un ruolo di supporto cruciale nei sistemi di accumulo di energia a batteria
Con il passaggio della struttura energetica globale verso la decarbonizzazione e l'energia rinnovabile, i Sistemi di Accumulo dell'Energia con Batteria (BESS) sono diventati una tecnologia chiave per guidare le applicazioni delle energie rinnovabili, migliorare la stabilità della rete e promuovere uno sviluppo energetico sostenibile. In questo contesto, i condensatori, come componenti ausiliari essenziali nei BESS, svolgono un ruolo indispensabile nell'efficienza e affidabilità del sistema grazie alle loro eccellenti prestazioni nella gestione della potenza, filtraggio, buffering dell'energia e stabilizzazione della tensione. In particolare, lo sviluppo rapido delle nuove tecnologie di condensatori, come i condensatori polimerici e i condensatori a film, non solo ha migliorato la durata e le prestazioni ma ha anche ampliato il loro potenziale nelle applicazioni di accumulo di energia. Questo articolo esplora le molteplici applicazioni dei nuovi condensatori nei BESS e mette in evidenza le caratteristiche funzionali dei condensatori avanzati introdotti da KEMET, una sussidiaria di YAGEO.
I condensatori gestiscono la potenza e filtrano per garantire la stabilità della tensione
I condensatori svolgono un ruolo ausiliario importante nel BESS. Le funzioni principali dei condensatori sono la gestione dell'energia e il filtraggio. I condensatori possono filtrare le interferenze ad alta frequenza e il rumore durante il processo di carica e scarica della batteria, garantendo la stabilità della tensione del sistema. Negli inverter e nei raddrizzatori, i condensatori possono smussare le forme d'onda e ridurre la distorsione armonica. Inoltre, i condensatori possono gestire le risposte transitorie e il buffering dell'energia. Quando il carico aumenta o diminuisce improvvisamente, i condensatori forniscono un buffer di corrente transitoria, prevenendo che la batteria subisca scosse di corrente eccessive e prolungando la vita della batteria.
D'altra parte, i condensatori possono immagazzinare e ridistribuire energia. In alcune applicazioni, i condensatori possono temporaneamente immagazzinare piccole quantità di energia per assistere la batteria nel ridistribuire energia quando le richieste di potenza fluttuano. Inoltre, i condensatori possono contribuire alla stabilizzazione e protezione della tensione, aiutando a stabilizzare la tensione del collegamento DC all'interno del BESS e ad assorbire improvvisi picchi di tensione per proteggere i componenti sensibili all'interno del sistema.
Secondo le caratteristiche dei sistemi di accumulo di energia delle batterie, diversi tipi di condensatori sono adatti a vari scenari di applicazione. Ad esempio, i condensatori elettrolitici, con valori di capacità elevati e costi relativamente bassi, possono essere applicati alla stabilizzazione della tensione nei collegamenti in CC, adatti alla gestione di correnti elevate e al filtraggio a bassa frequenza. Tuttavia, hanno una durata di vita più breve e sono suscettibili alle alte temperature. I condensatori a film, con alta affidabilità, lunga durata, resistenza alle alte temperature e alle alte tensioni e bassa resistenza equivalente serie (ESR), possono essere utilizzati nel filtraggio ad alta frequenza, negli inverter e nella stabilizzazione dei circuiti nei moduli di potenza, sebbene abbiano valori di capacità relativamente bassi e possano essere di dimensioni maggiori.
I condensatori ceramici, con eccellenti caratteristiche ad alta frequenza, dimensioni ridotte, resistenza alle alte temperature e lunga durata, possono essere applicati nel filtraggio ad alta frequenza e nell'assorbimento di correnti impulsive, sebbene i loro valori di capacità siano relativamente bassi, rendendoli adatti per circuiti ausiliari. I condensatori a doppio strato (supercondensatori), con alta densità di potenza, capacità di carica e scarica rapida e lunga durata, possono essere utilizzati per l'accumulo e il rilascio di energia transitoria, assistendo le batterie nel soddisfare le richieste di picco di potenza, sebbene abbiano bassa densità di energia e costi più elevati.
Quando si selezionano i condensatori, la priorità dovrebbe essere data alla capacità e alle tensioni nominali. È necessario scegliere condensatori che soddisfino la tensione operativa e i requisiti di potenza del sistema per evitare sovratensione o capacità insufficiente. Inoltre, si dovrebbe considerare la durata e l'affidabilità, dando la priorità ai tipi di condensatori con lunga durata e alta stabilità, come i condensatori a film e i condensatori ceramici.
Inoltre, è necessario tenere conto dell'adattabilità ambientale dei condensatori. Considerando l'alta temperatura, l'umidità e altri fattori ambientali che i sistemi di accumulo di energia possono incontrare, dovrebbero essere selezionati condensatori con buona resistenza alle intemperie. Naturalmente, si dovrebbe anche perseguire un equilibrio tra costo e prestazioni, selezionando condensatori con prestazioni adeguate secondo i requisiti dell'applicazione per evitare sovra-progettazioni e aumenti di costi non necessari.
I condensatori polimerici offrono un'elevata efficienza volumetrica e stabilità di capacità
I condensatori polimerici offrono diversi vantaggi tecnici, tra cui alta efficienza volumetrica, lunga durata, stabilità della capacità, sicurezza e supporto per effetti piezoelettrici. Utilizzano strutture meccaniche, soddisfano le considerazioni aerospaziali, supportano il derating e la conversione CC/CC, e possono ridurre la generazione di ripple.
KEMET è un leader di mercato nella tecnologia dei condensatori polimerici. I condensatori organici di KEMET sono dispositivi elettrolitici solidi costruiti con una catodo polimerico conduttivo, in grado di offrire prestazioni ottimizzate in una vasta gamma di applicazioni. Il portafoglio prodotti di KEMET combina un ESR estremamente basso con una migliore conservazione della capacità ad alta frequenza e offre una vasta gamma di opzioni di dimensione, supportando i progettisti attraverso innovazione e tecnologia.
KEMET offre una varietà di tipi di condensatori polimerici, inclusi i tipi a chip SMD, tipo a lattina SMD, tipo radiale, tipo a chip impilato, tipo assiale, tipo ad assemblaggio radiale, tipo SMD a corona orizzontale, tipo a corona radiale, tipo rettangolare e tipo SMD a corona verticale. Con una gamma completa di specifiche, possono soddisfare le diverse esigenze dei sistemi di accumulo di energia delle batterie.
Condensatori a film certificati per la sicurezza supportano la soppressione EMI
I condensatori certificati per la sicurezza sono certificati per l'uso sicuro nelle applicazioni di filtraggio di linea AC per sopprimere le interferenze. KEMET ha introdotto condensatori a film certificati per la sicurezza, appositamente progettati per l'attenuazione delle emissioni condotte nelle applicazioni di filtraggio di linea AC. La capacità di auto-rigenerazione dei condensatori a film li rende una scelta eccellente per la sicurezza delle linee elettriche, e possiedono certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale. Questi condensatori sono ideali per applicazioni in cui transitori di linea potenzialmente distruttivi o dannosi e EMI devono essere isolati dall'apparecchiatura suscettibile.
I condensatori a film che supportano la soppressione EMI offrono prestazioni affidabili per le applicazioni di energie rinnovabili. I condensatori introdotti da KEMET sono progettati meticolosamente per fornire una robusta soppressione EMI, soddisfacendo le crescenti esigenze di miniaturizzazione e alta capacità di corrente. Sia nei mercati dell'energia solare che eolica, i condensatori di KEMET offrono prestazioni eccezionali, garantendo che i sistemi di energie rinnovabili operino in modo fluido ed efficiente anche in ambienti difficili.
I condensatori a film KEMET presentano una bassa ESR, che si traduce in una maggiore capacità di corrente di ripple senza sacrificare la capacità. L'elevata tensione nominale dei condensatori a film li rende particolarmente adatti per applicazioni di collegamento CC e ad alta potenza, mentre la combinazione di bassa ESR, efficiente CV (capacità/tensione) e alte tensioni nominali li rende ideali per l'accumulo di energia e il filtraggio EMI.
I condensatori a film di soppressione EMI di KEMET sono appositamente progettati per gestire correnti elevate con facilità, garantendo prestazioni stabili e affidabili anche in applicazioni di potenza impegnative. Questa capacità di corrente elevata li rende una scelta ideale per proteggere dispositivi elettronici sensibili da interferenze distruttive. Inoltre, i condensatori KEMET offrono un'ampia gamma di valori di capacità, permettendo ai clienti di selezionare in modo flessibile la soluzione giusta per le loro applicazioni specifiche. Dai piccoli ai grandi valori di capacità, i prodotti di KEMET possono essere personalizzati per soddisfare i requisiti specifici dei clienti.
Inoltre, i condensatori KEMET offrono prestazioni ambientali di grado THB, in grado di resistere alle condizioni più difficili. Ciò significa che hanno subito test di temperatura-umidità-bias. Funzionano in modo affidabile in ambienti estremi, inclusi alte temperature e umidità, garantendo protezione del sistema in qualsiasi condizione. Inoltre, mentre le dimensioni dei dispositivi elettronici continuano a ridursi, i condensatori a film per la soppressione EMI di KEMET sono progettati con la miniaturizzazione in mente. Nonostante la loro forma compatta, offrono prestazioni potenti, permettendo ai clienti di risparmiare spazio senza compromettere la qualità.
Condensatori a pellicola DC-link progettati per promuovere sostenibilità e tecnologia verde
I condensatori a film DC-link di KEMET sono componenti di nuova generazione ad alta efficienza energetica progettati per guidare il futuro della sostenibilità e della tecnologia verde. Questi condensatori fissano un nuovo standard di innovazione combinando prestazioni di alto livello con un design ecologico per soddisfare le esigenze delle applicazioni elettroniche avanzate di oggi. I condensatori a film Power Box sono progettati per ridurre al minimo l'impatto ambientale offrendo un'efficienza eccezionale, rendendoli la scelta ideale per progetti che prioritizzano tecnologia all'avanguardia e sostenibilità.
I condensatori a film DC-link di KEMET presentano un'alta densità di capacità, massimizzando l'accumulo di energia in uno spazio minimo. Con un'eccezionale densità di capacità, i condensatori KEMET sono perfetti per applicazioni compatte e ad alte prestazioni. Inoltre, i condensatori a film DC-link di KEMET sono altamente affidabili, progettati pensando alla longevità per garantire prestazioni costanti nel corso di una lunga durata, riducendo così la necessità di sostituzioni frequenti e minimizzando i rifiuti.
I condensatori a film DC-link di KEMET sono ultra-sottili e leggeri, offrendo flessibilità di design attraverso condensatori a basso profilo. Sono ideali per applicazioni con spazio limitato senza compromettere la potenza. Inoltre, i condensatori a basso profilo di KEMET offrono prestazioni in grado di resistere a ambienti difficili. Questi condensatori sono progettati per sopportare le condizioni più esigenti, mantenendo funzionalità ottimale anche in ambienti avversi e garantendo affidabilità nelle applicazioni più difficili.
Inoltre, KEMET introduce Power Cans per alimentare il futuro con tecnologia sostenibile. KEMET comprende le sfide che i clienti affrontano nelle soluzioni di accumulo di energia, tra cui durata, efficienza e impatto ambientale. I Power Cans di KEMET sono specificamente progettati per affrontare questi punti critici, offrendo un'alternativa sostenibile senza compromettere le prestazioni.
I Power Cans di KEMET presentano un'alta densità di capacità, massimizzando l'immagazzinamento di energia senza influire sullo spazio. Con una straordinaria densità di capacità, i Power Cans di KEMET offrono soluzioni energetiche compatte ma potenti. Inoltre, i Power Cans di KEMET offrono elevate capacità di corrente, consentendo una trasmissione di potenza senza pari con un'alta capacità di corrente, garantendo un funzionamento fluido ed efficiente anche sotto carichi pesanti.
I Power Cans di KEMET incorporano la tecnologia auto-rigenerante, dando priorità alla sicurezza e all'affidabilità. Questa tecnologia innovativa garantisce durata e funzionamento continuo, riducendo al minimo il rischio di guasto. Inoltre, i Power Cans di KEMET sono progettati per resistere a ambienti difficili, inclusi temperature estreme, umidità e polvere. Con una sigillatura premium e una costruzione robusta, i Power Cans di KEMET sopportano le condizioni più difficili.
I condensatori a film di KEMET sono disponibili in una vasta gamma di specifiche, tra cui tipo radiale, tipo a lattina, tipo chip SMD, tipo assiale, tipo pomello e tipo dual-in-line, offrendo una gamma completa per soddisfare le diverse esigenze dei sistemi di accumulo di energia delle batterie.
Conclusione
Lo sviluppo di nuove tecnologie dei condensatori porta possibilità senza precedenti per migliorare le prestazioni dei sistemi di accumulo di energia delle batterie. Con la loro alta affidabilità, lunga vita utile, risposta rapida e capacità straordinarie di gestione della potenza, le nuove tecnologie dei condensatori—particolarmente i condensatori polimerici e i condensatori a film—svolgono un ruolo indispensabile nella gestione dell'energia, stabilizzazione della tensione, filtraggio e buffering della potenza. Mentre le tecnologie di accumulo di energia continuano ad avanzare, questi nuovi condensatori svolgeranno un ruolo chiave nel raggiungere una maggiore densità di potenza, affrontare scenari più complessi e operare in ambienti più ostili. Una varietà di nuovi condensatori lanciati da YAGEO/KEMET guiderà la trasformazione a basse emissioni di carbonio della struttura energetica globale, promuovendo l'adozione diffusa di fonti di energia rinnovabile e avanzando la sostenibilità energetica.
Servizi di Programmazione Dispositivi
Fornitura di servizi di programmazione dei dispositivi di qualità su larga scala.
Tag articolo