Arrow Electronic Components Online

Prova gratuita di 28 giorni di EVK/Demo

Kit di sviluppo e strumenti17 mag 2024
Due ingegneri lavorano in un laboratorio ad alta tecnologia, concentrandosi sull’assemblaggio e sul collaudo di una mano robotica. Lo spazio di lavoro è pieno di componenti elettronici, monitor di computer e apparecchiature tecniche. L’immagine presenta un’offerta visibile per una prova di 28 giorni di EVK/Demos, con i loghi Arrow e STMicroelectronics chiaramente mostrati.
Visualizza tutti gli articoli

Un programma unico offerto da STMicroelectronics e Arrow per assistere te, l'ingegnere progettista, nella selezione del dispositivo migliore per i tuoi prodotti di nuova generazione. Prima di impegnare il tuo prezioso budget per gli strumenti di sviluppo su un'architettura di chip non comprovata, Arrow ti mette a disposizione un'ampia selezione di strumenti di sviluppo all'avanguardia per un periodo di valutazione GRATUITO di 28 giorni. 

Di seguito sono riportate le descrizioni dettagliate di ciascuno strumento di sviluppo e, se necessario, inviate la vostra richiesta.

A detailed view of an electronic circuit board featuring multiple capacitors, resistors, and connectors.

Design di riferimento PFC bidirezionale da 6600W

ESS_6K6W_PFC_2021P005-ST

Riduzione dimensionale di circa il 50% rispetto al design IGBT, Elevata potenza di uscita (max 6,6 kW), Elevata efficienza (>98%), Uscita bidirezionale con controllo digitale, Isolamento rinforzato, Firmware pronto e utilizzabile.

A green printed circuit board features multiple electronic components, including three large relays, several blue cylindrical capacitors, and various integrated circuits. The board is photographed from above, clearly displaying its layout and soldered connections.

Design di riferimento PFC bidirezionale trifase da 5 kW

EESS_15kW_PFC_2022P001

L'utilizzo della topologia T-Type a 3 livelli ha fornito un'efficienza superiore e minori perdite di potenza rispetto alle topologie tradizionali, un'uscita di potenza bidirezionale e un'uscita AC a onda sinusoidale più pura durante il funzionamento in inversione.

A green printed circuit board features the STMicroelectronics logo and the word 'ARROW' clearly visible at the top. The board includes various electronic components, connectors, and visible pins.

Torcia luminosa della torre dell'attuatore (IO-Link)

Torre luminosa attuatore IO-LINK 2021W005

Questa è una torre luminosa per attuatori IO-LINK per dimostrare come attivare e configurare la torre luminosa per attuatori tramite la sta...

A blue ST NNOXN electronic circuit board is shown on a white background. The board features eight circular connectors arranged in two rows, along with various electronic components.

Uscita digitale a 8 canali (IO-Link)

Hub di uscita digitale EIO-Link a 8 canali 2021W003

La soluzione di uscita digitale IO-Link a 8 canali è composta da tre blocchi: transceiver IO-Link...

A blue ST NNOXN electronic circuit board is shown on a white background. The board features eight circular connectors arranged in two rows, along with various electronic components.

Ingresso digitale a 8 canali (IO-Link)

EIO-Link Hub di ingressi digitali a 8 canali 2021W002

La soluzione hub di ingresso digitale IO-Link a 8 canali è composta da un transceiver a doppio canale L6364, un MCU Arm Cortex-M0+ STM32G071 e ingressi digitali ad alta velocità a 8 canali curr...

This image shows a green Arrow circuit board featuring six circular connectors and various electronic components.

Master a 8 canali (IO-Link)

EIO-Link Master a 8 canali 2021W001

La soluzione IO-Link a 8 canali è progettata per dimostrare il master controller a 4 porte IOLM4P di Arrow, basato su SoC STM32L431. Per implementare questa soluzione a 8 canali vengono utilizzati 2 dispositivi IOLM4P.

A green printed circuit board features a rectangular digital display and several red push buttons. The board includes visible electronic components and a clearly marked 'ARROW' text in the upper left corner.

KNX-HMI

KNX-HMI per inverter PV & sistema di accumulo di energia_2023P001

Questo progetto di riferimento è una soluzione HMI (Human Machine Interface) per interfacciarsi con Energy...

A detailed view of a blue electronic circuit board featuring multiple integrated circuits and components. Two Ethernet ports and a USB port are clearly visible on the left side, with various chips and connectors distributed across the board.

Controllo del servo motore da 1kW

Servo 1kW 2022M001

La soluzione servo a bassa tensione da 1KW è progettata sulla piattaforma ST STSPIN32G4. Mostra come realizzare l’anello di velocità del servo, l’anello di posizione, la coppia...

A close-up image of a circular electronic circuit board featuring multiple capacitors, integrated circuits, and various electronic components.

Driver per motore ad altissima velocità

Driver per motori ad altissima velocità 2021M001

Questa è una soluzione di driver per motore a velocità ultra-elevata, specificamente per applicazioni di asciugacapelli. È composta da STSTSPIN32 MCU che integra un gate driver ed è adatta per requisiti di progettazione compatta.

This image shows two green printed circuit boards side by side, each populated with various electronic components such as integrated circuits, capacitors, and connectors. The boards feature visible traces, chips, and ports, with some white text and numbers printed on the surface.

Demo Auto OLED DemoL99LDLH32 Driver/spc58 MCU

Demo OLED per il settore automobilistico

Questo progetto di riferimento rappresenta una soluzione completa per luci digitali per auto OLED. Vengono utilizzati 16 chip driver OLED L99LDLH32 per pilotare 512 pixel a matrice di punti, con 256 livelli di luminosità. L'Arrow/ST...

Sei interessato a qualcuno degli strumenti di sviluppo?

Tag articolo

Moduli display OLED
APAC
Development Kits and Tools
Interfaccia Uomo-Macchina (HMI)
STMicroelectronics
Microcontrollori - MCUs

Articoli di notizie correlati

Mostra tutto