Piattaforma di Valutazione Modulare SpeedVal™ Kit
La piattaforma di valutazione modulare in carburo di silicio più versatile del settore - La piattaforma di valutazione modulare SpeedVal™ Kit di Wolfspeed accelera la transizione dal silicio al carburo di silicio (SiC) con un set flessibile di blocchi di costruzione per la valutazione in circuito delle prestazioni del sistema. Valuta e ottimizza rapidamente le prestazioni dinamiche di commutazione ad alta velocità dei MOSFET in carburo di silicio Wolfspeed abbinati alla tua scelta di opzioni di driver di porta da partner leader del settore. Esegui test termici ad alta potenza per valutare il funzionamento a punti operativi reali. Un modello spice modulare accurato per ciascun blocco del sistema consente agli ingegneri di confrontare i dati di test con la simulazione e modellare il proprio sistema. SpeedVal™ Kit consiste in una scheda madre, una scheda figlia di potenza, una scheda driver di gate, una scheda di controllo opzionale e altri accessori opzionali.
Flessibilità Senza Compromessi
L'esclusivo collegamento card-edge del Kit SpeedVal consente agli utenti di cambiare i dispositivi al carburo di silicio in pochi secondi, mantenendo una connessione a bassa induttanza al bus DC, il che significa che i test che richiedevano settimane possono essere completati in pochi minuti. Le versatili schede figlie di potenza sono disponibili in una gamma di package, dai dispositivi TOLL a montaggio superficiale ai package TO-247.
Progetta con sicurezza
Il SpeedVal Kit supporta una gamma di tensioni, tipi di package e topologie di potenza per supportare molte applicazioni e consente di testare dispositivi al carburo di silicio, driver di gate e controlli in condizioni operative reali. Questo sistema consente agli utenti di:
- Misura Perdita di commutazione (Eon, Eoff, Qrr)
- Seleziona da una gamma di opzioni di driver di gate per soddisfare le tue esigenze
- Regolare Rg per ottimizzare il comportamento di commutazione
- Valutare dispositivi SiC da 650 a 1200 V
- Funziona come convertitore buck o boost utilizzando la Half-Bridge Motherboard, o come inverter utilizzando la 3-Phase Motherboard
- Esegui test termici ad alta potenza per valutare scenari reali
Prossimamente – Piattaforma di valutazione modulare a 3 fasi SpeedVal Kit™
Progettato con gli stessi componenti del kit SpeedVal per mezzo ponte per supportare lo sviluppo di sistemi industriali di azionamento motore monofase o trifase. Iscriviti alla lista d'attesa per essere informato sul prossimo rilascio della scheda madre trifase.
Esplora le opzioni
Ulteriori informazioni sui singoli componenti del sistema qui di seguito e scopri le opzioni disponibili per ciascuno. I componenti possono essere acquistati separatamente oppure puoi utilizzare il SpeedVal Kit Configurator per costruire il tuo sistema di test completo.
Kit di Valutazione Modulare SpeedVal™ Motherboards
Le schede madri sono il centro della piattaforma dove le schede figlie di potenza, driver di gate e controller si collegano. Contengono i condensatori di collegamento CC, circuiteria di rilevamento, così come le connessioni di potenza e segnale per il sistema. La scheda madre a mezzo ponte è ideale per eseguire misurazioni di perdita di commutazione e operare a potenza continua come un convertitore buck o boost. La scheda a tre fasi consente topologie aggiuntive per i test di potenza, come le unità motore, oltre a mantenere la stessa capacità di eseguire test di perdita di commutazione e test buck o boost come la scheda madre a mezzo ponte.
SpeedVal™ Kit Piattaforma di Valutazione Modulare Schede Figlie di Alimentazione
La piattaforma di valutazione modulare SpeedVal Kit include schede figlie di potenza disposte in configurazione a mezzo ponte. L'interfaccia unica del bordo della scheda fornisce una bassa induttanza semplificando notevolmente il processo di sostituzione dei componenti, consentendo misurazioni di alta qualità e confronti rapidi tra diversi dispositivi. Le schede figlie di potenza sono ottimizzate per effettuare misurazioni precise di corrente e tensione ad alta larghezza di banda. Uno shunt di corrente integrato può essere ottimizzato per test di commutazione dinamica altamente accurati o per test termici ad alta potenza con la scheda di valutazione. I connettori coassiali MMCX per VGS e IDS e i connettori BNC per VDS forniscono misurazioni prive di rumore per migliorare l'accuratezza e semplificare l'ottimizzazione del pilotaggio di gate. Le schede figlie di potenza includono un dissipatore di calore preassemblato che si allinea con una ventola sulla scheda madre per consentire test ad alta potenza.
SpeedVal™ Kit Schede Driver di Porta della Piattaforma di Valutazione Modulabile
Wolfspeed ha collaborato con diversi partner leader del settore dei driver di gate per offrirti un ampio portafoglio di schede driver di gate compatibili con la piattaforma SpeedVal™ Kit. Le schede consentono agli utenti di testare i dispositivi Wolfspeed Silicon Carbide con la loro scelta di driver di gate e set di funzioni. Tutte le schede driver di gate hanno due uscite di pilotaggio isolate e alimentatori associati per il pilotaggio di MOSFET Wolfspeed Silicon Carbide. Queste schede sono state testate per la compatibilità e sono supportate congiuntamente da Wolfspeed e dai nostri partner. Queste schede offrono una gamma di caratteristiche e livelli di corrente di pilotaggio affinché tu possa selezionare quella che funziona meglio per la tua scheda di valutazione. Avere la libertà di selezionare il driver di gate che utilizzerai nel tuo design durante la fase di valutazione significa che non ci saranno sorprese quando si passerà alla fase di sviluppo. Le schede driver di gate SpeedVal™ Kit sono compatibili sia con la piattaforma SpeedVal™ Kit discreta sia con le schede di valutazione Wolfspeed WolfPACK.
SpeedVal™ Kit Piattaforma di Valutazione Modulare Schede di Controllo
Semplifica la tua esperienza di valutazione
La piattaforma di valutazione SpeedVal Kit offre schede di controllo opzionali da partner leader del settore. Il firmware pre-testato può essere scaricato su queste schede e un'interfaccia utente grafica (GUI) basata su computer semplifica il test. La GUI può essere utilizzata per selezionare la modalità operativa per la scheda di valutazione SpeedVal Kit e configurare le impostazioni di controllo rilevanti per ciascuna modalità, oltre a monitorare i feedback di corrente e tensione dalla scheda. Le schede di controllo forniscono i segnali PWM per i MOSFET e monitorano le tensioni di bus, fase ed esterne insieme alla corrente di fase e corrente di bus. Le schede di controllo eliminano la necessità di fornire segnali PWM da un generatore di funzioni. Inoltre, gli utenti possono modificare o scrivere il proprio codice di controllo, fornendo un modo per iniziare lo sviluppo del firmware prima di sviluppare il proprio hardware. Questo passaggio migliora il successo al primo tentativo su un nuovo design e accelera il tempo di immissione sul mercato.
Diagramma a blocchi
Tag articolo