Arrow Electronic Components Online

Le luci LED valgono la pena? Il costo delle lampadine LED rispetto ai benefici

Illuminazione20 feb 2024
Persona che sostituisce una lampadina a incandescenza con una lampadina LED a risparmio energetico.
Visualizza tutti gli articoli

L'illuminazione a LED è ormai comune quanto quella a incandescenza, e per buoni motivi. Queste lampadine sono estremamente più efficienti, contribuendo rapidamente a conquistare quote di mercato rispetto alle lampadine fluorescenti compatte (CFL) che inizialmente cercavano di sostituire quelle a incandescenza.

Analizzare completamente la questione del costo delle luci LED rispetto ai benefici delle lampadine LED richiede un po' di approfondimento, ma in termini di consumo energetico in dollari/lumen, le lampadine LED sono chiaramente le vincitrici. Inoltre, possono fare molto di più che semplicemente illuminare una stanza con una luminosità e una temperatura impostate nelle loro versioni "smart", rendendo queste lampadine ancora più attraenti.

Il costo delle lampadine LED vale il risparmio energetico?

Risposta breve: il costo delle lampadine a LED vale assolutamente la pena rispetto alle lampadine a incandescenza. I LED sono circa sei volte più efficienti delle lampadine a incandescenza in termini di resa luminosa per watt (W) di consumo. Se in casa hai lampadine a incandescenza che rimangono accese per un certo periodo di tempo, dovresti considerare di sostituirle immediatamente.

Ad esempio: una lampadina a incandescenza da 65W può essere sostituita da una lampadina LED equivalente che consuma solo 11W, ovvero il 17% della potenza della lampadina originale, al costo di circa 3$. Se utilizzi questa lampadina per 5 ore al giorno, risparmi 54W (65W – 11W) per 5 ore. Questo si traduce in 270 watt-ora, che possono essere espressi come 0,270 chilowatt-ora (kWh). Moltiplicando questo valore per il costo dell'energia elettrica negli Stati Uniti, che si aggira sui 0,10$/kWh, significa che una lampadina ti farà risparmiare 2,7 centesimi al giorno.

2,7 centesimi non sembrano molti, ma moltiplicati per 365 giorni/anno, questi risparmi arrivano a $9,86 in un solo anno, più di 3 volte il costo di una lampadina LED da $3. Se sostituisci 10 di queste luci, risparmi circa $98,60/anno, risparmio che può essere realizzato per molti anni, dato che la loro durata teorica è 10 volte quella delle lampadine a incandescenza.

In soli cinque anni, i LED potrebbero risparmiare quasi 500 dollari in costi energetici. Con un costo di illuminazione a LED di 30 dollari per 10 lampadine, la spesa iniziale è in realtà un vero affare.

Rispetto alle CFL, il risparmio energetico delle lampadine LED è meno significativo, circa 5W per lampadina. Sostituire le CFL con i LED (utilizzati per 5 ore al giorno) permetterà di risparmiare circa 10 kWh/anno, che corrispondono a circa un euro in costi diretti di energia.

Altri vantaggi dei LED di base e intelligenti

Oltre ai risparmi diretti di energia, le lampadine LED offrono molti altri vantaggi. I LED di base si accendono istantaneamente e producono molto meno calore rispetto alle loro controparti incandescenti o CFL. Meno calore significa ulteriori risparmi energetici nei climi caldi, poiché non è necessario pagare per eliminare questa energia in eccesso da un ambiente abitativo con l'aria condizionata.

La funzionalità di accensione istantanea delle luci LED può anche ridurre l'esitazione a spegnere una luce, considerando i potenziali problemi di durata di vita ridotta e i tempi di riscaldamento osservati con le lampadine CFL.

Inoltre, considerando la loro lunga durata, non si dovrebbe sostituire i LED così frequentemente come le altre lampadine. Sebbene possa essere scomodo a livello personale, per un'azienda industriale o commerciale, dove il personale di manutenzione viene pagato a ore, rappresenta anche un reale risparmio sui costi.

Infine, l'illuminazione a LED può essere dotata di una certa quantità di intelligenza. Sul lato più semplice, le lampadine intelligenti possono essere equipaggiate con sensori di movimento integrati per attivarsi quando qualcuno è presente, o persino sensori di luce diurna per accendere le lampadine solo quando fuori è buio. Per spingersi oltre, molte lampadine hanno capacità wireless integrate e possono offrire luminosità e colori regolabili, il che consente di integrarle in un sistema di automazione domestica per possibilità praticamente illimitate.

I benefici delle luci LED ne valgono la pena?

Che sia da un punto di vista puramente economico o per via delle potenziali funzionalità aggiuntive, le lampadine LED basilari e smart offrono un'ampia gamma di vantaggi. Tali miglioramenti dovrebbero rendere le lampadine LED un investimento valido per quasi chiunque, permettendo di risparmiare denaro.

Tag articolo

Globale
Illuminazione
Energia e Potenza
Jeremy S Cook
Articolo
LED e Illuminazione LED

Contenuto Correlato