Arrow Electronic Components Online

Considerazioni sulla progettazione dei circuiti oscillatori

Circuiti Oscillatori24 gen 2024
Una vista macro dettagliata di un componente elettronico argentato su una scheda a circuito blu.
Visualizza tutti gli articoli

Gli oscillatori sono una componente fondamentale di qualsiasi progetto di circuiti, poiché gestiscono le funzioni di temporizzazione e consentono il corretto funzionamento di tutto il resto. Gli oscillatori a cristallo sono solo uno dei tanti tipi di design di oscillatori, ma sono anche tra i più comuni. In questo articolo di ECS Inc International, esplora i diversi tipi di design di oscillatori controllati a cristallo e scopri come scegliere quello giusto per la tua particolare applicazione.

Gli oscillatori controllati da cristallo possono essere considerati come costituiti da un amplificatore e una rete di feedback che seleziona una parte dell'output dell'amplificatore e la restituisce all'ingresso dell'amplificatore. Puoi vedere un esempio di un circuito simile qui sotto.

Diagram of an amplifier with a feedback network.

Figura A - Rete di Feedback dell'Amplificatore

  1. Il guadagno di potenza dell'anello deve essere equivalente all'unisono.

  2. Il cambio di fase del loop deve essere equivalente a 0, 2Pi, 4Pi, ecc. radianti.

La frequenza esatta a cui un oscillatore opererà dipende dai cambiamenti nell'angolo di fase del loop all'interno del circuito dell'oscillatore. Qualsiasi modifica netta dell'angolo di fase comporterà un cambiamento nella frequenza di uscita. Poiché l'obiettivo usuale di un oscillatore è fornire una frequenza essenzialmente indipendente dalle variabili, è necessario adottare qualche metodo per ridurre la modifica netta della fase. Il metodo concepibilmente migliore e certamente il più comune per minimizzare lo spostamento netto della fase è utilizzare un'unità a cristallo di quarzo nel loop di feedback.

L'impedenza del cristallo di quarzo cambia in modo così drastico con le variazioni della frequenza applicata, che tutti gli altri componenti del circuito possono essere considerati essenzialmente come aventi una reattanza continua. Di conseguenza, quando un'unità di cristallo viene utilizzata nel circuito di retroazione di un oscillatore, la frequenza dell'unità di cristallo si regolerà da sola in modo tale che l'unità di cristallo presenti una reattanza che soddisfi i requisiti di fase del circuito di retroazione. Una rappresentazione della reattanza rispetto alla frequenza di un'unità di cristallo di quarzo è mostrata di seguito.

A graph illustrating reactance behavior across capacitive and inductive regions.

Figura B - Curva di Reactanza vs Frequenza

Come evidente dalla Figura B, l'unità del cristallo di quarzo presenta due frequenze di fase zero. La prima, o la minore delle due, è la frequenza di risonanza in serie, comunemente abbreviata come Fs. La seconda, o la maggiore delle due frequenze di fase zero, è la frequenza corrispondente, o di anti-risonanza, comunemente abbreviata come Fa. Sia la frequenza di risonanza in serie che quella di anti-risonanza appaiono come resistive in un circuito oscillatore. Nel punto di risonanza in serie, la resistenza è minima e il flusso di corrente è massimo. Nel punto parallelo, la resistenza è massima e il flusso di corrente è marginale. Di conseguenza, la frequenza di risonanza in parallelo, Fa, non dovrebbe mai essere utilizzata come la frequenza principale di un circuito oscillatore.

Un'unità a cristallo di quarzo può essere fatta oscillare in qualsiasi punto lungo la linea tra i punti di risonanza serie e parallelo mediante l'inclusione di componenti reattivi (di solito condensatori) nel circuito di retroazione dell'oscillatore. Pertanto, la frequenza risultante dall'aggiunta di capacità è superiore alla frequenza di risonanza serie; viene solitamente chiamata frequenza parallelo, tuttavia è inferiore alla reale frequenza parallelo.

Proprio come ci sono due frequenze di fase zero associate a un'unità di cristallo di quarzo, ci sono due circuiti oscillatori principali. Questi circuiti sono generalmente definiti dal tipo di unità di cristallo da utilizzare, ovvero "in serie" o "in parallelo".

Circuito in Serie: Un circuito oscillatore risonante in serie utilizza un cristallo progettato per operare alla sua frequenza naturale di risonanza in serie. In un circuito di questo tipo, non ci saranno condensatori nel loop di feedback. I circuiti oscillatori risonanti in serie sono principalmente utilizzati per il loro numero minimo di componenti. Tuttavia, questi circuiti possono fornire percorsi di feedback alternativi al di fuori dell'unità cristallo. Pertanto, in caso di guasto del cristallo, un circuito di questo tipo può continuare ad oscillare a una frequenza soggettiva. Di seguito è fornita una rappresentazione di un semplice circuito oscillatore risonante in serie.

A schematic diagram showcasing an electronic circuit with labeled components including resistors (R1, R2), capacitors (C1), integrated circuits (IC), and a crystal oscillator (Y1).

 Figura C - Circuito Oscillatore Risonante in Serie

Come evidente dalla Figura C, un circuito oscillatore risonante in serie non fornisce alcun mezzo per regolare la frequenza di uscita, nel caso sia necessaria una modifica. Nel circuito sopra riportato, la resistenza R1 viene utilizzata per polarizzare l'inverter e farlo funzionare nella sua regione lineare. Questa resistenza fornisce anche un feedback negativo all'inverter. Il condensatore C1 è un condensatore di collegamento, utilizzato per bloccare la tensione continua (DC). La resistenza R2 viene usata per polarizzare l'unità cristallo; pertanto, bisogna fare attenzione a non scegliere un valore troppo basso. L'unità cristallo Y1 è un'unità cristallo risonante in serie, specificata per funzionare alla frequenza preferita e con la tolleranza e la stabilità di frequenza desiderate.

Circuito Parallelo: Un circuito oscillatore risonante parallelo utilizza un'unità cristallo progettata per funzionare con un valore specifico di capacità di carico. Questo genererà un risultato in cui la frequenza del cristallo è superiore alla frequenza di risonanza serie ma inferiore alla vera frequenza di risonanza parallela. Questi circuiti non offrono percorsi alternativi oltre a quello attraverso l'unità cristallo per completare il loop di feedback. In caso di guasto dell'unità cristallo, il circuito non continuerà a oscillare. Di seguito è fornita una descrizione semplice di un circuito risonante parallelo.

A schematic diagram of an electronic circuit featuring resistors, capacitors, and an amplifier.

Figura A -  Circuito Risonante Parallelo

Frequenza (MHz)CL1, CL2R2 (Ω)CL (pF)
3 ~ 4275.6k16
4 ~ 5273.9k16
5 ~ 6272.7k16
6 ~ 8182.7k12
8 ~ 12181.8k12
12 ~ 15181.0k12
15 ~ 201556010
20 ~ 251256010

 Valori Tipici per un Circuito Parallelo

Questo circuito utilizza un singolo inverter, con due condensatori nel circuito di feedback. Questi condensatori comprendono la "capacità di carico" e, insieme al cristallo, generano la frequenza a cui l'oscillatore funzionerà. Quando il valore della capacità di carico viene modificato, cambia anche la frequenza di uscita dell'oscillatore. Pertanto, questo circuito offre un mezzo adeguato per regolare la frequenza di uscita, qualora fosse necessaria una regolazione.

Le resistenze R1 e R2 svolgono le stesse funzioni descritte per il circuito risonante in serie mostrato nella Figura C. I due condensatori di carico, CL1 e CL2, contribuiscono a stabilire la frequenza alla quale il cristallo e quindi l'oscillatore funzioneranno. L'unità cristallina Y1 è un cristallo risonante in parallelo, progettato per operare con un valore specifico di capacità di carico, alla frequenza preferita e con la tolleranza e stabilità di frequenza desiderate.

Si fa riferimento a una "capacità di carico specificata". La capacità di carico può essere descritta come "il valore della capacità, misurato o calcolato, presente nel circuito oscillatore, attraverso i punti di collegamento del cristallo". Nel caso di un circuito risonante in serie, non c'è capacità tra i punti di collegamento dell'unità cristallo e, quindi, non è necessario indicare la capacità di carico per un'unità cristallo risonante in serie. Nel caso di un circuito oscillatore risonante in parallelo, la capacità è presente. Poiché una misura diretta di questa capacità non è ragionevole, è spesso necessario calcolarne il valore. Il calcolo del valore della capacità di carico viene effettuato con la seguente equazione:

A mathematical formula is displayed, featuring variables CL1, CL2, and Cs arranged in a fractional equation.

Dove CL1 e CL2 sono i condensatori di carico e Cs è la capacità vagante del circuito, solitamente compresa tra 3,0 e 5,0 pF.

Va notato che le variazioni nel valore della capacità del carico comporteranno variazioni nella frequenza di uscita dell'oscillatore. Pertanto, è necessaria una precisa regolazione della frequenza, e di conseguenza una specifica accurata della capacità del carico. Per dimostrare questo, si supponga che un'unità cristallo sia specificata per operare a una frequenza di 20.000 MHz con una capacità di 20,0 pF. Supponiamo poi che l'unità cristallo venga inserita in un circuito che presenta una capacità valutata a 30,0 pF. La frequenza dell'unità cristallo sarà quindi inferiore al valore specificato. Viceversa, se il circuito in questione presenta una capacità valutata a 10,0 pF; la frequenza sarà superiore al valore specificato. L'associazione tra la frequenza e la capacità del carico è mostrata di seguito.

A technical graph illustrating the relationship between frequency change and increasing load capacitance.

Figura E - Frequenza vs Capacità di Carico

Livello di Drive: Il “livello di drive” è la potenza dissipata dall'unità cristallo durante il funzionamento. La potenza è una funzione della corrente applicata ed è solitamente espressa in termini di Milliwatt o Microwatt. Le unità cristallo sono specificate con determinati valori massimi di livello di drive, che variano in funzione della frequenza e della modalità di funzionamento. È consigliabile consultare il fornitore dell'unità cristallo per conoscere il valore massimo del livello di drive consentito per una particolare unità cristallo. Superare il livello di drive massimo per una determinata unità cristallo può provocare un funzionamento instabile, un aumento dei tassi di invecchiamento e, in alcuni casi, una distruzione catastrofica. Il livello di drive può essere calcolato con la seguente equazione:

The image displays a mathematical formula for calculating electrical power, represented as POWER = (Irms² * R).

Dove "I" è la corrente efficace attraverso l'unità cristallo e R è il valore massimo della resistenza della specifica unità cristallo in questione. L'equazione (2) è semplicemente la “legge di Ohm” per la potenza.

La misurazione del livello effettivo di drive in un circuito oscillatore operativo può essere effettuata inserendo temporaneamente un resistore in serie con l'unità cristallo. Il resistore deve avere lo stesso valore ohmico dell'unità cristallo. La caduta di tensione attraverso il resistore può quindi essere letta, e la corrente e la dissipazione di potenza calcolate. Il resistore deve poi essere rimosso. Come alternativa per misurare il livello di drive, può essere utilizzata una sonda di corrente sul conduttore di uscita dell'unità cristallo, spazio permettendo. Il metodo è descritto di seguito nella Figura 1.

A mathematical formula is displayed, focusing on resistance and capacitance variables.

  • RL = resistenza di risonanza caricata

  • R1 = resistenza di risonanza dell'unità cristallina

  • Iq = corrente che fluisce verso l'unità cristallo

  • CO = capacità shunt

  • CL = capacità di carico

A technical circuit diagram showcasing an IC connected to components such as capacitors, resistors, and a crystal oscillator.

 Misurazione del livello di guida

Frequenza vs Modalità: La frequenza di un'unità a cristallo di quarzo è limitata dalle dimensioni fisiche dell'elemento di quarzo vibrante. In alcuni casi, le dimensioni limitanti sono la lunghezza e la larghezza. Nel caso dell'unità a cristallo più popolare, l'unità a cristallo con taglio "AT", la dimensione limitante è lo spessore dell'elemento di quarzo vibrante. Quando lo spessore diminuisce, la frequenza aumenta. A un certo punto, di solito intorno a 30,000 MHz, lo spessore della piastra di quarzo diventa troppo sottile per essere lavorata.

Se si desidera sviluppare un oscillatore a una frequenza superiore alla frequenza limite, è necessario sfruttare il fatto che le unità di cristallo di quarzo possono oscillare a multipli interi dispari della loro frequenza "fondamentale". Possiamo definire la frequenza "fondamentale" come "la frequenza che si verifica naturalmente in un determinato insieme di dimensioni meccaniche". Pertanto, se un'unità di cristallo ha una frequenza fondamentale di 10,0 MHz, può essere fatta oscillare anche a 3, 5, 7, ecc. volte la frequenza fondamentale. Vale a dire, l'unità oscillerà a 30,0, 50,0, 70,0, ecc. MHz.

Questi multipli della frequenza fondamentale sono chiamati "armoniche" e vengono identificati tramite l'intero di moltiplicazione, come nella "terza armonica", la "quinta armonica", ecc. Quando è necessario utilizzare una frequenza di armonica, l'unità cristallo deve essere specificata per operare alla frequenza desiderata e sull'armonica desiderata. Non si dovrebbe mai tentare di ordinare un cristallo a modalità fondamentale e poi farlo operare a una frequenza di armonica. Questo perché i processi di produzione dei cristalli differiscono per le unità cristallo fondamentali e armoniche.

In molti casi, le caratteristiche del circuito integrato utilizzato in un particolare progetto di oscillatore determinano che la frequenza fondamentale dell'unità cristallina venga soppressa per garantire il funzionamento alla frequenza desiderata e sull'overtone desiderato. In tali casi, è generalmente necessario modificare il circuito dell'oscillatore. Un metodo di modifica consiste nell'aggiungere un circuito "serbatoio", composto da un induttore e un condensatore. Queste modifiche sono illustrate nelle Figure F e G.

A detailed schematic of an electronic circuit featuring various components such as resistors, capacitors, inductors, and oscillators

Figura F - Modifiche di un Circuito Risonante in Serie

A schematic diagram showcasing an electronic circuit with labeled components including resistors, capacitors, and an inductor.

Figura G - Modifiche a un circuito risonante parallelo

In entrambi i casi, il circuito del serbatoio è sintonizzato per risuonare a una frequenza compresa tra la fondamentale e la frequenza desiderata. Questo fa sì che la frequenza indesiderata venga deviata a terra, lasciando presente all'uscita dell'oscillatore solo la frequenza desiderata.

Considerazioni di Progettazione: Per un buon funzionamento di un circuito oscillatore, devono essere seguite alcune considerazioni di progettazione. In tutti i casi, si raccomanda di evitare tracce parallele per ridurre la capacità parassita del circuito. Tutte le tracce devono essere mantenute il più corte possibile e i componenti devono essere isolati per prevenire il fenomeno di accoppiamento. Devono essere utilizzati piani di massa per isolare i segnali.

Resistenza Negativa: Per ottenere prestazioni ottimali, un circuito oscillatore deve essere progettato in modo tale da aumentare la "resistenza negativa", che a volte viene definita come "tolleranza di oscillazione". La valutazione della quantità di resistenza negativa in un determinato circuito si effettua installando temporaneamente un resistore variabile in serie con l'unità cristallo. Il resistore dovrebbe essere inizialmente impostato al valore più basso, preferibilmente prossimo a zero ohm. L'oscillatore viene quindi avviato e l'uscita monitorata su un oscilloscopio. Il resistore variabile viene poi regolato per aumentare la resistenza mentre l'uscita viene continuamente monitorata. A un certo valore di resistenza, l'oscillazione si interrompe. A questo punto, il resistore variabile viene misurato per determinare il valore in ohm al quale l'oscillazione si è arrestata. A questo valore, deve essere aggiunta la resistenza massima dell'unità cristallo, come specificato dal fornitore. La resistenza in ohm totale viene considerata la "resistenza negativa" o la "tolleranza di oscillazione". Per un funzionamento affidabile e efficiente del circuito, si raccomanda che la resistenza negativa sia almeno cinque volte il valore massimo di resistenza specificato per l'unità cristallo.

I valori della resistenza negativa superiori a cinque volte la resistenza massima dell'unità cristallo sono ancora migliori. Poiché la resistenza negativa tende a diminuire a temperature elevate, si raccomanda di eseguire il test alla temperatura più alta del range operativo. Vedere la procedura speciale illustrata di seguito.

A detailed schematic of an electronic circuit featuring a crystal oscillator.

Figura H -  Procedura di Misurazione della Resistenza Negativa

Procedure per la Misurazione della Resistenza Negativa

  1. Apri uno dei due estremi dell'unità di cristallo nel circuito principale utilizzato e inserisci un resistore variabile in serie con l'unità di cristallo, come mostrato. Modifica il valore della resistenza per esaminare i limiti di oscillazione e la resistenza in ohm osservati in quel momento. In questo caso, l'alimentazione deve essere accesa e spenta senza eccezioni.

  2. La resistenza negativa (-R) nel circuito è la somma del valore ottenuto al Punto 1) sopra e della resistenza di risonanza R1 del cristallo. Nota: Questa misurazione dovrebbe essere effettuata sia ai limiti superiori che inferiori dell'intervallo di temperatura operativa.

  3. C1 e C2 devono essere utilizzati entro il range di 10 ~ 30 pF. Se C1 e C2 vengono utilizzati al di sotto di 10 pF o al di sopra di 30 pF, le prestazioni di oscillazione potrebbero essere facilmente compromesse. Il livello di pilotaggio potrebbe aumentare o la resistenza negativa potrebbe diminuire, causando il mancato mantenimento dell'oscillazione.

Tag articolo

Globale
Articolo
Risorse
Prodotti

Contenuti correlati