Come leggere il codice colore delle resistenze
Leggere i codici colore delle resistenze è facile una volta che si comprende il significato e la matematica dietro ogni banda utilizzata per indicare il valore di resistenza, la tolleranza e talvolta anche il coefficiente di temperatura. Abbiamo creato una semplice tabella per spiegare la codifica dei colori delle resistenze per te.
Le resistenze sono disponibili in molti valori, forme e dimensioni fisiche diversi. Praticamente tutte le resistenze con terminali e una potenza nominale fino a un watt hanno un motivo di bande colorate usate per indicare il valore di resistenza, la tolleranza e talvolta anche il coefficiente di temperatura. Sul corpo di una resistenza possono esserci da tre a sei bande colorate, con quattro bande che rappresentano la variazione più comune. Le prime bande rappresentano sempre le cifre nel valore della resistenza. Poi si trova una banda moltiplicatrice per indicare lo spostamento della virgola decimale a destra o a sinistra. Le ultime bande rappresentano la tolleranza e il coefficiente di temperatura.
Diamo un'occhiata alla tabella dei codici colori delle resistenze qui sotto e approfondiamo con alcuni esempi:
Come leggere i codici colore delle resistenze

Resistori a tre o quattro bande
I primi due anelli indicano sempre le prime due cifre del valore di resistenza in ohm. Su un resistore a tre o quattro bande, la terza banda rappresenta il moltiplicatore. Questo moltiplicatore sostanzialmente sposterà il tuo punto decimale per cambiare il tuo valore da megaohm a milliohm e ovunque nel mezzo. La quarta banda colorata indica la tolleranza. Ricorda che se questa banda è assente e stai osservando un resistore a tre bande, la tolleranza predefinita è ±20%.
Resistori a cinque o sei bande
Le resistenze ad alta precisione hanno una banda di colore extra per indicare una terza cifra significativa. Se la tua resistenza ha cinque o sei bande di colore, la terza banda diventa questa cifra aggiuntiva insieme alle bande uno e due. Tutto il resto si sposta a destra, facendo diventare la quarta banda di colore il moltiplicatore e la quinta banda la tolleranza. Una resistenza a sei bande è fondamentalmente un tipo a cinque bande con un anello aggiuntivo che indica l'affidabilità, o la specifica del coefficiente di temperatura (ppm/K). Usando il marrone, il colore della sesta banda più comune, come esempio, ogni variazione di temperatura di 10°C modifica il valore della resistenza dello 0,1%.
Domande comuni sul codice dei colori delle resistenze:
Come faccio a sapere da quale estremità del resistore iniziare a leggere?
Molte resistenze hanno alcune delle bande colorate raggruppate più vicine tra loro o verso un'estremità. Tieni la resistenza con queste bande raggruppate alla tua sinistra. Leggi sempre le resistenze da sinistra a destra.
Le resistenze non iniziano mai con una fascia metallica a sinistra. Se avete una resistenza con una fascia dorata o argentata su un'estremità, avete una resistenza con tolleranza del 5% o 10%. Posizionate la resistenza con questa fascia sul lato destro e leggete nuovamente la resistenza da sinistra a destra.
I valori di base dei resistori variano da 0,1 Ohm a 10 Megaohm. Sapendo ciò, tieni presente che su un resistore a quattro bande il terzo colore sarà sempre blu (106) o inferiore e su un resistore a cinque bande, il quarto colore sarà sempre verde (105) o inferiore.
Perché il mio resistore ad alta tensione non utilizza colori metallici?
Oro e argento sono sostituiti con giallo e grigio nelle resistenze ad alta tensione per evitare la presenza di particelle metalliche nel rivestimento esterno.
Cos'è un resistore da zero ohm?
Facilmente riconoscibili per la loro singola banda nera, i resistori a zero-ohm sono fondamentalmente collegamenti di filo utilizzati per connettere le tracce su una scheda a circuiti stampati. Sono confezionati come un resistore, quindi lo stesso apparecchio automatico utilizzato per posizionare i resistori può essere usato anche per posizionare questi sulla scheda. Questo design elimina la necessità di una macchina separata per installare un filo jumper.
C'è un modo originale per memorizzare l'ordine dei colori sul grafico?
Sebbene su internet ci siano diversi mnemonici per aiutarti a memorizzare l'ordine dei colori per la tabella del codice colore delle resistenze, alcuni sono più piacevoli di altri. Un altro modo per ricordare la tabella dei colori è pensare al nero come assenza di colore, quindi è “0”, mentre il bianco è la combinazione di tutti i colori, quindi è il valore più alto, “9”. Al centro della tabella dei colori troverai i colori standard dell'arcobaleno in ordine per i numeri dal 2 al 7, quindi il tuo acronimo d'infanzia ROY-G-BIV entra in gioco, senza il colore indaco. Ricorda solo che marrone si colloca tra nero e rosso come numero “1” e grigio si colloca tra violetto e bianco come “8” e l'hai capito!
Che cos'è una fascia di "affidabilità"?
Le resistenze specificate per uso militare spesso includono una banda extra sulle resistenze a quattro bande per indicare l'affidabilità o il tasso di fallimento (%) per 1000 ore di servizio. Questo è raramente utilizzato nell'elettronica commerciale.
Storia del resistore
I resistori sono un componente fondamentale nei circuiti elettrici. Gli scienziati iniziarono a comprendere il concetto di resistenza poco dopo aver condotto test per determinare i risultati del passaggio dell'elettricità attraverso vari tipi di materiali e, successivamente, scoprirono la corrente elettrica. Mentre rame, oro e alluminio furono trovati essere ottimi conduttori con bassa resistenza, aria, mica e ceramiche furono considerati resistori a causa della loro capacità di limitare notevolmente il flusso di corrente elettrica. Sebbene le persone nell'industria fossero a conoscenza delle loro capacità fondamentali da decenni, un resistore affidabile come li conosciamo oggi non è comparso fino al 1961 quando Otis Boykin creò un resistore a basso costo e affidabile che permetteva il passaggio di una quantità precisa di elettricità a un componente. Con il suo progresso, i resistori furono meno influenzati da temperature estreme e urti, e fu finalmente possibile produrli economicamente. Appena l'esercito statunitense, IBM e molti produttori di elettronica di consumo iniziarono a ordinare il nuovo resistore di Boykin, essi iniziarono a essere incorporati in tutto, dagli elettrodomestici e computer ai missili guidati. I resistori sono onnipresenti nell'elettronica moderna. Come dispositivi passivi, dissipano potenza ma non forniscono mai potenza. Hanno molti usi nei circuiti, come per esempio regolare il flusso di corrente verso i LED o controllare la quantità di tensione che raggiunge un dispositivo attivo come un transistor. I resistori possono essere utilizzati per terminare una linea di trasmissione e prevenire riflessioni o come resistore pull-up o pull-down sui GPIO di un microcontroller per aggiungere stabilità a un sistema. Usando un resistore e un condensatore insieme, è possibile creare una sorgente di temporizzazione necessaria per lampeggiatori o circuiti di sirene elettroniche. Una “catena” di resistori collegati in serie può creare un divisore di tensione utile per componenti che devono operare a una tensione inferiore rispetto a quella fornita dall'ingresso. Ora che conosci le basi e i trucchi per leggere i codici colore dei resistori, metti in pratica e sorprendi tutti i tuoi amici!
Tag articolo