Arrow Electronic Components Online

Tecnologia Wi-Fi a 5GHz e tecnologia cellulare 5G: qual è la differenza?

Wi-Fi06 apr 2023
Una torre delle telecomunicazioni si staglia contro un cielo azzurro brillante, equipaggiata con molteplici antenne e ricevitori.
Visualizza tutti gli articoli

La radiazione elettromagnetica crea luce visibile, consente il funzionamento dei forni a microonde, provoca scottature solari e permette la comunicazione wireless. Le applicazioni tecnologiche utilizzano un'ampia gamma di frequenze elettromagnetiche all'interno dello spettro elettromagnetico.

I router Wi-Fi e i sistemi di comunicazione cellulare sono due usi moderni che si basano sullo spettro elettromagnetico. I router Wi-Fi moderni possono creare Wi-Fi ‘5GHz’. I sistemi di comunicazione cellulare utilizzano la tecnologia ‘5G’. Queste non sono la stessa cosa.
 
Qual è la differenza tra 5G e 5GHz? Questi sistemi utilizzano parti diverse dello spettro elettromagnetico e hanno capacità di prestazione molto diverse. Questo articolo spiega la differenza tra 5G e 5GHz e i casi d'uso per entrambe le tecnologie.

Che cos'è il 5G e cos'è il Wi-Fi a 5 GHz?

Fondamentalmente, le tecnologie 5G e 5GHz utilizzano entrambe onde radio (radiazioni elettromagnetiche) per abilitare la comunicazione wireless. Tuttavia, usano tecnologie di onde radio diverse. Inoltre, 5G e 5GHz rappresentano due tecnologie differenti.

Cosa significa 5G?

5G è un'abbreviazione per la quinta generazione della tecnologia di comunicazione cellulare wireless. La tecnologia cellulare 5G—la sostituzione della tecnologia 3G/4G/LTE—utilizza bande di frequenza radio (RF) relativamente simili ai suoi predecessori cellulari, oltre a una nuova banda di frequenza radio (NR) non precedentemente utilizzata per le comunicazioni wireless RF.
 
Le frequenze di banda bassa e media della tecnologia cellulare 5G operano tra 600MHz e 900MHz (banda bassa) e da 2.5GHz a 3.7GHz (banda media). Le frequenze ad alta banda 5G sono le nuove per le telecomunicazioni, che variano da 24GHz a 71GHz.
 
Visita il nostro articolo Che cos'è il 5G? per saperne di più su questa tecnologia.

Cosa significa 5GHz?

5GHz è una delle diverse bande di frequenza operative riservate al Wi-Fi e ad altre tecnologie di comunicazione wireless non licenziate. La maggior parte dei router Wi-Fi moderni offre due opzioni di banda RF al momento della configurazione – 2.4GHz e 5GHz. Il Wi-Fi a 2.4GHz è migliore nel fornire internet su lunghe distanze e attraverso superfici solide, ma i segnali Wi-Fi a 5GHz hanno una latenza inferiore e velocità internet più elevate rispetto al Wi-Fi a 2.4GHz.

E per quanto riguarda la connessione internet domestica 5G?

Ad ulteriore confusione tra le due tecnologie, molti fornitori di internet domestico ora offrono il servizio 5G che è in realtà una combinazione delle due tecnologie.
 
Tradizionalmente, l'internet viene fornito a una casa tramite un cavo ethernet o un cavo in fibra ottica di proprietà del fornitore di internet. Questo segnale internet è convertito da un segnale cablato attraverso un modem e poi trasmesso senza fili in casa tramite un router.
 
Internet domestico 5G elimina la necessità di una connessione internet cablata. Invece, utilizza un segnale 5G wireless fornito da un operatore cellulare. Questo segnale cellulare 5G viene poi convertito, tramite il modem, in un segnale Wi-Fi (potenzialmente un segnale a 5GHz) e trasmesso tramite un router Wi-Fi.

A wireless router with three antennas is prominently placed on a wooden table in the foreground.

Capacità 5G vs. 5GHz

Oltre a essere tecnologie differenti, ci sono diverse differenze tra le capacità del 5G e quelle del 5GHz. In generale, le capacità cellulari del 5G sono molto più ampie rispetto al 5GHz, ma ognuno ha il proprio valore e casi d'uso.
 
1.   Gamma e qualità del segnale: Considerando che la tecnologia 5G occupa tre diverse bande di frequenza, anche la gamma di questi segnali varia. Le frequenze a banda bassa possono viaggiare per diverse migliaia di metri, mentre le frequenze a banda alta possono viaggiare solo per pochi metri. Nel frattempo, i segnali Wi-Fi a 5GHz possono viaggiare per circa 15 metri mantenendo un segnale di qualità, ma il segnale è rapidamente indebolito da segnali di interferenza e ostacoli come materiali da costruzione e persone.
 
2.   Velocità: Ancora una volta, la tecnologia 5G varia significativamente in termini di velocità attraverso le sue diverse bande di frequenza. Le frequenze a bassa banda del 5G possono raggiungere velocità internet di 50 a 250 Mbps. Tuttavia, le frequenze a banda alta del 5G possono raggiungere velocità teoriche fino a 20 Gbps (che è 20 volte quella delle velocità tipiche della fibra ottica cablata).
 
Nel frattempo, i segnali Wi-Fi a 5GHz possono raggiungere velocità teoriche di circa 1,3 Gbps.
 
3.   Capacità: Un ulteriore vantaggio delle frequenze a banda alta del 5G è la loro capacità di supportare un numero maggiore di dispositivi rispetto a un tipico sistema a 5GHz. I sistemi Wi-Fi a 5GHz possono generalmente supportare decine di dispositivi, mentre i sistemi a banda alta del 5G possono supportare centinaia di dispositivi. Queste soglie di supporto per i dispositivi sono una funzione diretta delle velocità operative possibili di ciascuna tecnologia, motivo per cui i sistemi cellulari 5G sono ampiamente utilizzati in ambienti pubblici come gli stadi invece dei sistemi Wi-Fi.

Cosa significa il 5G per il futuro del Wi-Fi?

Sebbene le tecnologie 5G cellulari e Wi-Fi a 5 GHz differiscano, le loro applicazioni e capacità sono relativamente simili. Il Wi-Fi è lo standard per il servizio wireless domestico ed è storicamente più veloce della comunicazione cellulare. Con l'avvento del 5G, non è più così. Il 5G non sostituirà il Wi-Fi domestico a 5 GHz a breve, ma nel prossimo decennio probabilmente assisteremo a un cambiamento nei dispositivi connessi che attualmente supportano solo il Wi-Fi a supportare segnali Wi-Fi e 5G. Man mano che si realizza il massimo teorico delle velocità e della latenza del 5G, le applicazioni ad alta velocità come il gaming su internet, VR, AR e i prodotti IoT edge non richiederanno più un router Wi-Fi.
 
Esplora la selezione di prodotti per la comunicazione wireless di Arrow da produttori leader del settore su Arrow.com. Trova antenne, RF transceivers, modem popolari e più venduti e altro ancora di seguito.

Newsletter

Sei nella lista?

Iscriviti per ricevere offerte esclusive, annunci di prodotti e le ultime notizie del settore.

Tag articolo

Globale
Wi-Fi®
5G
Internet delle Cose (IoT)
Articolo
Wireless

Contenuto Correlato