Arrow Electronic Components Online

L'inestimabile comodità della connessione wireless

Connettività17 mar 2023
Un primo piano di una persona che tiene uno smartphone, interagendo con le icone della casa intelligente visualizzate digitalmente attorno al dispositivo.
Visualizza tutti gli articoli

La connettività rende realtà uno stile di vita digitale smart

Il detto che "il motivo principale per il wireless è la comodità" non potrebbe essere più vero. Con miliardi di dispositivi IoT distribuiti nelle nostre case, veicoli, edifici per uffici, fabbriche, spazi pubblici e infrastrutture di città intelligenti, il desiderio degli utenti di dispositivi elettronici per la comodità rispetto alla mera capacità di connettersi non sorprende. Con il lancio dell'Internet delle Cose (IoT) e dell'Internet di Tutto (IoE), qualsiasi cosa, dagli elettrodomestici intelligenti e dispositivi indossabili ai veicoli connessi e città intelligenti, necessita di connessioni e scollegarsi dalla rete significherà una disconnessione dalla società. C'è molto in gioco nel mondo connesso in cui viviamo e da cui oggi dipendiamo.   La connettività wireless può fornire qualcosa di semplice, come una connessione sicura a Internet ovunque nel mondo, ma una soluzione tecnicamente sofisticata può consentire ai fornitori di servizi di offrire un'esperienza favorevole per gli abbonati, monitorare i dati sulle prestazioni e sull'integrità fino ai loro punti di accesso, e di eseguire operazioni, risolvere problemi in remoto, rapidamente ed efficacemente. Il valore della connettività ben progettata è senza dubbio immenso.   Le reti Wi-Fi sono state implementate per la loro facilità di installazione, la semplicità nell'aggiungere nuovi utenti, il contenimento dei costi infrastrutturali, l'espandibilità e la portabilità. I lavoratori in viaggio vedono le reti wireless negli spazi pubblici come un modo semplice per rimanere connessi, ulteriormente supportato dalla disponibilità delle tecnologie 5G e MIMO (Multiple Input, Multiple Output*). La multimedialità all'interno dei veicoli, con streaming video in alta definizione (HD) in tempo reale durante gli spostamenti, non è più solo una possibilità, ma una realtà. Il personale di fabbrica, utilizzando router industriali che operano su piattaforme applicative IoT o M2M (Machine-to-Machine), può trasmettere video HD su bande LTE ai propri sistemi di visualizzazione per attività di formazione o comunicazione. Le possibilità sono infinite.   *La tecnologia MIMO è utilizzata per le reti Wi-Fi e per le tecnologie cellulari di quarta generazione (4G) Long-Term Evolution (LTE) e di quinta generazione (5G) in una vasta gamma di mercati. Può essere utilizzata anche nelle reti locali wireless (WLAN). Tutti i prodotti wireless con supporto IEEE 802.11n supportano MIMO. La tecnologia consente a 802.11n di raggiungere velocità superiori rispetto ai prodotti privi di 802.11n.   Con buone condizioni di visibilità del cielo, i Sistemi Satellitari di Navigazione Globale (GNSS) possono fornire posizionamenti con prestazioni che soddisfano i requisiti per una moltitudine di servizi e applicazioni, sia all'interno dei veicoli che all'esterno. Networking, navigazione e telematica - sia per veicoli commerciali connessi sia per automobili intelligenti - sono casi d'uso della tecnologia di connettività in cui antenne multifunzionali, come l'antenna Molex Sunshade 5-in-1 (5G MIMOx2/Wi-Fi MIMOx2/GNSS), rappresentano la soluzione perfetta.

A vibrant illustration showcasing a smart city ecosystem with interconnected technologies.

Il Mondo Connesso delle Tecnologie Wireless nei Settori dell'Energia Pulita e Verde, delle Smart City, delle Industrie Intelligenti, dei Trasporti Smart, dell'Agricoltura Intelligente e delle Case Smart.   Fonte: Getty Images

Una soluzione, molte possibilità

Electronic antenna components with visible wiring

Immagine in alto a destra: L'Antenna Sunshade 5-in-1 della Serie 219264 Lite comprende 2 x LTE, 2 x Wi-Fi e 1 x GNSS. Include sistemi di antenne 5G MIMO e Wi-Fi MIMO all'interno di un radome compatto realizzato in plastica di alta qualità ed è dotata di un sistema di montaggio adesivo sul retro che si adatta a qualsiasi tipo di superficie. Ideale per applicazioni telematiche automotive, nei trasporti e nel monitoraggio remoto, questo prodotto dispone di un cavo di alimentazione che parte dalla parte inferiore della custodia dell'antenna.   Immagine in basso a destra: L'Antenna Sunshade 5-in-1 della Serie 220573 Pro offre connettività 2 x 5G/LTE, 2 x Wi-Fi e 1 x GNSS. È dotata di antenne 5G/LTE MIMO e Wi-Fi MIMO tutte racchiuse all'interno di un radome compatto in plastica di alta qualità con configurazione di montaggio a vite e dado. Come la variante della Serie 219264, l'antenna ha un cavo di alimentazione che parte dalla parte inferiore della custodia dell'antenna.   Offrendo una gamma di frequenze estesa per gestire una combinazione di più protocolli di comunicazione wireless, fornendo connettività a lunga portata con alta efficienza di radiazione, l'Antenna Sunshade 5-in-1 di Molex risponde alle richieste di mercato per una connettività modulare che si adatta rapidamente e facilmente a una varietà di applicazioni. Queste includono veicoli commerciali, infrastrutture IT wireless, sistemi di telecomunicazione e networking o installazioni in ambienti operativi difficili.   Le capacità integrate di connettività cellulare (LTE, 5G) MIMOx2, Wi-Fi (Tri-band)x2 e GNSS dell'Antenna Sunshade 5-in-1 includono uno spettro di bande di frequenza esteso che aiuta a superare le difficoltà per i progettisti derivanti dalla limitata scelta di antenne che funzionano solo in un ambiente e non nell'altro. Incorporando una gamma di antenne che supportano un ampio spettro di frequenze operative, i progettisti di applicazioni wireless possono ottenere la connettività necessaria per garantire prestazioni ottimali del dispositivo.   L'Antenna Sunshade 5-in-1 Pro dal profilo ribassato racchiude antenne cellulari LTE/5G full-band, Wi-Fi e GNSS all'interno di un involucro compatto e robusto progettato per supportare un elevato grado di resistenza agli impatti IK10. Ulteriori caratteristiche di durabilità includono la certificazione IP67 per la protezione contro condizioni ambientali difficili. L'antenna è disponibile sia con montaggio adesivo sul retro che con configurazione a vite e dado. Si integra facilmente in applicazioni come veicoli intelligenti e specializzati, T-box, IoT e Industrial IoT e sistemi telematici.   L'integrazione di un'ampia gamma di dispositivi elettronici nelle reti wireless globali ha creato nuove sfide per i progettisti di sistemi. Queste sfide possono includere il rispetto dei requisiti di design di alta efficienza di radiazione su una superficie compatta e metallica o le limitazioni della lunghezza del cavo e del tipo di connettore. Il connettore SMA (Maschio) dell'antenna Sunshade consente una lunghezza del cavo regolabile e ha estremità adattabili a connettori FAKRA e HFM. L'Antenna Sunshade 5-in-1 Pro di Molex offre eccellenti prestazioni sia su superfici metalliche che non metalliche.   Entrambe le Antenne Sunshade 5-in-1 misurano solo 95 x 95 x 38mm con una lunghezza del cavo di 1000mm e funzionano con una potenza RF di 2 Watt su bande di frequenza di: 698-960MHz/1710-2690MHz/3300-5000MHz per 5G/LTE MIMO; 2400-2500MHz/5150-5850MHz/5925-7125MHz per WI-FI MIMO e 1561-1602MHz per GNSS. L'antenna, con polarizzazione lineare, ha un intervallo di temperatura operativa da -40 a +85°C con adattamento.   Al momento sono disponibili due numeri di parte per le Antenne Sunshade 5-in-1. Si tratta dell'Antenna Sunshade 5-in-1 Pro (220573-1000) e dell'Antenna Sunshade 5-in-1 Lite (219264-0001). Ulteriori informazioni sulle specifiche di prodotto e applicazioni sono disponibili sui siti web delle Antenne Esterne o delle Antenne Combo su Molex.com.

Conclusione 

Con la continua miniaturizzazione, versatilità e portabilità dei prodotti elettronici, le tecnologie wireless e le soluzioni che le implementano sono diventate più intelligenti e sempre più connesse. Le tecnologie di connettività dell'IoT, IoE e Vehicle to Everything (V2X) danno slancio alla velocità e allo stile con cui le tecnologie wireless avanzano – con l'antenna che rimane ancora il fulcro di tali sviluppi – per non parlare della crescente comodità che la connettività e l'essere connessi comportano. Se l'antenna Sunshade 5-in-1 di Molex, introdotta in questo articolo, potesse essere descritta in tre parole, si potrebbe dire che è multiforme, multifunzionale e multifaced, e forse vero in ogni aspetto della sua costruzione, configurazione e contributo all'ecosistema in espansione delle tecnologie antenne.

Tag articolo

Molex
Wi-Fi®
Arrow Times
Internet delle Cose (IoT)
APAC
Articolo

Contenuto Correlato