Arrow Electronic Components Online

Dispositivi medici indossabili: Collegare i pazienti a benefici sanitari senza precedenti

Medico08 set 2022
Smart fitness tracker con display olografico.
Visualizza tutti gli articoli

La straordinaria disponibilità della tecnologia portatile – meglio conosciuta come smartphone – ha ispirato livelli senza precedenti di familiarità e accettazione. Il formato intuitivo del display touchscreen ha offerto controlli intuitivi e facili da usare, mettendo i consumatori completamente a loro agio con funzionalità altamente sofisticate.

La familiarità con i controlli touchscreen è stata accolta da molti altri settori. Anche gli elettrodomestici più comuni ora vantano controlli avanzati, dalle lavatrici alle macchine da caffè. Queste innovazioni sono state ulteriormente migliorate da un altro aspetto della tecnologia dei telefoni cellulari che è diventato di uso comune: l'Internet delle Cose (IoT). Per la maggior parte di noi, gli smartphone forniscono un accesso all'IoT, permettendoci di connetterci alla nostra casa quando siamo lontani, controllare l'aria condizionata o persino avviare la nostra auto da remoto.

Il IoT è stato reso possibile dall’introduzione di connessioni internet veloci. L’introduzione della rete di comunicazione wireless 5G consente la condivisione di un enorme volume di dati senza la necessità di connessioni fisiche. I dispositivi possono ora utilizzare internet ovunque si trovino per scambiarsi informazioni, rispondendo rapidamente alle esigenze e condizioni in continuo cambiamento. Tuttavia, il vero potenziale del IoT risiede al di fuori del mercato dei consumatori. Alcune delle innovazioni più interessanti, con il potenziale di migliorare significativamente la vita delle persone, si trovano nel settore medico.

Innovazioni nel settore sanitario

Il settore sanitario ha adottato molte delle innovazioni nate nel mercato degli smartphone e le ha utilizzate per creare la nuova generazione di apparecchiature mediche. Le loro dimensioni ridotte e la portabilità fanno sì che questi dispositivi sofisticati non siano più confinati entro i limiti dell'ospedale. Al contrario, questi ultimi dispositivi medici possono essere trasportati o indossati dal paziente.

Questi dispositivi hanno poco in comune con le grandi e ingombranti macchine presenti negli ospedali. La miniaturizzazione del design elettronico e i semplici controlli tramite touch screen hanno permesso alla nuova generazione di tecnologia indossabile di offrire ai pazienti la libertà di svolgere le loro attività quotidiane, anche mentre vengono monitorati e persino trattati in base ai dati raccolti.

Lo smartwatch degli ultimi anni è un perfetto esempio di dimensioni ridotte e alta funzionalità.

Collegato tramite Bluetooth a uno smartphone e dotato di un'interfaccia touchscreen intuitiva, lo smartwatch è in grado di raccogliere informazioni sul portatore e condividerle da remoto con il team sanitario. Infatti, la combinazione di smartwatch e telefono offre maggiore connettività e potenza di calcolo rispetto a molti strumenti ospedalieri.

A sleek smartphone and a blue wearable smart band are displayed together. The devices feature app icons, including an envelope symbol for messaging.

I dispositivi medici indossabili rivoluzioneranno l'assistenza ai pazienti.

Un altro esempio più avanzato si può trovare nei più recenti monitor indossabili progettati per i pazienti diabetici. Questi offrono il perfetto equilibrio tra dimensioni ridotte e alta funzionalità. Utilizzano sensori per misurare i livelli di zucchero nel sangue in tempo reale, creando enormi vantaggi per la salute e il benessere dei pazienti e migliorando la loro qualità di vita. Quando combinati con i sistemi di somministrazione dell'insulina, sia il monitoraggio che il trattamento possono essere forniti mentre il paziente continua con la sua vita quotidiana. Allo stesso tempo, i dati raccolti e condivisi tramite la rete 5G permetteranno ai medici di monitorare la salute a lungo termine del paziente.

Questo aumento della domanda di tecnologia indossabile e di comunicazioni dati significherà che connettori affidabili e sicuri forniti da partner fidati saranno fondamentali per il futuro dell'industria medica. Lo sviluppo di dispositivi basati sul campo e dell'auto-cura vedrà i connettori messi nelle mani dei pazienti in un modo mai visto prima.

Connettori per Dispositivi Indossabili

Una delle sfide più grandi per i progettisti è racchiudere l'enorme sofisticazione necessaria in dispositivi piccoli e facili da indossare. Questi richiederanno batterie, controlli, sensori e display tutti integrati nella dimensione del pacchetto più ridotta possibile. I connettori per questi dispositivi indossabili devono essere compatti e leggeri, fornendo le prestazioni più elevate possibili nella dimensione del pacchetto più piccola.

In passato, i cavi piatti a nastro sono stati una scelta popolare per collegare componenti tra loro quando lo spazio era limitato. Tuttavia, i progettisti moderni richiedono soluzioni più compatte e con prestazioni superiori. Le alternative moderne ai tradizionali cavi a nastro sono conosciute come cavi flessibili piatti (FFC). I cavi a nastro, infatti, sono costruiti utilizzando diversi fili intrecciati racchiusi in un isolante, mentre l'FFC utilizza conduttori piatti che sono legati a una pellicola plastica, creando un cavo flessibile molto più sottile rispetto ai cavi a nastro con fili intrecciati.

Per questo motivo, i FFC sono ideali per dispositivi medici indossabili dove le dimensioni sono importanti. Ad esempio, la famiglia di connettori Easy-On di Molex offre soluzioni a passo fine e basso profilo che consentono una connessione rapida e sicura dei FFC a una gamma di altri componenti.

Soluzioni RF e Wireless

Integrare i dispositivi medici più recenti nella rete 5G richiede connettori RF e cavi ad alte prestazioni. I connettori RF micro-coassiali della gamma MCRF offrono soluzioni ad alta frequenza da scheda a cavo che permettono ai progettisti di abilitare connettività wireless LAN, GPS e Bluetooth. La presa per montaggio PCB ultra-bassa si collega con cavi preassemblati.

Per le comunicazioni wireless, i dispositivi avranno bisogno di un'antenna (o antenne) per trasmettere e ricevere dati. Molex è uno dei maggiori produttori di tecnologia per antenne al mondo. La combinazione di competenze tecniche, esperienza nel settore della connettività e presenza globale ha permesso a Molex di sviluppare un'ampia gamma di soluzioni per la connettività wireless. La gamma include antenne di piccole dimensioni montabili su superficie (SMT) oppure antenne con cavo che utilizzano gli assemblaggi di cavi micro-coassiali di Molex.

Two small electronic components with gold and black detailing are shown in close-up.

Antenna Chip a Montaggio Superficiale Molex, specificamente progettata per la connettività IoT.

Migliorare le vite

La tecnologia sanitaria remota di ultima generazione sta migliorando la vita dei pazienti in tutto il mondo. I dispositivi indossabili permettono ai pazienti di vivere una vita più soddisfacente lontano dagli ospedali o dai centri sanitari. Inoltre, possono essere monitorati in modo molto più efficace minuto per minuto, consentendo una diagnosi più rapida delle condizioni in via di sviluppo e offrendo risultati migliori.

Per queste ragioni e molte altre, la connettività dei dispositivi è fondamentale. I progettisti hanno bisogno di partner in grado di offrire soluzioni ad alte prestazioni in formati di dimensioni ridotte. Collaborando con Molex, Arrow si impegna a fornire soluzioni innovative e affidabili ai propri clienti e a offrire opportunità di scelta e innovazione per i progettisti della tecnologia medica del futuro.

Tag articolo

EMEA
Molex
Medicina e sanità
Articolo
IP&E
Dispositivi indossabili

Contenuti correlati