Arrow Electronic Components Online

Scopri gli stili di terminazione dei connettori di Amphenol

Internet delle cose15 set 2022
Una moderna sala server illuminata con luci blu e viola, con file di server di dati. Un tecnico è visibile mentre lavora su un laptop, enfatizzando un ambiente professionale e tecnologico. Il logo di Amphenol è chiaramente visibile nell’angolo in alto a sinistra.
Visualizza tutti gli articoli

Man mano che i dispositivi diventano sempre più sofisticati, la qualità della connessione dei componenti periferici e di altri elementi al PCB principale deve evolversi. In questo articolo, esplora 4 tipi fondamentali di connettori per PCB disponibili da Amphenol, inclusi applicazioni ideali, tipo di terminazione e altro.

Ci sono diversi fattori che gli ingegneri progettisti prendono in considerazione quando scelgono un connettore. Questi possono variare da fattori di prestazione, come velocità e integrità del segnale, a fattori di forma, come dimensione e forma. Tra gli aspetti fondamentali dei connettori, è essenziale determinare quale metodo di terminazione scegliere. La maggior parte delle applicazioni richiede un tipo specifico di terminazione per soddisfare i requisiti di progettazione.

Terminazione a foro passante (THT)

Le terminazioni a foro passante erano molto comuni nei primi tempi, in cui i contatti o i conduttori del connettore passavano attraverso un foro nel PCB. I componenti a foro passante sono ideali per prodotti ad alta affidabilità che richiedono connessioni più forti tra gli strati del PCB. Molti dei connettori di Amphenol, come Minitek®, Dubox®, Bergstak®, PV®, Quickie®, BergStik® ed EconoStik™, sono offerti con terminazione a foro passante.

Terminazione a Montaggio Superficiale (SMT)

Con questa tecnologia, i connettori sono montati direttamente sopra il PCB. I connettori vengono saldati manualmente in posizione oppure si utilizza un metodo di saldatura a rifusione/onda per fissarli. Alcuni tipi di connettori per bordo/scheda edge includono anche terminazioni per montaggio superficiale. Amphenol ICC offre vari prodotti con questo stile di montaggio, tra cui Minitek®, Dubox®, Bergstak®, Quickie®, BergStik®, EconoStik™, Rib-Cage®, Conan®, Minitek® MicroSpeed, Griplet® e Cross-Mate™.

Terminazione Pin-in-Paste (PiP)

La tecnologia Pin-in-Paste, conosciuta anche come tecnologia Through-Hole-Reflow, è un processo di saldatura a rifusione effettuato con l'ausilio di macchinari automatizzati, eliminando i processi di saldatura manuale e a onda. I connettori sono posizionati in modo allentato nei fori della scheda e collocati sotto una macchina di assemblaggio, che a sua volta rifonde la pasta saldante liquefatta a temperature elevate sulla scheda. Grazie all'azione capillare, la pasta fusa aspira la saldatura sulla scheda e all'interno del foro, formando un legame permanente tra la saldatura, la pasta e il terminale del connettore. I prodotti Amphenol che utilizzano il collegamento PIP includono Minitek®, Quickie®, BergStik®, Connettori per backplane ad alta temperatura DIN 41612, Boltrack™, Modular Jack, OCTIS™ Outdoor, D-sub e connettori I/O VerIO™.

Terminazione a pressione

La terminazione press-fit è generalmente una terminazione senza saldatura, che aiuta a ridurre i costi complessivi dell'applicazione. Questi tipi di connettori sono spesso raccomandati con strumenti specifici e richiesti dal produttore per garantire un'inserimento uniforme e una completa installazione dell'elemento. Amphenol offre Quickie®, BergStik® per connessioni filo-scheda e scheda-scheda, Metral®, Millipacs®, DIN, HPC per backplane, connettori backplane ad alta velocità come AirMax®, ExaMAX®, ExaMEZZ® e Paladin®, e connettori Delta-D D-sub con terminazione press-fit. Inoltre, la maggior parte dei prodotti di potenza di Amphenol può essere configurata con terminazioni press-fit, inclusi la serie PwrBlade®, la serie PwrMAX® e la serie di connettori EnergyEdge™ per bordo scheda.

Tag articolo

Nord America
Internet delle Cose (IoT)
Articolo
Connettori
Amphenol

Contenuti correlati