Arrow Electronic Components Online

Batterie professionali forniscono energia stabile per dispositivi wireless dell'Internet delle cose.

Internet delle Cose02 lug 2022
Batterie Professionali Forniscono Energia Stabile per Dispositivi Wireless dell'Internet delle Cose
Visualizza tutti gli articoli

Al momento, sempre più prodotti elettronici sul mercato sono alimentati da batterie. Vengono utilizzate diverse tipologie di batterie per fornire energia stabile ai dispositivi. In combinazione con diverse tecnologie di connessione wireless a basso consumo, questi dispositivi possono funzionare per mesi o addirittura anni. Questo articolo vi mostrerà lo sviluppo della tecnologia delle batterie, nonché le caratteristiche dei vari prodotti professionali introdotti da Duracell.

Tipi diversi di batterie soddisfano requisiti applicativi differenti

Le batterie sono un prodotto abbastanza comune nella vita delle persone. Molti prodotti portatili e sensori funzionano grazie alle batterie. A seconda dei diversi requisiti di progettazione, i tipi di batterie utilizzate possono essere suddivisi in batterie usa e getta e batterie ricaricabili. Di solito, i dispositivi a basso consumo energetico, come i sensori, utilizzano principalmente batterie usa e getta, che possono essere sostituite ogni pochi mesi o persino anni. Tuttavia, le batterie ricaricabili vengono solitamente utilizzate in prodotti con elevato consumo energetico, come telefoni cellulari, tablet e orologi. Questi dispositivi potrebbero dover essere ricaricati ogni pochi giorni o una settimana, quindi l'utilizzo di batterie ricaricabili risulta più economico e conveniente.   Le batterie usa e getta possono essere suddivise in modelli generici e modelli speciali. I modelli generici sono batterie comuni con dimensioni standard come AA, AAA, C, D e 9V disponibili sul mercato. A seconda dei diversi materiali chimici, possono essere suddivise in differenti tipologie di batterie, come alcaline, batterie al litio (LiFeS2), ecc. I modelli speciali includono batterie al litio ad alta potenza (batterie a bottone alcaline) e batterie a bottone al litio.   Esistono una gran varietà di batterie ricaricabili. Molti dispositivi utilizzano batterie ricaricabili integrate progettate esclusivamente per tali dispositivi, che i consumatori di solito non possono sostituire autonomamente. Tuttavia, sul mercato ci sono anche batterie ricaricabili con dimensioni standard, che possono essere acquistate e sostituite dai consumatori stessi.

Nuova tecnologia e alta qualità fanno durare più a lungo la batteria

La compagnia più famosa che rappresenta l'industria delle batterie è Duracell, il cui predecessore era la P.R. Mallory Company, fondata nel 1920. All'epoca, produceva principalmente batterie al mercurio per dispositivi militari. Nel 1960, la prima batteria alcalina dell'azienda fu commercializzata con il marchio Mallory e fornita alle fotocamere istantanee Kodak. Nel 1971, Duracell introdusse il suo iconico design in rame e nero, diventando il primo produttore di batterie a pubblicizzare in televisione. Nel 1973 nacque il Coniglio Duracell, un personaggio pubblicitario molto conosciuto.   Fino al 2016, Duracell fu acquistata da Berkshire Hathaway come sussidiaria permanente della Berkshire. Nel 2018, Duracell ha investito in nuove competenze B2B per aiutare i produttori di dispositivi a fornire batterie di alta qualità per tutte le applicazioni, dalle case intelligenti alla cura medica. Nel 2020, Duracell ha introdotto una combinazione di batterie a doppia formula - la batteria PROCELL a scarica di bassa intensità e la batteria PROCELL Intense a scarica di alta intensità per il mercato professionale asiatico. Attualmente Duracell conta 2.907 dipendenti e 300 ingegneri R&D in tutto il mondo, con un volume di vendita annuale di oltre 7 miliardi di batterie, rendendola il marchio di batterie numero uno al mondo.   In base alle esigenze dei prodotti tecnologici e dei dispositivi industriali, Duracell ha introdotto la serie di batterie industriali Procell per applicazioni su dispositivi professionali, incluse batterie alcaline di varie dimensioni standard, batterie alcaline speciali di dimensioni particolari, batterie al litio di dimensioni multiple e batterie ricaricabili disponibili su richiesta.   Duracell è in grado di ottenere risultati eccellenti nell'industria delle batterie perché si concentra sugli sforzi tecnologici e qualitativi, investendo continuamente nella produzione affinché le sue batterie abbiano maggiore coerenza e qualità. Utilizzare le batterie Duracell consente ai dispositivi di avere una durata di servizio più lunga. Combinando la qualità eccellente dei prodotti, permette ai dispositivi di mantenere prestazioni costanti nel tempo.   Al momento, più del 90% dei dispositivi sul mercato funziona con batterie multiple, e le prestazioni di questi dispositivi sono strettamente correlate alle prestazioni delle batterie. Se c'è un problema con le batterie, questi dispositivi rischiano di guastarsi facilmente e non funzionare come previsto. Le batterie PROCELL di Duracell adottano un nuovo design del contenitore, tecnologia e processo produttivo. Rispetto ai vecchi design dei contenitori dei concorrenti con bassi tassi di riempimento e qualità non uniforme, il processo e il controllo qualitativo delle batterie PROCELL rendono le prestazioni e l'affidabilità dei dispositivi più omogenee, riducendo così i costi operativi.

R&S continua e innovazione per migliorare l'efficienza delle batterie a bottone

Duracell è anche impegnata nella ricerca, sviluppo e innovazione delle batterie al litio di tipo a bottone per soddisfare la domanda di energia dei nuovi dispositivi. Per garantire che le batterie al litio di tipo a bottone abbiano una qualità e un'efficienza migliori, il design a rete delle batterie Duracell offre un migliore contatto con il catodo. Presenta una minore impedenza, il che significa anche migliori prestazioni. Rispetto ai prodotti dei concorrenti, che di solito hanno una posizione del catodo incoerente, con conseguenti bassi tassi di utilizzo e prestazioni scarse, la tecnologia di produzione del catodo meno performante porta a una maggiore impedenza e a prestazioni inferiori, soprattutto nelle applicazioni ad alta corrente, dove la differenza è più evidente.   Le batterie al litio di tipo a bottone di Duracell adottano una nuova texture sulla superficie dell'anodo (litio) per fornire una maggiore area superficiale, garantendo così una migliore conducibilità. Al contrario, la rete dove si trova il catodo offre un maggiore tasso di utilizzo dei materiali attivi sotto impulsi elevati e mantiene l'integrità del catodo. Il nuovo design del contenitore consente alla batteria Duracell di contenere più materiali attivi per ottenere un miglioramento delle prestazioni sia in condizioni di elevato consumo che di basso consumo, il che significa anche che può offrire una maggiore capacità.   Duracell ottimizza appositamente il design dei dispositivi IoT, e il rapido sviluppo delle nuove tecnologie e dispositivi sta influenzando positivamente la domanda di batterie primarie al litio. Prendiamo ad esempio il design ottimizzato della Duracell CR123: è circa il 40% migliore rispetto al principale concorrente in scarica con basso carico di impulsi (replicando la trasmissione periodica di dati) nel dispositivo che utilizza il tipo di scarica dell'Internet delle Cose, mentre la batteria del principale concorrente smetterà prematuramente di funzionare a causa dell'effetto di interruzione dell'anodo di litio.

La combinazione professionale di batterie soddisfa i requisiti delle applicazioni professionali

La combinazione di batterie professionali PROCELL di Duracell è la prima combinazione di batterie professionali al mondo, in cui la batteria PROCELL Intense a scarica ad alta corrente viene principalmente utilizzata per far funzionare motori, pompe e altri dispositivi ad alta corrente che generano movimento. Al contrario, la batteria PROCELL a scarica a bassa corrente viene utilizzata per dispositivi a bassa corrente che necessitano di una piccola quantità di energia per una lunga durata della batteria.   Attualmente, lo sviluppo della tecnologia Bluetooth 5.2 Low Energy sul mercato ha raggiunto una fase matura, e l'hardware intelligente con Bluetooth 5.2 può funzionare per diversi anni utilizzando solo una batteria a bottone. Supporta Android, iOS e altri dispositivi, il che rende questa tecnologia più ampiamente utilizzata. Può essere applicata a nuovi prodotti come dispositivi indossabili intelligenti, braccialetti, orologi per bambini, altoparlanti Bluetooth, dispositivi Bluetooth anti-smarrimento, termometri, bilance pesapersone, luci intelligenti Bluetooth colorate, distributori d’acqua Bluetooth, ecc. Può inoltre lavorare insieme al software dell’app cliente per controllare questo hardware.   Prendendo come esempio i sensori di temperatura per il controllo della temperatura costante e i sensori di rilevamento di presenza, si può utilizzare la batteria Duracell CR2477. Un termostato intelligente Wi-Fi può essere collegato a un massimo di sei sensori di temperatura per il rilevamento di presenza, che scaricano principalmente corrente pulsata ad alta intensità durante il funzionamento.   Inoltre, per le applicazioni di sicurezza della smart home IoT, le batterie CR2450 e CR2032 possono essere utilizzate nei controller della smart home, come pannelli di controllo e interruttori wireless; le batterie AA, AAA, 9V, PROCELL AA e CR123 possono essere utilizzate nelle applicazioni di sicurezza come i rilevatori di CO, i contatori del gas e i rilevatori ambientali oceanici; mentre le batterie CR2032, CR2025, CR1632 e CR2477 possono essere impiegate nei prodotti con sensori di contatto e sensori magnetici per porte. Altre applicazioni per serrature intelligenti come serrature per armadietti, porte scorrevoli e serrature elettroniche possono utilizzare le batterie CR123, CR2450, 2032, 9V e AA, mentre strumenti industriali come penne di misurazione, distanziometri laser e bilance elettroniche possono utilizzare le batterie AA, AAA e 9V.

Conclusione

Una batteria sembra essere solo un semplice accessorio del dispositivo, ma ha un impatto decisivo sulle prestazioni del dispositivo. Batterie di alta qualità e stabili permetteranno ai dispositivi di funzionare più a lungo e di garantire prestazioni stabili. Se scegli batterie di scarsa qualità solo considerando il fattore costo, esse avranno effetti negativi sul funzionamento dei dispositivi. Si può dire che si perde molto a causa di piccole cose. Scegliere le batterie professionali Duracell PROCELL sarà il miglior partner per i dispositivi smart home.

Tag articolo

Globale
Batterie
Articolo
Internet delle Cose (IoT)
Edifici Intelligenti

Contenuti Correlati