Arrow Electronic Components Online

Tipi di convertitori DC-DC a commutazione

Convertitori DC-DC12 lug 2021
Una vista ravvicinata mostra una batteria al litio posizionata su una scheda madre di un computer utilizzando pinzette di metallo.
Visualizza tutti gli articoli

Confrontiamo diversi tipi di convertitori DC-DC, inclusi lineari vs. a commutazione, buck, boost, buck-boost e isolati basati su trasformatore in modo da poter scegliere quello giusto.

Cos'è un convertitore DC? Convertitori lineari vs. a commutazione

Un convertitore DC/DC è una classe di alimentatori che converte una sorgente di corrente continua (DC) da un livello di tensione a un altro. Esistono due tipi di convertitori DC/DC: lineari e commutati. Un convertitore DC/DC lineare utilizza una caduta di tensione resistiva per creare e regolare una determinata tensione di uscita, un convertitore DC/DC a modalità commutata converte immagazzinando l'energia di ingresso periodicamente e poi rilasciando quell'energia all'uscita a una tensione diversa. L'accumulo può avvenire in un componente a campo magnetico come un induttore o un trasformatore, o in un componente a campo elettrico come un condensatore. I convertitori basati su trasformatore forniscono isolamento tra l'ingresso e l'uscita.   I convertitori DC/DC a modalità commutata offrono tre principali vantaggi:

  • L'efficienza di conversione della potenza è molto più elevata.
  • Poiché la frequenza di commutazione è più alta, i componenti passivi sono più piccoli e le perdite ridotte semplificano la gestione termica.
  • L'energia immagazzinata da un induttore in un regolatore di commutazione può essere trasformata in tensioni di uscita che possono essere inferiori all'ingresso (step-down o buck), superiori all'ingresso (boost), o buck-boost con polarità inversa (inverter).

A differenza di un convertitore switching, un convertitore lineare può generare solo una tensione inferiore alla tensione di ingresso. Sebbene ci siano molti vantaggi, ci sono anche alcuni svantaggi con i convertitori DC/DC switching. Sono rumorosi rispetto a un circuito lineare e richiedono una gestione energetica sotto forma di anello di controllo. Fortunatamente, i moderni chip controller a modalità switching rendono facile il compito di controllo.

Convertitori DC/DC non isolati

In sostanza, un convertitore DC/DC switching o un regolatore è un circuito che utilizza un interruttore di potenza, un induttore, un diodo e un condensatore per trasferire l'energia dall'ingresso all'uscita. Questi possono essere organizzati in diversi modi per realizzare i tipi buck, boost o buck-boost (inverter) identificati in precedenza.

Convertitore Step-down/Buck

In un tipico convertitore step-down o buck non isolato, la tensione di uscita VOUT dipende dalla tensione di ingresso VIN e dal ciclo di lavoro di commutazione D dell'interruttore di potenza.

immagine della robotica per la pagina di tutti i componenti

Figura 1: Una topologia fondamentale di convertitore DC/DC step-down o buck.

Convertitore Step-up/Boost

Un convertitore boost DC/DC fondamentale utilizza lo stesso numero di componenti passivi ma disposti per aumentare la tensione di ingresso in modo che l'uscita sia superiore all'ingresso.

immagine robotica per la pagina di tutti i componenti

Figura 2: Una topologia fondamentale di convertitore DC/DC boost.

Convertitore Buck-Boost

Un tipico circuito buck-boost DC/DC consente alla tensione DC in ingresso di essere aumentata o ridotta, a seconda del ciclo di lavoro. La tensione di uscita è data da:   VOUT = -VIN *D/(1-D)   Come si vede dall'equazione sopra, la tensione di uscita è sempre invertita in polarità rispetto all'ingresso. Pertanto, un convertitore buck-boost è anche noto come inverter di tensione.

immagine robotica per la pagina di tutti i componenti

Figura 3: Una tipica topologia di convertitore DC/DC buck-boost.

Convertitori DC/DC isolati

Ci sono due principali tipi di convertitori DC/DC isolati basati su trasformatori: flyback e forward. In entrambi questi tipi, il trasformatore fornisce l'isolamento tra l'ingresso e l'uscita.   Il tipo flyback funziona come un buck-boost ma utilizza un trasformatore per immagazzinare energia:

immagine di robotica per tutti i componenti della pagina

Figura 4: Una topologia fondamentale di convertitore DC/DC flyback a trasformatore.

Nella topologia diretta, il trasformatore viene utilizzato in modo tradizionale per trasferire energia dal primario al secondario quando l'interruttore è chiuso.
 
In questi esempi, il MOSFET di commutazione è rappresentato da un interruttore ideale e il circuito di controllo è omesso. Questi sono convertitori di tipo non sincrono. Tuttavia, quando il raddrizzatore a diodi tradizionale viene sostituito da un MOSFET per la raddrizzazione, questo si chiama raddrizzamento sincrono e il convertitore viene definito convertitore DC/DC sincrono.
 
Cerchi maggiori conoscenze sull'alimentazione elettrica? Per saperne di più su come gli alimentatori switching possono ottimizzare il tuo design, consulta la nostra analisi su come funzionano gli alimentatori a commutazione. Inoltre, puoi capire se il tuo progetto ha bisogno di un gruppo di continuità. Hai bisogno di una soluzione AC/DC? Questo articolo può aiutarti a scegliere quella giusta.

Tag articolo

Globale
Alimentatori
Articolo
Convertitore DC-DC e Chip Regolatore Switching

Contenuti correlati