Infografica sui motori industriali di TE Connectivity
Dai un'occhiata a questa infografica di TE Connectivity sui motori industriali, dispositivi elettromagnetici che convertono o trasferiscono energia elettrica secondo la legge di Faraday sull'induzione elettromagnetica.
I motori elettrici sono un elemento chiave per la produzione e la conversione dell'energia elettrica. Pertanto, svolgono un ruolo fondamentale in quasi tutte le industrie e i settori della società moderna. Nel frattempo, il sensore è il componente principale del sistema di controllo del motore.
Dai un'occhiata a questa infografica di TE Connectivity per scoprire di più sui motori industriali, incluso il modo in cui il Sensore di Posizionamento Magnetoresistivo KMT32B di TE Connectivity viene utilizzato per misurare la posizione del polo magnetico e l'angolo di rotazione nei motori servoassistiti. Può monitorare la curva di aumento della temperatura quando il motore si avvia e interrompere l'alimentazione per proteggere il motore da danni e garantire la sicurezza dei lavoratori quando la temperatura è troppo elevata.
Tag articolo