Arrow Electronic Components Online

Abbracciare la rivoluzione tecnologica: Come il 5G crea infinite opportunità di connettività

IoT (Internet delle Cose)25 mag 2021
Una persona tiene uno smartphone mentre si trova davanti a un vivace panorama urbano notturno.
Visualizza tutti gli articoli

 L'ultima generazione di connettività cellulare è esplosa sul mercato con l'introduzione del 5G nel 2019. Con essa, i produttori di smartphone hanno lanciato nuovi dispositivi che promettono un accesso a Internet più veloce che mai e funzionalità all'avanguardia. 

Infatti, il 5G ha registrato l'adozione più rapida di qualsiasi rete mobile in un momento in cui milioni di noi sono costretti a lavorare da remoto. La comunicazione wireless ad alta velocità offerta dal 5G è arrivata nel momento perfetto.

Tuttavia, mentre l'introduzione delle telecomunicazioni wireless 5G ha consentito ai consumatori di accedere alla più recente generazione di telefoni cellulari, ciò potrebbe distrarre molti dal vero impatto della tecnologia 5G. Per quanto potente sia come strumento per i consumatori, il 5G promette di avere un impatto molto maggiore nel mondo dell'industria rispetto a qualsiasi delle reti precedenti.  Per la prima volta, le velocità di trasmissione dati offerte dalla comunicazione wireless 5G rivaleggiano con quelle delle tecnologie cablate più tradizionali, liberando improvvisamente i dispositivi dai vincoli di una rete fisicamente cablata.

5G nella fabbrica

Industrial robot with operator in factory

Uno degli sviluppi più interessanti dell'ultimo decennio è stato l'ascesa dell'Internet delle Cose (IoT).  Al centro dell'IoT c'è la comunicazione da macchina a macchina, che consente ai dispositivi elettronici di condividere informazioni senza la necessità di intervento umano. Proprio come con l'introduzione della tecnologia 5G, gli esempi evidenti di questa tecnologia sono stati inizialmente osservati nelle case. Dalla misurazione dell'energia alla spesa alimentare, le macchine stanno ora svolgendo un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana.

Tuttavia, l'uso dell'IoT nella casa di domani è solo un piccolo esempio della funzionalità che l'IoT sta offrendo ai designer. Nel mondo della produzione, l'Industrial Internet of Things (IIoT) ha permesso la creazione della fabbrica intelligente. All'interno di una fabbrica tradizionale, le macchine svolgono le proprie attività, isolate dai loro vicini. L'IIoT, o Industria 4.0 come è talvolta chiamata, collega queste macchine in una rete che funziona come un'entità unica. Le macchine condividono dati, permettendo la gestione non solo della produzione, ma anche della catena di approvvigionamento, della manutenzione e degli aspetti logistici dell'operazione.

L'introduzione delle comunicazioni 5G nell'ambiente industriale consentirà un'ulteriore integrazione dei dispositivi nella rete della fabbrica intelligente. I produttori potranno installare una cella 5G privata che coprirà l'intera struttura e consentirà il trasferimento di dati ad alta velocità da tutte le parti dell'operazione, dai sensori più piccoli alle macchine più grandi. L'utilizzo di una rete wireless offrirà livelli di flessibilità senza precedenti, permettendo ai produttori di riconfigurare facilmente le linee di produzione in risposta alle nuove richieste del mercato.

Tecnologia dei veicoli e dispositivi medici

Woman initializing a smart bra of the medicine of the future

Al di fuori dell'ambiente di fabbrica, altre industrie potranno sfruttare le comunicazioni 5G. L'industria automobilistica è nel bel mezzo di una grande rivoluzione, poiché la domanda di veicoli elettrici è in crescita e le auto autonome o a guida autonoma sono ormai destinate a diventare una presenza quotidiana. Ciò ha portato alla nascita di un nuovo acronimo che descrive come le auto comunicheranno con gli altri utenti della strada: V2X (da Vehicle-to-X). In un ambiente in cui frazioni di secondo sono vitali per la sicurezza, la comunicazione ad alta velocità e bassa latenza fornita dalla rete 5G sarà fondamentale per il funzionamento fluido dei veicoli sulle strade e nelle città di domani.

A un livello più personale, il 5G sta iniziando a svolgere un ruolo chiave nella fornitura di assistenza sanitaria. Con il ridimensionamento dei dispositivi medici e lo sviluppo della tecnologia indossabile, la rete 5G consentirà di fornire assistenza sanitaria da remoto. L'ultima generazione di dispositivi MedTech si connetterà da remoto tramite 5G ai fornitori di assistenza sanitaria del paziente. I pazienti non dovranno più recarsi in ospedale per vedere un medico, poiché potranno essere monitorati e persino ricevere trattamenti da remoto, permettendo loro di proseguire con la loro vita quotidiana.

Un potenziale ancora maggiore

Anche oggi, il pieno potenziale della rivoluzione 5G deve ancora essere scoperto. Con applicazioni nell'industria, nella medicina e nei trasporti, stiamo già assistendo all'impatto che le comunicazioni wireless ad alta velocità possono avere sulla vita quotidiana. Nei prossimi anni vedremo lo sviluppo di possibilità ancora più entusiasmanti. I progettisti avranno bisogno di accedere alla tecnologia dei componenti più avanzata, che garantisca alta velocità e alta affidabilità per questo nuovo e ambizioso settore.

Molex offre una gamma completa di soluzioni di connettività ad alte prestazioni per soddisfare le richieste del 5G. Le antenne saranno fondamentali per consentire ai dispositivi di far parte della rete 5G, e Molex propone una serie di prodotti a basso profilo ideali per dispositivi miniaturizzati. Molex è anche leader di mercato nella produzione di connettori ad alta velocità necessari sia per i dispositivi che per l'infrastruttura all'interno della rete 5G. Questi includono connettori a basso profilo montati su circuiti stampati (PCB), come la serie Mirror Mezz Connector, in grado di raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 56 Gbps. Vi rientrano anche i più recenti connettori a radiofrequenza (RF) ad alta velocità, destinati alla nuova generazione di stazioni base cellulari.

La tecnologia 5G rivoluzionerà molti aspetti della nostra vita quotidiana. Progettare per questa nuova tecnologia richiederà i componenti giusti per sfruttarne tutto il potenziale.

Soluzioni per Antenne

Soluzioni RF

Connettori I/O

Tag articolo

EMEA
5G
Medicina e sanità
Internet delle Cose (IoT)
Automotive
Connettori

Contenuto Correlato