RJ45 o connettori 8P8C? Trovare il vero standard Ethernet.
RJ45 o 8P8C connettore? Se sei minimamente coinvolto nel networking informatico, hai indubbiamente sentito utilizzare entrambi i termini in modo intercambiabile quando si fa riferimento ai connettori alla fine dei tuoi cavi Ethernet. Ma i termini sono effettivamente intercambiabili, e se non lo sono, come è nata questa pratica incredibilmente comune? Questo è ciò che esploreremo oggi.
Origini di RJ45
Iniziamo con RJ45, forse il termine più ampiamente usato oggi per riferirsi ai cavi Ethernet. RJ sta per "registered jack", e il vero connettore RJ45 fu originariamente sviluppato come parte dell'interfaccia di rete di telecomunicazioni standardizzata con lo scopo di connettere reti telefoniche. I connettori della piattaforma RJ furono sviluppati come sostituzioni molto più piccole e economiche rispetto ai vecchi metodi di installazione telefonica con cavi cablati o spine ingombranti.
Con l'avvento del networking di computer, fu sviluppato un nuovo connettore molto simile per eseguire il trasferimento di dati: 8P8C.
Confusione 8P8C
8P8C si riferisce alla disposizione dei pin, da cui deriva il nome Eight Position, Eight Contact. Nei connettori 8P8C, ogni presa ha otto posizioni distanti circa 1 mm l'una dall'altra. I cavi individuali vengono poi inseriti in queste posizioni. Esistono diversi tipi di connettori 8P8C, con il moderno connettore Ethernet RJ45 che è il più comune.
A causa delle somiglianze, "RJ45" è diventato il termine informale utilizzato per qualsiasi jack a otto pin (connettore modulare 8P8C) usato nelle reti di computer (Ethernet).
Le differenze tra i connettori 8P8C e i connettori RJ45 sono illustrate nel seguente diagramma:
I connettori non sono completamente compatibili tra loro a causa della chiave utilizzata negli RJ45; i connettori 8P8C possono essere inseriti nelle prese RJ45, ma non vale il contrario. Tuttavia, poiché i connettori si assomigliano molto nell’aspetto, i gruppi e le persone che sono passati dalle reti telefoniche alle reti informatiche hanno iniziato a chiamare erroneamente i connettori 8P8C non codificati “RJ45”, e questa terminologia si è diffusa rapidamente.
Pertanto, ciò che gran parte del settore definisce come connettori RJ45 sono in realtà connettori modulari 8P8C.
Oggi, quasi tutte le apparecchiature elettroniche che utilizzano connettori 8P8C riportano nella documentazione il termine RJ45, il che è tecnicamente scorretto. Questo uso errato della terminologia è diffuso in tutto il settore e, sebbene sia improbabile che cambi a breve, non c’è davvero motivo di preoccuparsi: quasi tutti commettono collettivamente lo stesso errore e coloro che ne sono consapevoli spesso utilizzano comunque il termine RJ45 per evitare confusione o discussioni.
Un esempio di ciò è chiaramente visibile nei connettori Ethernet “RJ45”. Esistono due piedinature RJ45 (T568A e T568B) e, anche se tecnicamente si tratta di connettori 8P8C, è molto probabile che vengano indicati semplicemente come connettori RJ45 e che tutta la documentazione correlata utilizzi la stessa terminologia. Pertanto, per chiarezza, li chiameremo connettori RJ45 moderni.
Ora, le piedinature T568A e T568B menzionate sopra definiscono la disposizione degli otto fili individuali nel connettore. Questi schemi di cablaggio hanno ciascuno una propria convenzione di colori, e seguire tale convenzione è importante per garantire la compatibilità elettrica. Nel tempo, lo standard T568B è diventato più diffuso. Le differenze nelle convenzioni di colore sono mostrate nella tabella seguente.
Cablaggi T568A e T568B dei connettori RJ45.
Poche persone sono consapevoli delle importanti distinzioni tra RJ45 e 8P8C, ma comprendere la storia di questi due connettori e come hanno costituito la spina dorsale per la connettività Ethernet sarà fondamentale per riconoscere l'aspetto della prossima tendenza diffusa della connettività.
Vuoi saperne di più sulle tendenze attuali dei connettori? Questi articoli possono aiutare.
Tag articolo