Arrow Electronic Components Online

Soluzioni per antenne: Collegare l'industria senza fili

Senza fili17 apr 2023
Visualizza tutti gli articoli

La popolarità della connettività wireless e la crescita esponenziale della rete di comunicazione 5G significano che le antenne sono parte integrante della progettazione quotidiana. Grazie a questa tecnologia, l'Internet delle Cose o IoT è la rete globale di macchine che comunicano tra loro tramite internet.

L'Internet delle Cose sta ora influenzando un'ampia gamma di dispositivi utilizzati in molti aspetti della vita – la maggior parte della nostra familiarità con questa tecnologia riguarda l'ambiente domestico. Gli elettrodomestici di uso quotidiano sono ormai dotati di capacità per condividere dati tra loro e permettere il controllo da parte del proprietario di casa tramite uno smartphone.

Ma il maggiore potenziale dei dispositivi abilitati all'IoT si trova al di fuori dell'ambiente domestico. Con l'introduzione della tecnologia 5G, l'IoT ha trovato applicazioni in quasi tutti i settori, dall'agricoltura all'assistenza medica. È quindi fondamentale che la più recente generazione di dispositivi connessi sia progettata per offrire servizi più veloci e più efficienti, rispondendo in modo unico a questo variegato insieme di applicazioni.

Image

Aerial view of multiple automated harvesters operating in a golden wheat field.

Il settore automobilistico è stato rapido nell'approfittare delle comunicazioni ad alta velocità. L'auto familiare moderna è ricca di tecnologia, dal più semplice stereo di bordo al sistema di navigazione più sofisticato. I conducenti e gli operatori ora hanno accesso a una vasta gamma di funzionalità, molte delle quali richiedono una connessione con il mondo esterno. Con l'aumento della necessità di comunicare, i metodi esistenti per fornire connettività all'interno del veicolo hanno dimostrato di non essere in grado di offrire le prestazioni richieste dalle tecnologie più recenti. Per garantire questo enorme incremento di funzionalità, il design dei veicoli deve creare queste connessioni in modi significativamente diversi. Questo implica che, come risultato di nuovi concetti progettuali come l'architettura zonale, le antenne giocheranno un ruolo enorme nel design automobilistico.

La connettività wireless è già utilizzata per molte attività, sia all'interno del veicolo che all'esterno. All'interno dell'auto, la connessione più importante sarà quella tra i dispositivi personali del conducente e l'auto stessa. Questo avviene sotto forma di tecnologia Bluetooth a corto raggio o, più recentemente, tecnologia WiFi.

Image

A modern car interior showcasing a high-tech digital dashboard interface.

Questa nuova connettività in auto ha dato vita al concetto di “terzo spazio abitativo”, in cui i dispositivi migliorano l’esperienza dell’utente come avviene a casa o in ufficio. Oltre alla cabina passeggeri, ci saranno anche diverse altre connessioni wireless a corto raggio, alcune delle quali sono già in uso regolare oggi, come i sensori di pressione degli pneumatici. L'integrazione di questi dispositivi in una rete wireless ridurrà ulteriormente la necessità di cavi e connettori fisici.

Il Mondo Esterno

I veicoli comunicheranno anche tra loro, condividendo enormi quantità di informazioni in modalità wireless. Per la prima volta, le automobili faranno parte di una rete dinamica in cui le informazioni saranno condivise con altri utenti della strada e persino con l'infrastruttura di controllo del traffico, rendendo i viaggi più sicuri ed efficienti. Conosciuta come comunicazione vehicle-to-everything (V2X), questa tecnologia richiede che le automobili siano dotate di antenne capaci di garantire la massima larghezza di banda possibile.

Le connessioni tra l'auto e il mondo esterno giocheranno un ruolo fondamentale nel modo in cui utilizzeremo le auto in futuro. L'integrazione dell'auto nell'Internet delle cose (IoT) richiederà una connessione tramite la più recente rete 5G ad alta velocità, e l'uso dei più moderni sistemi di navigazione satellitare permetterà alle auto di utilizzare sistemi di posizionamento globale e di navigazione satellitare globale (GPS e GNSS). Che si tratti di comunicazioni a corto raggio o a lungo raggio, ad alta velocità o a bassa, la chiave di tutti questi sistemi di comunicazione sarà rappresentata dai sistemi di antenne.

La Fabbrica Intelligente

I designer nel mondo industriale condividono molte sfide con i produttori di veicoli. L'automazione industriale svolge un ruolo fondamentale nella linea di produzione moderna. Che si tratti di motori semplici o di robot complessi, le attrezzature di produzione possono sfruttare le tecnologie più avanzate per ridurre la necessità dell'intervento umano. Questi dispositivi di automazione sono diventati ancora più importanti nella nuova fabbrica intelligente.

Image

A modern highway in an urban setting is depicted with digital connection overlays symbolizing smart city technology.

In contrasto con le fabbriche tradizionali, la fabbrica intelligente utilizza dispositivi connessi. L'IoT crea un ambiente produttivo in cui l'automazione industriale condivide informazioni con la rete della fabbrica. Questa comunicazione bidirezionale tra i dispositivi offre flessibilità al produttore, consentendo all'utente di rispondere rapidamente ai cambiamenti nella domanda.

Utilizzando la comunicazione wireless, lo spazio della fabbrica può essere riconfigurato per creare processi alternativi. I produttori stanno persino installando reti 5G private all'interno delle loro strutture per creare una rete su misura in cui ogni elemento è integrato nella fabbrica intelligente. Questo viene ulteriormente potenziato da robot autonomi che navigano in sicurezza nella fabbrica utilizzando i dati dei loro sensori e le informazioni condivise tramite la rete wireless. Queste macchine dipendono dalle antenne.

Soluzioni Antenna Molex

Molex è uno dei più grandi produttori di tecnologia per antenne al mondo. Molex e Arrow insieme offrono competenza tecnica, esperienza nel settore e una presenza globale per fornire soluzioni per antenne destinate alle applicazioni più impegnative.

Image

A compact black electronic device featuring six connected cables with gold connectors.

Le ultime soluzioni di Molex includono l'hub 7-in-1*, progettato con antenne 5G e WiFi MIMO (Multi-in, Multi-out) per offrire la massima larghezza di banda possibile alle applicazioni moderne che richiedono grandi quantità di dati.

Disponibile anche il nuovo hub Sunshade 5-in-1 che integra le stesse antenne ad alta velocità in un alloggiamento a basso profilo e facile da installare. Qualunque siano le esigenze, Molex è pronta a soddisfare e superare queste richieste, contribuendo a creare le connessioni wireless del futuro.  

Image

A sleek black Molex connector hub featuring multiple attached cables with gold-plated connectors.

*Antenna Multi-Hub 7-in-1 - disponibile in stock da ottobre 2023 su arrow.com.

Guarda il video Tech Snack di Molex sulle antenne Multi-Hub (Youtube)

Prodotti in evidenza

Prodotti qui

Tag articolo

Globale
Articoli e Video
Articolo
Risorse
IP&E

Contenuto Correlato