Arrow Electronic Components Online

Tipi di cuscinetti per ventilatori: Valutazione di pro e contro

Ventilatori08 gen 2021
Illustrazione ravvicinata delle pale di raffreddamento del ventilatore
Visualizza tutti gli articoli

Per molti sistemi elettronici, le ventole sono un componente importante progettato per mantenere il sistema entro le temperature consigliate, garantendo che l'elettronica funzioni in modo ottimale e duri per tutta la sua vita operativa. Sono stati fatti tentativi per trovare tecniche alternative di gestione termica, ma nessuno si è dimostrato altrettanto efficiente ed economico quanto la ventola.   La ventola funziona utilizzando un rotore che ruota su un cuscinetto per spostare l'aria. Il funzionamento affidabile del cuscinetto è fondamentale per il design della ventola, poiché la ventola può ruotare migliaia di volte al minuto e deve avere una durata di vita di molti anni. Questo processo sottopone il cuscinetto a uno sforzo enorme, quindi è essenziale che sia all'altezza del compito.   Esistono due tipi di design dei cuscinetti ampiamente utilizzati, il cuscinetto a manicotto e il cuscinetto a sfere, ognuno dei quali ha i propri pro e contro.

Ventole con cuscinetto a manicotto

I ventilatori con cuscinetti a manicotto sono economici, robusti e semplici, il che ha portato al loro ampio utilizzo in molte applicazioni. Il design robusto garantisce che siano in grado di funzionare in ambienti difficili e la loro semplicità li rende meno inclini a guasti. Un altro vantaggio dei ventilatori con cuscinetti a manicotto è che tendono a generare meno rumore durante il funzionamento, permettendo il loro utilizzo in ambienti silenziosi come uffici.   L'asse centrale di un ventilatore con cuscinetti a manicotto è incassato in una struttura simile a un manicotto, con olio per la lubrificazione che facilita la rotazione. Il manicotto offre protezione all'asse e garantisce che il rotore rimanga nella posizione corretta, preservando la distanza tra il rotore e lo statore.

Diagram of a sleeve bearing

Figura 1: Diagramma di un cuscinetto a manicotto

Può essere un delicato equilibrio ottenere la corretta dimensione del gap tra l'albero e il manicotto. Uno spazio troppo ridotto aumenta l'attrito, rendendo più difficile l'avvio della ventola e richiedendo maggiore energia. Se il gap è troppo ampio, il rotore può oscillare. Il secondo svantaggio della costruzione a manicotto è che il manicotto è l'unico elemento fisico che tiene il rotore in posizione, e col tempo l'albero eroderà il foro del cuscinetto. Questo fenomeno peggiora se il rotore ruota sempre nello stesso senso, portando alla formazione di un foro di forma ovale, con conseguente funzionamento più rumoroso e una ridotta durata operativa. Se la ventola viene spostata o re-orientata, il cuscinetto verrà eroso in punti diversi e diventerà irregolare, peggiorando ulteriormente l'oscillazione e il rumore. Inoltre, la costruzione a manicotto richiede anelli d'olio e rondelle di Mylar per evitare che il lubrificante fuoriesca, causando maggiore attrito sull'albero e impedendo ai gas di fuoriuscire. I gas intrappolati solidificano in particelle di nitruro che ostacolano il movimento e possono ridurre la vita operativa della ventola.   Le ventole con cuscinetti a manicotto possono essere trovate in molti progetti, in particolare in quelli che operano a temperature normali e su apparecchiature statiche. Applicazioni come computer e apparecchiature per ufficio, elettrodomestici HVAC e armadi industriali fanno ampio uso di ventole con cuscinetti a manicotto.

Ventole con cuscinetti a sfere

I ventilatori a cuscinetti a sfera sono progettati per contrastare alcuni dei difetti presenti nei ventilatori con cuscinetti a manicotto. In generale, sono meno soggetti a usura e possono operare in qualsiasi orientamento e a temperature più elevate. Tuttavia, i ventilatori a cuscinetti a sfera sono più complessi e costosi rispetto ai modelli con cuscinetti a manicotto, oltre a essere meno robusti. Di conseguenza, gli impatti possono influire significativamente sulle prestazioni complessive di un ventilatore a cuscinetti a sfera. Tendono inoltre a generare più rumore durante l'uso, il che può limitare le aree in cui possono essere impiegati.   I ventilatori a cuscinetti a sfera utilizzano un anello di sfere attorno all'albero per risolvere problemi di usura irregolare e oscillazione del rotore. La maggior parte dei motori dei ventilatori ha due cuscinetti, uno davanti all'altro, e questi cuscinetti sono generalmente separati da molle. I cuscinetti offrono una minore frizione rispetto ai modelli a manicotto, e le molle possono aiutare con eventuali inclinazioni del ventilatore indotte dal peso del rotore. Se le molle sono posizionate lungo tutto l'albero, il dispositivo può essere utilizzato in qualsiasi angolazione senza usura o frizione, garantendo un design più affidabile.   I ventilatori a cuscinetti a sfera possono anche essere utilizzati in applicazioni informatiche ad alta densità e nei data center, dove le prestazioni, la temperatura e il MTBF (Mean Time Between Failures) sono fattori più importanti rispetto al rumore. Sono inoltre ampiamente impiegati in applicazioni industriali per il raffreddamento dei sistemi elettronici o come soffiatori per applicazioni di essiccazione industriale.

Diagram of a ball bearing

Figura 2: Diagramma di un cuscinetto a sfera

Cuscinetto della ventola del sistema omniCOOL™

I design con cuscinetto a sfere e a manicotto non sono le uniche due opzioni disponibili. Esiste un'opzione alternativa introdotta da Same Sky chiamata sistema omniCOOL, presente nella nostra linea di ventole avanzate con cuscinetto a manicotto. Utilizzando il bilanciamento magnetico del rotore, comunemente noto come struttura magnetica, o un cuscinetto ottimizzato, le tecnologie del sistema omniCOOL mirano a garantire una maggiore durata della ventola e prestazioni migliorate.   Presente su ventole con il suffisso "-V" nel numero di codice, la struttura magnetica del sistema omniCOOL fa sì che il rotore funzioni in modo molto simile a una trottola – una che può operare in qualsiasi angolazione senza cadere. La struttura magnetica è posizionata nella parte anteriore del rotore, dove il suo flusso si sviluppa parallelamente alla direzione dell'albero motore. In tale posizione, la struttura magnetica attrae uniformemente il rotore indipendentemente dall'angolazione di quest'ultimo.

Diagram of a fan motor with the omniCOOL system magnetic structure

Figura 3: Diagramma di un motore ventilatore con la struttura magnetica del sistema omniCOOL

La punta dell'albero viene mantenuta in posizione tramite un cappuccio di supporto nella parte anteriore del foro del cuscinetto per formare il punto di rotazione del rotore. Questo metodo sposta il peso del rotore sia dall'albero che dal manicotto del cuscinetto. Il campo magnetico inoltre tira l'albero verso il basso, abbassando il suo centro di gravità, riducendo al minimo inclinazioni e oscillazioni. Ciò consente l’utilizzo della ventola con qualsiasi angolazione richiesta e minimizza l’attrito.   In alternativa, nei ventilatori con suffisso "-C" o "-CF" nel numero di parte, il sistema omniCOOL presenta un design del cuscinetto migliorato per ottimizzazioni operative. Integrando scanalature speciali sulla parte esterna del cuscinetto per favorire la circolazione del lubrificante attorno all'albero, il cuscinetto migliorato previene l'accumulo di lubrificante e minimizza l'attrito, offrendo vantaggi simili come riduzione del rumore, maggiore efficienza e una durata di vita più lunga rispetto ai design tradizionali delle ventole.

Mechanical component with internal flow diagram

Figura 4: Componente meccanico con diagramma di flusso interno

Entrambe le tecnologie del sistema omniCOOL minimizzano il compromesso tra costo e prestazioni presente nei design tradizionali con cuscinetti a manicotto e a sfere. Tuttavia, la struttura magnetica dei ventilatori della serie -V offre una maggiore aspettativa di vita, mentre il cuscinetto ottimizzato dei ventilatori delle serie -C e -CF è più economico.

Colmare il divario nei tradizionali design delle ventole

Il sistema omniCOOL attenua gli aspetti negativi dei design delle ventole con cuscinetti a sfera e cuscinetti a manicotto, risultando in una ventola robusta, silenziosa e conveniente, con una vita operativa più lunga. Eliminando i difetti delle altre due tipologie di costruzione delle ventole, il sistema omniCOOL può essere impiegato per sostituire entrambi i tipi di ventola. Invece di dover scendere a compromessi, i progettisti possono accedere a una costruzione di ventola che offre il meglio di entrambe le soluzioni.

Tag articolo

Globale
Ventole
Same Sky (precedentemente CUI Devices)
Gestione termica
Articolo