Arrow Electronic Components Online

Migliori sensori compatibili con Arduino: Tipi di sensori Arduino a confronto

Sensori24 gen 2021
Immagine di pendolari all'interno della stazione di Canary Wharf a Londra
Visualizza tutti gli articoli

Arduino è diventato popolare nelle comunità di hobbisti e nei movimenti maker per essere un metodo intuitivo e pratico per integrare facilmente componenti elettronici complessi nei progetti fai-da-te. Tuttavia, molti degli accessori che sono entrati nell'ecosistema Arduino si basano su componenti elettronici di grado professionale e pronti per la produzione, rendendo Arduino un set di strumenti sempre più prezioso nella comunità di ingegneria e design.   Per definizione, quando una macchina interagisce con un essere umano, si tratta di un'interazione HMI; tuttavia, esiste una grande varietà di modi in cui questa interazione può avvenire. Nella nostra vita quotidiana, interagiamo con questi sensori molto più spesso di quanto immaginiamo. Uno dei tipi di sensori più comuni, che passa praticamente inosservato, è il sensore di movimento.

Sensori di movimento (PIR) per Arduino

Sia che tu stia camminando lungo un corridoio illuminato automaticamente in un supermercato, sia che ti trovi in un'area ad alta sicurezza, è probabile che tu stia venendo "osservato" da un rilevatore di movimento. Se sei interessato a creare un'applicazione di rilevamento del movimento o a implementare questa funzionalità nel tuo progetto, potresti voler considerare questo modulo sensore di movimento PIR per il prototipo. Basato sul sensore a infrarossi passivi (PIR), questo sensore di movimento compatibile con Arduino è un modulo plug-and-play completo che consente una semplice prototipazione di design utilizzando questa tecnologia. Questo sensore ha un cono di sensibilità di 120 gradi e un raggio di rilevamento fino a 7 metri (22 piedi), il che significa che può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni di rilevamento "a lungo" raggio, purché tu abbia accesso a una fonte di alimentazione da 5V-12V.

Telecamera termica Arduino: Soluzioni a corto raggio

Se la tua applicazione richiede un livello aggiuntivo di complessità per essere certo che stai effettivamente rilevando un oggetto vivo, come un essere umano o un animale, una termocamera è una soluzione eccellente, purché tu sia relativamente vicino. Questo scheda breakout per termocamera presenta la termocamera AMG8833 di Panasonic, popolare per applicazioni che necessitano di letture di temperatura su un'area. Questo sensore ad alte prestazioni Grid-EYE ha 64 pixel ed è stato progettato per essere utilizzato in tutto, dagli apriporta automatici ai forni a microonde. Ma la cosa migliore è che è molto facile da prototipare, grazie alla scheda breakout di Adafruit e alla facilità d'uso di Arduino.

Sensori ultrasonici per Arduino: Soluzioni più dettagliate

Se il tuo progetto richiede di sapere qualcosa di più su un oggetto che semplicemente il fatto che ‘ci sia’ e hai bisogno di sapere ‘quanto lontano’ si trova dal tuo dispositivo, una soluzione estremamente popolare è un sensore di distanza ultrasonico. Esistono molte configurazioni, capacità e pacchetti diversi per i sensori di distanza ultrasonici, ma se stai considerando di prototiparne uno, ti consigliamo di dare un'occhiata al sensore di distanza ultrasonico con uscita analogica/digitale di Adafruit. I sensori di distanza ultrasonici misurano semplicemente il tempo che impiega un ‘cono’ di suono a rimbalzare e tornare all'oggetto di origine. La forma del ‘cono’ può dipendere dalla potenza e dalla configurazione del dispositivo, il che spiega perché la distanza di rilevamento e il costo possono variare così tanto. Il sensore menzionato sopra può rilevare lunghe distanze fino a 6,5 metri con una risoluzione di 2 cm, ma ha una bassa risoluzione per brevi distanze <30 cm. Implementare questo tipo di sensore ultrasonico nel tuo progetto è piuttosto semplice anche con Arduino.

Sensore di distanza a infrarossi per Arduino

Per il rilevamento di distanze più brevi, considera l'utilizzo di un sensore di distanza IR. Piuttosto che utilizzare suoni ultrasonici, i sensori di distanza IR utilizzano un emettitore di luce infrarossa e rilevano la presenza della luce infrarossa che si riflette nuovamente nel ricevitore IR. Il sensore di distanza SHARP compatibile con Arduino fornisce un semplice segnale analogico che varia la tensione quando un oggetto si trova all'interno del suo intervallo di rilevamento di 10 cm a 80 cm.

Sensore 'Time of Flight' per Arduino

Per applicazioni in cui è richiesta una risoluzione estremamente precisa, considera di progettare utilizzando un sensore Time of Flight (ToF). Piuttosto che utilizzare il suono o la luce infrarossa come variabile di tracciamento, i sensori ToF utilizzano laser. Il principio temporale è relativamente simile a quello degli ultrasuoni e dell'infrarosso, ma a differenza di entrambe queste tecnologie, un sensore Time of Flight utilizza un fascio estremamente stretto anziché un cono. Ad esempio, il facile da usare Modulo ToF di Adafruit utilizza uno specializzato sensore ToF di STMicroelectronics che ha un intervallo di precisione da 5mm a 100mm con una tolleranza di 1mm. Esistono altre configurazioni simili, alcune delle quali sono in grado di raggiungere intervalli da 50mm a 1500mm. Inoltre, i sensori ToF non presentano problemi di linearità come i sensori ad ultrasuoni, il che rende i sensori ToF estremamente preziosi in alcune applicazioni.

Tag articolo

Globale
Articolo
Arduino S.r.l.
Adafruit Industries
Sensori
STMicroelectronics

Contenuto Correlato