Arrow Electronic Components Online

Progettare per l'ecosistema connesso: il cambiamento digitale che sta guidando la vita connessa

IoT01 gen 2021
Terra digitale con luci delle città luminose e linee di rete, che evidenziano la connettività globale
Visualizza tutti gli articoli

Internet ha cambiato per sempre le nostre vite, non solo nel modo in cui ci connettiamo gli uni con gli altri, ma anche nel modo in cui la nostra tecnologia si collega ad altri dispositivi. Questo è il fondamento dell'internet delle cose (IoT), che permette alle macchine di condividere informazioni in modi nuovi ed entusiasmanti. L'IoT sta rivoluzionando il modo in cui viviamo le nostre vite come utenti e consumatori, ma ha applicazioni di vasta portata anche al di fuori dell'ambito domestico.

La tecnologia che sta rendendo possibile le nostre vite connesse ha portato a grandi cambiamenti in molte aree della società moderna, dalle automobili che guidiamo a come riceviamo assistenza medica. L'infrastruttura che sta alla base di questi progressi, che si tratti di soluzioni cablate o delle ultime reti wireless 5G, dipende dalla trasmissione di dati a velocità senza precedenti. In breve, la tecnologia di interconnessione ad alta velocità è fondamentale per l'affidabilità dell'IoT.

Industria connessa

Image

A digital dashboard displayed on a laptop monitors industrial automation processes

Nel settore manifatturiero, l'Internet industriale delle cose (IIoT) ha introdotto una nuova espressione: Industria 4.0. Questo è il nome attribuito all'ultima rivoluzione che si basa sui dati come uno dei suoi principali materiali grezzi. Il risultato è la fabbrica intelligente—una fabbrica in cui ogni macchina è parte di una rete che condivide informazioni in tutte le fasi del processo di produzione.
 
Integrare l'elaborazione dei dati a tutti i livelli della fabbrica consente al produttore di rispondere alle richieste e alle tendenze attuali molto più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali. La reattività di una fabbrica di questo tipo permette ai produttori di sviluppare e consegnare nuovi prodotti ai consumatori in tempi più rapidi.

La città intelligente e la rete intelligente

Image

A glowing cityscape at night with a digital network overlay, symbolizing urban connectivity and innovation

La stessa tecnologia che monitora ogni aspetto di un processo di produzione viene anche utilizzata nelle città. Ad esempio, la tecnologia moderna ha cambiato il modo in cui viene generata la nostra energia. Rispetto alla struttura centralizzata della rete elettrica convenzionale, le piccole centrali elettriche sono ora alternative efficienti. Conosciute come risorse energetiche distribuite (DERs), combinano la generazione da fonti ben note come vento e solare con nuove tecnologie, inclusi impianti alimentati da biomassa e persino fonti geotermiche, per integrare le centrali elettriche tradizionali.

La stessa tecnologia che consente l'IoT (Internet delle cose) viene utilizzata in un nuovo approccio alla gestione dell'energia ed è nota come rete intelligente (smart grid). I dati in tempo reale vengono utilizzati per controllare una rete di generazione di energia decentralizzata in cui il rapporto tra le esigenze del consumatore locale e la produzione della rete elettrica può essere gestito automaticamente. Tecniche simili possono essere utilizzate per gestire il traffico o i sistemi di trasporto pubblico, creando città più efficienti e piacevoli in cui vivere e lavorare.       Anche il settore automobilistico sta abbracciando la tecnologia connessa. L'auto di famiglia sta diventando un dispositivo connesso che raccoglie informazioni in tempo reale dall'ambiente circostante. Questi dati vengono combinati con i sistemi diagnostici presenti nell'auto per fornire al conducente la migliore consapevolezza situazionale possibile. Inoltre, la connettività integrata in questi veicoli moderni consente al produttore di monitorare le prestazioni da remoto, così da informare il conducente della necessità di manutenzione prima che una situazione diventi critica.

Tecnologia indossabile

Image

Two scientists in white lab coats are examining data on a tablet in a modern laboratory setting

L'industria medica ha rapidamente compreso il potenziale dei dispositivi wireless e connessi. Le soluzioni per il monitoraggio dei pazienti hanno tradizionalmente utilizzato una connettività cablata poco pratica. Tuttavia, gli ultimi sviluppi nell'elettronica miniaturizzata e nella connettività wireless ad alta velocità e sicura significano che i moderni sensori indossabili sono sia leggeri che altamente performanti. I dispositivi completamente connessi consentono di monitorare i pazienti in tempo reale, permettendo ai pazienti con condizioni croniche di essere trattati direttamente nelle loro case. Questo riduce la domanda di posti letto negli ospedali e consente di personalizzare l'assistenza sanitaria in base alle esigenze di ciascun paziente.

Progettare dispositivi connessi

I dispositivi di tutte le varietà stanno diventando sempre più parte del mondo connesso in cui viviamo. I progettisti si trovano di fronte alla sfida di creare soluzioni che condividano i dati ad alta velocità approfittando di dimensioni sempre più ridotte. Ciò pone requisiti particolarmente impegnativi sui connettori utilizzati per questi dispositivi.   Con la trasmissione dei dati che raggiunge velocità nell’ordine dei gigabit al secondo, la capacità dei connettori di creare un circuito affidabile e sicuro sta diventando sempre più critica. Allo stesso tempo, la natura portatile dei dispositivi intelligenti, sia che si tratti di tecnologie indossabili, di telefoni cellulari o di dispositivi integrati nei veicoli, implica che i connettori ad alta velocità debbano resistere a trattamenti impegnativi.   L'esposizione a urti e vibrazioni è un fattore chiave da considerare per queste applicazioni con un elevato scambio di dati. Condizioni difficili possono causare brevi circuiti aperti. I sistemi elettrici a bassa frequenza sono abbastanza robusti da non essere influenzati da un’interruzione di un solo microsecondo. Tuttavia, la necessità per i dispositivi moderni di elaborare dati a velocità di 10 Gbps o più significa che un’interruzione del segnale anche di soli 1 microsecondo può comportare la perdita di informazioni cruciali. I connettori devono essere progettati per garantire un contatto in grado di resistere a tali condizioni.   Tuttavia, con l'aumento dei dispositivi a profilo basso, i connettori devono essere fisicamente più robusti. Devono anche offrire dimensioni ridotte e passi più fini. I tradizionali connettori scheda-scheda sono stati sostituiti da alternative leggere e a profilo basso, come l’utilizzo di circuiti stampati flessibili (FPCs).   Molex è un produttore che comprende l'importanza dei connettori in grado di offrire la giusta combinazione di dimensioni ridotte, design robusto e alte prestazioni. Per le soluzioni nel mondo connesso, queste qualità sono fondamentali e i progettisti hanno bisogno di trovare fornitori di soluzioni che comprendano le sfide che devono affrontare. Molex e Arrow collaborano per fornire soluzioni innovative e affidabili ai clienti, condividendo un impegno nel mettere a disposizione opzioni per i progettisti della tecnologia del futuro.

Tag articolo

EMEA
Molex
Città intelligenti
Antenne
Internet delle Cose (IoT)
Medicina e sanità

Contenuto correlato