Latch
Chiavistelli, progettato per conservare uno stato di memoria all'interno delle parti. Rientra nella famiglia dei multivibratori bistabili, il che significa che l'output è in grado di mantenere uno stato costante in due diversi uscite di tensione. Indica inoltre che la tensione d'uscita dipende sia dallo stato di uscita corrente del latch, sia da quello di ingresso. La combinazione di questi due, che sono interdipendenti, determina in qualche modo ciò che sarà la nuova uscita.
Il latch più semplice è un flip-flop SR che consiste di due gate NOR con uno degli ingressi connesso all'uscita dell'altro. Gli altri ingressi vengono definiti SET e RESET. Quando un impulso SET (ad alta tensione) viene passato al latch, l'uscita va verso l'alto e rimane stabile anche se l'ingresso SET indica 0. L'uscita cambierà solo se l'impulso RESET viene fissato su un valore alto, in tal caso l'uscita diventa 0 finché SET non sale di nuovo. Questo comportamento è tipico del multivibratore bistabile poiché l'ingresso può variare senza influire sull'uscita corrente. I fermi fanno spesso parte della memoria volatile, ovvero che funziona solo con gli input guidati attivamente. In mancanza di tali elementi non è possibile garantire o preservare lo stato dei flip flop.
2,395
PRODOTTI TOTALI