Arrow Electronic Components Online

Flip Flop

I circuiti flip-flops sono progettati per funzionare come nodi di archiviazione di memoria. Sono capaci di mantenere il valore di un singolo bit binario, 1 o 0. Poiché possono sostenere lo stesso valore elettrico per un lungo periodo di tempo, sono ciò che è noto come multivibratore bistabile. Ciò significa che ci sono due stati stabili che il circuito può avere all'uscita, e questi stati dipendono dalla corrente d'uscita e di entrata del dispositivo.

Il flip-flops più conosciuto e più semplice è chiamato latch SR. È fatto semplicemente instradando i segnali in modo appropriato attraverso due diversi gate NOR. Questo tipo di gate restituisce un segnale alto in uscita se entrambi gli ingressi sono 0, e va a 0 se uno o entrambi gli ingressi è 1. L'output di ciascun gate è indirizzato a uno degli input dell'altro, mentre gli altri input sono chiamati rispettivamente SET e RESET. Nelle operazioni normali sia l'input SET che RESET sono tenuti bassi, per mantenere lo stato di corrente del fermo, sia alto che basso. Quando il SET è portato a un valore alto l'uscita del circuito diventa 1, quando il RESET è portato a un valore alto, il circuito va a 0.

I flip-flops sono usati nei moderni pacchetti di memoria RAM. Sono una forma di memoria volatile, che significa che è necessario mantenere in entrata un segnale di potenza attivo per salvare un valore all'interno, uno stato stabile.

 

5,214

PRODOTTI TOTALI

Vedi tutti