Antenne
Un'antenna è un dispositivo fondamentale che si utilizza nei sistemi elettronici di trasmissione e che consente di comunicare senza fili. La funzione principale di un'antenna consiste nell'acquisire un segnale elettrico e trasmetterlo su una frequenza radio, propagandolo nell'aria.
Esistono diversi tipi di antenne. I due più comuni sono le antenne monopolo e dipolo, nate dalla teoria delle linee di trasmissione. Un dipolo è una linea di trasmissione aperta a mezza lunghezza d'onda che viene alimentata al punto centrale dell'antenna. Un monopolo è una linea di trasmissione aperta alimentata a un quarto di lunghezza d'onda.
La corrente alternata (CA) viene alimentata nel dipolo a una frequenza di risonanza definita, in modo da inviare energia nel dipolo per la trasmissione. Poiché la linea di trasmissione è aperta, tutta l'energia viene riflessa e, quando ciò accade, viene creata un'onda di energia. Questo provoca la radiazione dell'energia da parte del dipolo in direzione ortogonale rispetto alla direzione della corrente. Dipoli e monopoli oggi si utilizzano per le trasmissioni radio e i ripetitori di trasmissione cell broadcast.
Le antenne per schede a circuito stampato, definite anche antenne a microstriscia o planari a F invertita (PIFA) sono un altro tipo di antenne comunemente utilizzate nei dispositivi portatili, grazie a un fattore di forma ridotto.
4,226
Prodotti totali