Convertitori Up-Down e Mixer
Il convertitore alto-basso e il mixer sono dispositivi utilizzati per convertire un segnale analogico tra bassa e alta frequenza. Quando si esegue la conversione a una frequenza più alta, si dice che il dispositivo esegue la conversione verso l'alto, mentre se si passa a frequenza più bassa, si parla di conversione verso il basso. Solitamente vengono impiegati nei front-end dei ricevitori o nel percorso del segnale del trasmettitore per generare il segnale RF per amplificazioni successive.
Questi dispositivi di solito presentano un amplificatore a rumore ridotto per modificare la potenza del segnale ricevuto. Ottenere un rumore basso è un fattore rilevante poiché qualsiasi rumore generato dall'amplificatore stesso va ad aggiungersi al rumore già presente nel segnale ricevuto e verrà amplificato dal dispositivo, incrementando in tal modo il valore di rumore. L'amplificatore può avere un guadagno regolabile. Il segnale quindi passa nell'elemento mixer, di solito un componente attivo in una topologia bilanciata doppia. Il mixer combina il segnale RF in ingresso nello stesso dominio di tempo con una frequenza di riferimento dall'oscillatore locale (LO). Da ciò derivano due prodotti di frequenza (differenza e somma). A causa della topologia bilanciata doppia, il prodotto somma viene eliminato mentre il prodotto differenza è l'output. Il prodotto differenza è a bassa frequenza denominata frequenza intermedia (IF) per una conversione verso il basso aggiuntiva o viene convertito all'origine (banda base o zero Hz). L'output è di solito differenziale e attraversa una rete corrispondente nel caso di una frequenza IF dove avviene il filtraggio con un dispositivo come un filtro passa banda in ceramica o cristallo prima di passare nel demodulatore.
Quando si tratta del percorso del trasmettitore, la frequenza intermedia o il segnale modulato della banda di base convergono in un mixer che viene moltiplicato da un oscillatore locale per produrre il segnale RF. Il segnale RF viene quindi filtrato da un filtro passa banda esterno (ad esempio, un filtro SAW) per eliminare prodotti di frequenza spuri prima di passare nel driver dell'amplificatore di potenza con guadagno regolabile. Il driver PA è integrabile nel dispositivo. Il segnale RF passa a un altro filtro passa banda esterno prima di essere inviato all'amplificatore di potenza per la trasmissione.
Un'importante specifica per questi dispositivi è il punto di intercettazione di terzo ordine IP3 (Third Order Intercept Point). IP3 è una misura di terzo ordine della sequenza polinomiale che descrive le caratteristiche non lineari del dispositivo. È il livello di potenza d'ingresso in cui i coefficienti dei termini di primo e terzo ordine hanno la stessa ampiezza. Tale livello è correlato al punto di compressione da 1dB degli amplificatori, laddove il segnale simil-sinusoidale diventa un segnale quadrato. Questi dispositivi vengono utilizzati in applicazioni dei ricetrasmettitori cellulari, nei ricevitori banda ISM e in altre applicazioni di comunicazione.
431
PRODOTTI TOTALI