Arrow Electronic Components Online

Registratori vocali e riproduzione

I dispositivi di registrazione vocale e di riproduzione sono circuiti integrati che si collegano ai microfoni a agli altoparlanti, o i circuiti di amplificazione collegati ai microfoni e agli altoparlanti. Consentono la conversione di campioni audio memorizzati in forma di dati campionati in segnali analogici e l'uscita in un altoparlante o amplificatore associato per scopi di riproduzione. Consentono inoltre l'amplificazione dei segnali del microfono, la conversione in campioni digitali e la memorizzazione per scopi di registrazione.

 

Ci sono dispositivi che funzionano in modo indipendente, incorporando memoria interna programmabile per l'archiviazione del messaggio. Ci sono anche dispositivi che offrono un sistema di microprocessore (MPU) o microcontroller (MCU) la capacità di trasferire audio al sistema audio analogico chiamato Chip interfaccia audio.

 

La conversione tra circuiti analogici e digitali viene eseguita da dispositivi ADC (Analog to Digital Converter) nel percorso di registrazione e un DAC (Digital to Analog Converter) nel percorso di riproduzione. Questi convertitori funzionano con una frequenza di periodo chiamata frequenza di campionamento. Le frequenze di campionamento tipiche sono da 4 kHz a 192 kHz, maggiore è la frequenza di campionamento e maggiore sarà la frequenza che può essere registrata. Hanno inoltre la capacità di sommare toni configurabili o allarmi per facilitare l'integrazione di servizi come composizione DTMF del telefono. Essi possono in genere guidare altoparlanti da 8 o 16 Ohm e possono supportare applicazioni mono o stereo.

 

Nel percorso di registrazione, il microfono avrà un circuito analogico speciale per l'amplificazione o la regolazione dei livelli di segnale dal microfono che hanno di solito un'ampiezza molto ridotta. Questo circuito viene chiamato Automatic Level Control (ALC). Una volta che i livelli di segnale si trovano nell'intervallo ADC, essi possono essere convertiti in valori digitali utilizzando un processo chiamato campionamento. Il campionamento misura e memorizza valori istantanei del segnale a una frequenza di campionamento che è più del doppio della frequenza massima del segnale audio. Il segnale audio viene filtrato per impedire che frequenze più alte siano campionate in modo non corretto (aliasing). I campionamenti digitali possono quindi essere memorizzati in un dispositivo di memoria. Questo può essere un SRAM, DRMA o se la registrazione deve essere conservata anche se non c'è corrente, si deve trattare di una memoria non volatile come la memoria flash.

 

Il percorso di riproduzione inizia con i campionamenti digitali nella memoria. Questi campioni vengono inviati a un DAC e vengono convertiti in un flusso di impulsi di valori istantanei che sono uniformati con un filtro anti-alias e convertiti in un segnale analogico. Il segnale analogico viene quindi passato a un amplificatore a guadagno programmabile che può guidare un altoparlante o un successivo amplificatore audio. L'impostazione PGA può determinare il volume.

34

Prodotti totali

Vedi tutti
Manufacturers