Arrow Electronic Components Online

JFET

Un transistor a effetto di campo gate di giunzione (JFETs) utilizza una struttura simile a un diodo tra gate e scarico verso il canale della fonte. Si tratta di un semplice transistor a effetto di campo, che viene drogato con un agente di tipo n o p. Su un lato del transistor viene utilizzato un agente drogante opposto in modo da formare una giunzione pn. Questo funziona sia da meccanismo di controllo del flusso di corrente che attraversa il transistor che da alta impedenza di ingresso al dispositivo, fino a che la tensione di gate ha un bias corretto. Come accade per i diodi, un bias non corretto su un JFETs può provocare un aumento indesiderato della corrente attraverso il gate.

Quando fonte e gate hanno la stessa tensione, sussiste un flusso di corrente senza impedenza che attraversa il transistor fino alle tolleranze del canale del semiconduttore. Per un transistor di tipo n, è possibile applicare al gate una tensione gate-fonte negativa, che avrà un effetto clamp sul flusso di corrente fino a che non viene raggiunto un punto critico quando si forma la zona di svuotamento sull'intero canale del transistor. Questo interrompe il flusso di corrente dallo scarico alla fonte e viene definito valore di pinch-off di VGS e può variare di molto da un transistor all'altro. I dispositivi JFETs di tipo p hanno la medesima risposta ma a una tensione gate-fonte positiva, che crea una zona di svuotamento simile nel canale drogato opposto dei dispositivi.

302

Prodotti totali

Vedi tutti