Arrow Electronic Components Online

PIN

Un PIN è un diodo dotato di uno strato aggiuntivo se confrontato con un diodo tradizionale. Un diodo PIN ha una regione dopata p direttamente collegata a una regione dopata n che creano un dispositivo a due strati. Un diodo PIN comprende uno strato intrinseco tra gli strati dopati. Con intrinseco si intende un semiconduttore che non è stato dopato con alcun dopante ed ha un valore equivalente di fori ed elettroni. Le regioni p e n del diodo PIN sono, inoltre, più dopate del normale per fornire una capacità superiore al portatore di carica attraverso l'area intrinseca del dispositivo. Grazie allo strato aggiuntivo, la capacitanza è piuttosto bassa in un'installazione a polarizzazione inversa di un PIN.

I diodi PIN sono spesso usati ad alte frequenze poiché è a quel punto che si differenziano dal funzionamento di un diodo tipico. Quando una frequenza è inferiore, il loro funzionamento è quasi identico, ma con l'aumento della frequenza, il diodo PIN inizia a sviluppare proprietà resistive che possono variare a seconda della frequenza in un determinato momento, creando un resistore con una resistenza agli ohm variabile. Ciò avviene perché la carica può essere archiviata nel semiconduttore intrinseco, e non può drenare completamente quando la frequenza raggiunge un determinato livello. A causa di questo, sono molto comuni nei circuiti RF e microonde.

0

Prodotti totali

Vedi tutti