Scaricatori di sovracorrente
Nell'ambito dell'elettricità, per sovracorrente s'intende un aumento transitorio improvviso della tensione di linea. Queste sovracorrenti possono danneggiare la linea di trasmissione stessa e le apparecchiature a essa collegate. Le sovracorrenti si verificano solitamente come risultato di un fulmine, un guasto della linea o di una commutazione. Uno scaricatore di sovracorrente serve a limitare una tensione di picco.
Uno scaricatore di sovracorrente è collegato attraverso l'apparecchiatura da proteggere, proprio come una guardia davanti a un edificio. Finché la tensione si trova sotto un limite stabilito (tensione di bloccaggio), lo scaricatore agisce come un'alta resistenza attraverso la linea e non assorbe quasi corrente. Quando la tensione cerca di superare il livello ammesso, lo scaricatore offre un po' di resistenza e devia la maggior parte della sovracorrente al suolo. Se l'energia della sovracorrente rientra nella capacità dello scaricatore, la tensione di linea resterà al livello previsto. Se la sovracorrente è più forte, la tensione può salire un po' al di sopra di questo valore.
Gli scaricatori di sovracorrente per linee di trasmissione ad alta potenza sono generalmente del tipo a varistore in metallo-ossido (metal-oxide varistor, MOV). I traferri possono essere usati da soli o in unione con i MOV. Per livelli di potenza inferiore e in elettronica, possono essere usati semiconduttori e componenti passivi.
Lo scaricatore di sovracorrente può essere chiamato alternativamente limitatore di sovracorrente o soppressore di tensione transiente (Transient Voltage Suppressor, TVS).
34
Prodotti totali