Arrow Electronic Components Online

Thyristor Surge Protection Devices - TSPDs

I dispositivi di protezione da sovraccarico, noti anche come protettori da sovraccarico, limitatori da sovraccarico o soppressori della tensione transitoria sono un elemento essenziale dei sistemi ad alta potenza per la protezione da sovraccarico causato da fulmini o guasti improvvisi. Dispositivi con tensione molto più bassa sono anche utilizzati per proteggere le macchine più costose e i circuiti di dati dai sovraccarichi sulla linea. I dispositivi di protezione da sovraccarico tristore, una sottoclasse di protettori da sovraccarico, si basano su un tristore per la protezione da sovraccarico attraverso un'azione di forza.

Il dispositivo è connesso attraverso la linea di alimentazione in derivazione con il carico da proteggere. A tensioni operative normali il TSDP è in stato di OFF e ciò significa che ha una resistenza molto alta nei terminali consentendo solo una piccolissima quantità di corrente in stato di off. Se la tensione della linea supera la soglia attivata del TSDP, questa passa allo stato ON e agisce come cortocircuito vicino, deviando la corrente di linea dal carico protetto. Questa tensione viene chiamata la massima tensione in stato di off e viene selezionata al di sotto della tensione nominale del carico protetto.

Il tristore è un dispositivo di blocco. Una volta attivato, non si spegnerà fino a che la corrente non cala al di sotto del valore di "tenuta". In un circuito CA, l'interruttore è automatico accanto al successivo punto di zero-crossing. In un circuito CC, gli accordi devono essere fatti per ridurre la corrente del dispositivo al di sotto della corrente di tenuta una volta terminato il sovraccarico.

Specifiche importanti di un TSPD includono la massima tensione in stato di off, la corrente stato di on di sovracorrente, la corrente stato off, la corrente di tenuta, la tensione in stato di on e la corrente stato di on.

1,421

Prodotti totali

Vedi tutti