Accesorios del cable
Hay muchos accesorios disponibles que proporcionan los medios para producir una buena instalación del cable. Estos incluyen abrazaderas y clips, sujetacables, organizadores de cables, terminales, conectores, protectores de cables, pistas, amarres y muchos más.
Los cables vienen en muchos tamaños y formas y se utilizan para muchas funciones. En cualquiera de ellos, todos se utilizan como los medios por los que se envía una señal desde el punto A al punto B. Su forma habitual consiste en un núcleo conductor que está protegida por un material resistente y aislante. Algunos cables importantes tienen conchas metálicas protectoras externas que proporcionan una trayectoria de propagación y protegen la señal de la radiación EM.
Cuando se trata de la instalación del cableado, es importante tener conexiones sólidas entre los cables y sus enchufes y tener los cables asegurados y mantenerlos sólidamente o montados en una estructura de soporte. Esto asegura una larga y productiva vida del sistema y una prevención al diagnosticar cualquier problema difícil en el futuro.
7,774
Total de Productos