Disparadores Schmitt inversor
Un disparador Schmitt inversor es un dispositivo que convierte cualquier forma de señal de entrada en una señal de salida digital, por lo que puede funcionar con entradas digitales y analógicas. La ventaja de un disparador Schmitt inversor es que también es un dispositivo de histéresis, lo que significa que cualquier señal generada en el momento tiene un efecto en cualquier salida futura. Esto significa que no hay una salida proporcional o constante para ningún estado entrada. En un disparador Schmitt, hay una amplia variedad de señales de entrada que pueden resultar en uno o dos estados de salida diferentes.
Para un disparador Schmitt inversor, existe un estado de salida alta y baja posible en cualquier momento. Cuando la señal de entrada produce una tensión que cruza un cierto umbral de alta tensión, el circuito pasa a su estado de salida de baja tensión y permanece en ese estado hasta que la señal de entrada alcanza un cierto umbral de tensión baja, momento en el que la salida se cambia a una tensión alta y permanece allí hasta que se alcanza otro umbral. Esto significa que la salida del disparador Schmitt es completamente inmune a los cambios de entrada siempre y cuando la tensión de la señal de entrada se mantenga entre los umbrales de tensión superior e inferior.
Los disparadores Schmitt son una forma de multivibradores biestables. Esto significa que tienen dos estados estables que permanecen fijos hasta que una señal de entrada los cambia. Esto tiene muchos usos importantes, especialmente cuando se crean ciertos circuitos de oscilador.
3,541
Total de Productos