Arrow Electronic Components Online

Multiplexores

Un multiplexor o "mux" es un dispositivo electrónico utilizado para tomar múltiples entradas y seleccionar o elegir cuál de las entradas pasará a través de la salida del dispositivo. Un multiplexor puede ser tan simple como tener entradas, una salida y una línea de selección. Si un uno lógico está presente en la línea de selección, puede elegir la entrada A que pasará por salida. Si la línea de selección tenía un cero lógico, entonces deberá seleccionar la entrada B que pasará a través de la salida del mux.

En los dispositivos electrónicos de hoy donde los sistemas tienen amplios buses de datos, los multiplexores se utilizan en todos los dispositivos electrónicos, para ayudar la administración interna y de varios grupos diferentes de datos. Se pueden aprovechar en el comportamiento de luz de freno, donde pueden controlar lo que llega a pasar. Los multiplexores se utilizan para ayudar a mejorar la cantidad del rendimiento de datos en los sistemas digitales, ya que son eficientes y la manipulación de grandes cantidades de tráfico de datos. 

Un multiplexor en su forma más simple es un conmutador, un conmutador que es un dispositivo de salida única con múltiples entradas. Cuando se utilizan multiplexores, se utilizan generalmente junto con un demultiplexor que tiene entradas únicas y genera múltiples salidas, a la inversa de un multiplexor tradicional.

2,050

Total de Productos

Ver todo