Arrow Electronic Components Online

Carga inalámbrica

La carga inalámbrica, también conocida como carga inductiva, usa el acoplamiento del transformador de dos bobinas inductoras para transferir energía desde una estación de carga a un dispositivo inalámbrico. El suministro de energía de la estación de carga irradia energía que recibe el dispositivo inalámbrico y, o bien, ejecuta el dispositivo directamente o almacena la energía en una batería a través de un circuito de cargadores de batería.

La estación de carga es un cargador inductivo que incluye una bobina que se denomina como la bobina remitente. El cargador bombea la CA de frecuencia alta en la bobina colocando la bobina receptora del dispositivo inalámbrico muy cerca de la bobina remitente, se forma un transformador y se induce una corriente en la bobina receptora. La capacidad de acoplar de la bobina receptora depende del material entre las dos bobinas y la distancia que hay entre ellas. Se puede aumentar la distancia al elegir una bobina receptora con características de resonancia en la frecuencia de CA.

La principal ventaja de la carga inalámbrica es que no requiere de conectores conductores. Esto permite que la conexión de carga esté aislada, lo que brinda dispositivos más seguros cuando se utilizan en aplicaciones en ambientes peligrosos o médicos. Las conexiones aisladas también evitan efectos de corrosión en los contactos. Hay una mayor durabilidad ya que no se requiere falla de conector y contacto. La desventaja principal es la muy baja eficiencia y la posibilidad de que se produzca calefacción. La carga es más lenta porque se acopla menos energía en la conexión. La carga inalámbrica también exige que se usen componentes más caros.

0

Total de Productos

Ver todo