Adhesivos Epoxy
Los adhesivos Epoxy son una resina a base de polímeros que forma parte de la familia de adhesivos curables, lo que significa que requieren algunos catalizadores químicos externos para crear una unión endurecida. También se conocen como adhesivos de dos componentes, lo que significa que a unión curada requiere la mezcla de dos componentes para crear la reacción química necesaria para que se produzca el curado. Por lo general, se trata de dos resinas diferentes que se mezclan, pero también puede ser un polvo y una resina.
Este tipo de adhesivo es uno de los pegamentos más versátiles y potentes en el mercado. Es posible hacer que tengan una fuerza de unión muy alta y generalmente tienen un tiempo de cura y fijación muy rápido gracias a la mezcla casi instantánea de los dos compuestos padre. Debido a estas características, es común el uso de resinas Epoxy para unir aplicaciones que requieren una adhesión conectiva fuerte. Esta necesidad existe sobre todo dentro del sector automotriz y la aviación, donde la durabilidad, resistencia y vida útil son un imperativo legal y de seguridad.
Además de su fuerza, son también uno de los adhesivos más versátiles disponibles. Existen adhesivos Epoxy para metales, plásticos, madera, tela, vidrio y cemento.
121
Total de Productos