Arrow Electronic Components Online

Interfaces del sensor y detector

Las interfaces de los detectores y sensores son interfaces que conectan un sistema de procesadores a un sensor que informa o detecta el estímulo físico o estado. Esto forma el puente entre un procesador y el mundo real. Existe una amplia variedad de interfaces disponibles y pueden incluir funciones como el Almacenamiento y la adquisición de datos (DAS), amplificación de la señal, procesamiento y conversión de señales entre señales analógicas y digitales (ADC).

Para comunicarse con un sistema de procesadores, las interfaces de los detectores y sensores tienen buses digitales. Estas son generalmente interfaces seriales I2C y SPI, sin embargo, los sensores de velocidad más alta pueden requerir interfaces de velocidades más altas (por ejemplo, los convertidores analógico a digital pueden tener interfaces LVDS de alta velocidad para satisfacer las tasas de muestreo de alta conversión). Es común que las interfaces permitan que el sensor esté ubicado de forma físicamente independiente a la placa del procesador para permitir su instalación física donde se requiera. Se debe tener gran cuidado para asegurarse de que el ruido de la interfaz digital no afecte la precisión de medición del sensor o detector.

Los sensores pueden incluir ADC para convertir el nivel analógico de un sensor a un valor digital para la comunicación con el sistema del procesador. Es posible que se requieran mediciones analógicas en dispositivos como los sensores capacitivos (proximidad, nivel de agua, tacto), de presión y temperatura. Otros detectores pueden tener un nivel de detección que crea un evento. Un ejemplo de esto es un detector de humo. La adquisición de datos requiere la integración de la memoria para almacenar los valores de los sensores o los eventos de detección. Es posible que se requieran ciertos controles para configurar el sensor, y estos generalmente son establecidos por los registros que pueden ser escritos por el indicador de software que se ejecuta en el procesador.

Muchos sensores modernos se basan en sistemas micro-electromecánicos (MEM).

Estos son dispositivos grabados en silicio que incorporan elementos mecánicos y eléctricos. Dichos dispositivos incluyen giroscopios y acelerómetros. Estos tienden a tener interfaces seriales integradas. Otros dispositivos como los sensores de reluctancia adaptan las señales altamente variables de las bobinas de detección de inductancia para producir pulsos digitales que pueden ser leídos por las interrupciones de los procesadores para derivar información de sincronización.

Las interfaces de los detectores y sensores se utilizan en muchas aplicaciones, incluidos los mercados automotrices e industriales. Estos mercados requieren comunicaciones sólidas y confiables que se ajustan a sus sistemas estándar. Pueden incluir monitoreo de falla de bus. Algunos sensores tienen interfaces seriales de un cable extremadamente eficientes (pero lentas), donde la interfaz serial se comparte con la fuente de alimentación del dispositivo.

 

 

524

Total de Productos

Ver todo