Arrow Electronic Components Online

Controladores de pantalla táctil

Controladores de pantalla táctil es un dispositivo que detecta la presión de contacto de posición en una superficie del visualizador. Un lápiz óptico portátil o uno o más dedos son los instrumentos típicos usados como dispositivos señaladores. Los controladores se comunican con los datos en medio de un sistema de procesamiento y el elemento de la pantalla táctil asociada a la pantalla, por lo general, en un formato de serie SPI o I2C. Los productos que utilizan controladores de pantalla táctil son teléfonos móviles, monitores de pantalla táctil, instrumentos portátiles y tabletas.

Los controladores están optimizados para baja potencia ya que normalmente se utilizan en aplicaciones orientadas a baterías portátiles. La mayoría de los controladores soportan una amplia gama de tensiones de operación para que sean compatibles con el mayor número de interfaces lógicas posibles. Tienen medición de temperatura interna y referencias de tensión para mejorar la precisión de la medición. Debido a que se vinculan a dispositivos que podrían ser víctimas de una descarga de chispa, por lo general, tienen una protección de descarga electrostática más alta que la normal.

Una pantalla táctil se puede implementar de diferentes formas. Pueden ser matrices resistivas donde la presión en una parte la pantalla provoca dos capas superpuestas en la pantalla eléctricamente cortas. Mediante la exploración de filas y columnas, se puede detectar la parte corta. Hay cinco tipos comunes de tecnología de pantalla táctil disponibles, resistiva de 5 cables, capacitiva superficial, capacitiva proyectada, onda acústica de superficie (SAW) e infrarroja. Los controladores de vanguardia apoyan la detección simultánea por dos métodos como la capacitancia mutua y auto-capacitancia para obtener un buen compromiso de precisión y sensibilidad entre las tecnologías.

Los controladores tienen diferentes tecnologías que se basan en los diferentes tipos de pantalla táctil. Invariablemente, se aplica una tensión a través de un arreglo de matriz de fila y columna que compone la pantalla táctil. Para un panel de estilo resistivo, la tensión es de corriente continua (CC), para la capacitiva es una corriente alterna (CA). La matriz se escanea mediante pruebas de filas y columnas mientras son estimuladas. Las pruebas consisten en la detección de la impedancia del circuito por la amplitud de la tensión a través de la matriz en cada coordenada. Esto se logra mediante un amplificador diferencial y un convertidor analógico a digital (por lo general del tipo de aproximación sucesiva). Esta información se pasa al procesador para su análisis.

Los controladores de pantalla táctil también pueden tener una entrada de interrupción para lápiz óptico. Esto permite un modo de baja potencia solamente por el escaneo de la pantalla táctil cuando se está utilizando el lápiz óptico.

Normalmente hay un controlador proporcionado por el fabricante para facilitar el desarrollo y puede haber un proceso de calibración necesario para alinear la pantalla con las coordenadas de la pantalla táctil.

1,002

Total de Productos

Ver todo