Arrow Electronic Components Online

Conectores de Terminales

Las terminales del conductor pueden referirse a cualquier punto de la ruta conductiva continua cuando hay un intervalo de conexión. Un cable pelado puede ser un terminal, pero, afortunadamente, existen muchas opciones superiores disponibles. Un terminal se refiere al final de una señal o un alambre único, por lo que difiere en complejidad y alcance de algunos de los dispositivos de conexión más grandes con múltiples canales. De hecho, podría decirse que cada pin en un conector grande es un terminal único.

 Un terminal típico está conectado al extremo de un cable de alguna manera, mediante soldadura, prensado o tornillos. Estas terminales están diseñadas para proporcionar un medio sencillo y fácil de conectar intervalos conductivos a otros dispositivos o terminales, asegurando así un flujo continuo de señal eléctrica. Las terminales de la batería de un automóvil son una versión ubicua de esto, con dos terminales de borne de plomo conectadas a dos sujetadores terminales.

 Las terminales también pueden referirse a puntos de acceso y ubicaciones que se pueden aprovechar para enviar o reunir datos.

19,237

TOTAL DE PRODUCTOS

Ver todo