Amplificadores, miscelánea
Existen muchos amplificadores que no entran en ninguna de las categorías de amplificadores estándar. Estos podrían ser circuitos integrados de combinación, tal como dispositivos que integran amplificadores operacionales de uso general con comparadores u otros amplificadores especializados.
Los amplificadores se agrupan en clases. Estas clases representan la cantidad de variación que tiene una señal de salida durante un ciclo si la entrada es una forma de onda sinusoidal. El motivo de estas variaciones es para proporcionar amplificación en diferentes contrapartidas entre la linealidad y la eficiencia. La linealidad es una medida de una salida del amplificador en proporción a sus entradas. La eficiencia de un amplificador es la medida de cuánta potencia se necesita para suministrar al amplificador desde su suministro de energía para la salida amplificada resultante.
Los amplificadores que están diseñados para una mayor eficiencia aumentan el tiempo en que la etapa de salida está completamente encendida o completamente apagada. Esto presenta las características de distorsión de la señal. En muchos casos, estas características de distorsión se pueden filtrar ya que tienden a ser componentes armónicos de frecuencia más alta. Los dispositivos de clase A se pueden diseñar para que tengan una buena linealidad. Sin embargo, existen varios grados de linealidad para las diferentes clases de amplificadores: AB, B y C (los amplificadores de clase C no son lineales en ninguna topología). Los de clase C no son adecuados para las aplicaciones de audio y, por lo general, se utilizan en productos tales como transmisores RF, donde la salida de estilo de pulso puede ser reconstruida a una forma de onda continua por el circuito de salida. Los de clase D, E y superiores son un conjunto especial de clases llamados amplificadores de conmutación donde se usan técnicas para salida eficiente como PWM. Los amplificadores de conmutación pueden hacer uso de los circuitos de salida especiales que contienen resonadores armónicos, conmutación de carril de suministro múltiple, técnicas de salida complementarias y modulación delta-sigma para aumentar la eficiencia y reconstruir la forma de onda.
Los amplificadores pueden requerir disipadores de calor y un filtro para eliminar el ruido no deseado. Por lo general se especifican por la ganancia de señal, potencia de salida y su estabilidad acciona varias impedancias de carga. La estabilidad de un amplificador es muy importante y se debe a su margen de fase. El margen de fase marca la diferencia con respecto a los 180 grados de la fase de la función de transferencia de lazo abierto cuando la ganancia está en la unidad.
210
Total de Productos