Arrow Electronic Components Online

Covertidores y Mezcladores Elevadores y Reductores

Un convertidor y mezclador elevador y reductor es un dispositivo que está destinado a convertir una señal analógica entre una frecuencia inferior y una frecuencia superior. Al convertir a una frecuencia más alta, el dispositivo se denomina elevador y cuando convierte una alta frecuencia a una más baja, reductor. Se suelen utilizar en el frontal del receptor o la ruta de la señal de transmisión para generar la señal de RF para la posterior amplificación.

Estos dispositivos tienen un amplificador de bajo ruido para modificar la fuerza de una señal recibida. El ruido bajo es importante porque cualquier ruido generado por el propio amplificador se sumará al ruido ya presente en la señal recibida y será amplificada por el dispositivo, aumentando así el factor de ruido. El amplificador puede tener una ganancia ajustable. La señal pasa a un elemento mezclador, por lo general, un componente activo en una topología de doble equilibrado. El mezclador combina la señal RF entrante en el dominio de tiempo con una frecuencia de referencia desde el oscilador local (LO).  Como resultado, se producen dos productos de frecuencia (la diferencia y la suma). Debido a la topología de doble equilibrado, el producto de suma se suprime y el producto diferencial es la salida. Este producto diferencial se encuentra en una frecuencia más baja denominada frecuencia intermedia (IF) para la conversión descendente adicional o la conversión descendente al origen (de banda de base o cero Hz). La salida es típicamente diferencial y pasa a una red de adaptación en el caso de una IF, donde luego se filtra con un dispositivo como un filtro de paso de banda de cerámica o de cristal antes de pasar al demodulador.

En el caso de la ruta del transmisor, la IF o una señal modulada de banda se introduce en un mezclador que se multiplica mediante un LO para producir la señal de RF. La señal de RF se filtra a través un filtro de paso de banda externo (por ejemplo, un filtro SAW) para eliminar los productos de frecuencia espuria, antes de pasarse a un controlador de amplificador de potencia con ganancia ajustable. Este controlador de PA puede estar integrado en el dispositivo. La señal de RF pasa a otro filtro de paso de banda externo antes de enviarse al amplificador de potencia para la transmisión.

Una especificación importante para estos dispositivos es el punto de intercepción de tercer orden (IP3). El IP3 es una medida del término del tercer orden de la serie polinómica que describe las características no lineales del dispositivo. Es el nivel de potencia de entrada, donde los coeficientes del primer y tercer términos de orden tienen amplitudes iguales. Esto está relacionado con el punto de compresión de 1 dB del amplificador, donde la señal tipo sinusoidal comienza a convertirse en una señal cuadrada. Estos dispositivos se utilizan en aplicaciones de transceptores celulares, receptores de banda ISM y otras aplicaciones de comunicación.

464

Total de Productos

Ver todo