Arrow Electronic Components Online

REF_SPE_T1S: Eine neue Referenzdesignplattform, die den Übergang zur Single-Pair-Ethernet-Technologie ermöglicht

Technologie05 März 2026
alt-image
Alle Artikel anzeigen

REF_SPE_T1S ist eine System-Referenzplattform, die durch eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Arrow, Microchip, Bourns und Amphenol entwickelt wurde. Diese Plattform soll die Leistungsvorteile der integrierten SPE-Magnetiken von Bourns® demonstrieren, indem sie Ingenieuren ermöglicht, die Signalintegrität, das EMV-Verhalten und die Störfestigkeit in realen Anwendungen zu bewerten. Sie bietet eine Live-Demonstration, wie das richtige Design von Isolationstransformatoren und Gleichtaktdrosseln die Robustheit des SPE-Netzwerks direkt beeinflusst. 

Die Leistung von SPE wird nicht nur durch den PHY bestimmt, sondern auch durch die Qualität der Kopplungsschnittstelle, die ihn mit dem Kabel verbindet. Basierend auf dem LAN8670 10BASE-T1S PHY von Microchip, das ebenfalls den LAN9500A USB-zu-Ethernet-Controller von Microchip als Teil des REF_SPE_T1S-Designs integriert, sowie einem vollständig IEC 63171-6-kompatiblen SPE-Steckverbinder von Amphenol (MSPEJ2L0B01), zeigt dieses Evaluierungsboard, wie die integrierten Isolations-Transformator- und Gleichtaktdrossel-(CMC)-Magnetkomponenten von Bourns® (Modell SM91081AL) eine entscheidende Rolle auf der physikalischen Ebene spielen. Durch die deutlich verbesserte Unterdrückung von Gleichtaktstörungen und die galvanische Trennung, insbesondere bei niedrigen Frequenzen, trägt die Platine zur Aufrechterhaltung der Signalintegrität und Verbindungsstabilität in elektrisch verrauschten Industrie- und Gebäudeautomatisierungsumgebungen bei.

Fortschritt in der industriellen Konnektivität

Da Branchen von Altsystemen wie CAN oder RS-485 weggehen, besteht ein zunehmender Bedarf an zuverlässiger Ethernet-Konnektivität am „Rand“, einschließlich Sensoren und Aktoren. Durch die Nutzung eines integrierten Transformator-Designs anstelle von traditionellen Ansätzen nur mit Kapazitätsisolierung bietet diese Evaluierungsplatine verbesserte Signalreinheit und Konnektivität, insbesondere durch hervorragende Niedrigfrequenzrauschdämpfung und verbesserte Immunität gegen leitungsgebundene und Hochfrequenzstörungen.   Dieser Ansatz bietet eine notwendige Fehlertoleranz gegen den in industriellen Umgebungen häufig auftretenden elektrischen Lärm und unterstützt eine verbesserte EMV- und Emissionsleistung, sodass Entwicklungsingenieure die Vorschriften effizienter erfüllen können.

Bewertung und Implementierung

Ob für die Fabrikautomation, HVAC-Systeme oder Gebäudeautomationen, diese USB-gesteuerte Plattform bietet eine Live-Demonstration der Netzwerksrobustheit. Ingenieure können die transformatorbasierte Isolation direkt mit der Kapazitor-Isolation vergleichen, das Verhalten der Unterdrückung von Gleichtaktstörungen beobachten und die Leistung in Bezug auf EMV und Emissionen evaluieren.   Arrow stellt dieses Tool als Referenzschaltbildlösung für neue Designs zur Verfügung, die es Designern auch ermöglicht, die Netzstabilität sowohl in Punkt-zu-Punkt- als auch in Multidrop 10BASE-T1S-Konfigurationen zu messen, um die Netzstabilität und die Leistung des SPE-Kanals zu validieren, bevor ein endgültiges Produktdesign abgeschlossen wird.

Hauptmerkmale

  • Deutlich verbesserte Gleichtaktstörfestigkeit
  • Überlegene Schwachfrequenzgeräuschdämpfung
  • Erhöhte Immunität gegen geleitete und abgestrahlte Störungen
  • Verbesserter Emissionsabstand gegenüber nur-kapazitiver Isolierung

Bewertungsfähigkeiten

  • Vergleichen Sie Transformator-basierte Isolation mit Kondensator-Isolation
  •  Beobachten Sie das Verhalten der Gemeinsamen-Modus-Rauschunterdrückung
  • Bewerten Sie die EMV- und Emissionsleistung
  • Messen Sie die Netzwerkstabilität in Multidrop-Konfigurationen
  • Validieren Sie die Leistung des SPE-Kanals

Hauptanwendungen 

  •  Sensoren und Aktoren für die industrielle Automatisierung
  • Gebäudesteuerungs- und HLK-Systeme
  • Edge-Geräte für Fabriken
  • Eingebettete Steuerungen, die von CAN oder RS‑485 migrieren
  • Ethernet-fähige Feldinstrumentierung

Feature                                            Beschreibung
Ethernet Standard IEEE 802.3cg — 10BASE‑T1S
Magnetic  Solution SM91081AL Integrated Choke / Transformer
Isolation  Method Transformatorbasierte galvanische Trennung
Network  Topology Multidrop oder Punkt-zu-Punkt
Power USB-betrieben
Interface
USB zu SPE

Leiterplatte & Schaltpläne & Muster

Bitte füllen Sie das Formular aus, um weitere Details zu erhalten, und wir werden Sie in Kürze kontaktieren.   Mit dem Absenden dieses Formulars erkennen Sie an, dass die Nutzung von arrow.com den Arrow Terms of Use und der Privacy Policy unterliegt.

Artikel tags

Weltweit
Bourns
USB
Ethernet
Konnektivität

Verwandte Inhalte