Arrow Electronic Components Online

Detaillierter Vergleich und Lösungen für Kommunikations­technologien im Smart Home

Smart Home06 März 2025
Intelligentere und sicherere Lösungen für die Konnektivität im Automobilbereich
Alle Artikel anzeigen
Es gibt bereits viele Smart-Home-Geräte auf dem Markt, und da ihre Preise zunehmend erschwinglicher werden, steigt die Akzeptanz dieser Produkte weiter an. Allerdings können die verschiedenen drahtlosen Technologien, die die Kommunikation zwischen Geräten und zwischen Geräten und Smartphones unterstützen, überwältigend sein. Die Protokolle oder Standards, die von diesen Technologien verwendet werden, haben jeweils ihre eigenen einzigartigen Merkmale, Vorteile und Nachteile. Dazu gehören Wi-Fi, Thread, Matter, Zigbee, Amazon Sidewalk, Z-Wave, Bluetooth und proprietäre Protokolle, die zu den gebräuchlichsten zählen. Dieser Artikel wird diese Smart-Home-Technologien und die damit verbundenen Lösungen vorstellen, die von Silicon Labs auf den Markt gebracht wurden.

Gängige drahtlose Kommunikationstechnologien für Smart-Home-Geräte

Derzeit gibt es viele drahtlose Kommunikationstechnologien für Smart-Home-Geräte, jede mit eigenen Vorteilen und Eigenschaften. Im Folgenden analysieren wir die Merkmale dieser gängigen drahtlosen Kommunikationsprotokolle.

Wi-Fi ist die am weitesten verbreitete und gängigste Technologie zur Verbindung von Smart-Home-Geräten. Es nutzt dasselbe drahtlose Netzwerk wie Laptops, Tablets und Smartphones und bietet Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung sowie eine breite Abdeckung. Wi-Fi ist mit den meisten Smart-Home-Geräten und -Plattformen wie Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit und Samsung SmartThings kompatibel. Wi-Fi arbeitet sowohl im 2,4 GHz- als auch im 5 GHz-Frequenzband und unterstützt Datenraten von bis zu mehreren Gigabit pro Sekunde.   Die Wi-Fi-Technologie wird häufig sowohl in netzbetriebenen als auch in batteriebetriebenen Geräten (großkapazitäre Einwegbatterien, wie z. B. Alkali-Batterien) eingesetzt, wie z. B. Smart-Lautsprechern, Smart-Displays, Smart-TVs, Smart-Kameras, Smart-Thermostaten, Smart-Schlössern, Smart-Türklingeln, Smart-Steckern, Smart-Schaltern und Smart-Glühbirnen.   Die neue Version von Wi-Fi-Mesh-Netzwerken kann die Verbindung und Funktionalität von Smart-Home-Geräten verbessern, insbesondere für Geräte im Außenbereich oder solche, die weiter vom Router entfernt sind. Geräte wie Sicherheitskameras, smarte Beleuchtungen oder Haustier-Tracker profitieren erheblich von der weiten Netzabdeckung der Wi-Fi-Mesh-Netzwerke. Wi-Fi-Mesh-Netzwerke eignen sich auch für Außenbeleuchtung, Überwachung und Steuerung, Parkraummanagement, Umweltmanagement, Gebäude- und Campusmanagement sowie für umfangreiche Anwendungen in Flughäfen.

Wie man die beste Smart-Home-Technologie auswählt

Tatsächlich sind Smart-Home-Protokolle oder -Standards nicht einzigartig, und es kann schwierig sein, festzustellen, welches das beste ist, da jedes Protokoll oder jeder Standard seine eigenen Vor- und Nachteile hat und die zu erfüllenden Bedürfnisse und Vorlieben variieren können. Sie können das am besten geeignete Smart-Home-Protokoll oder den am besten geeigneten Standard basierend auf Ihren tatsächlichen Anforderungen auswählen.   Zum Beispiel, wenn Sie in Zukunft mehr Smart-Home-Geräte hinzufügen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Smart-Home-System zukünftigen Anforderungen gerecht wird und mit einer zunehmenden Anzahl von Geräten kompatibel ist. Wi-Fi-Technologie ist eine großartige Wahl. Wi-Fi ist allgegenwärtig und mit vielen Geräten kompatibel, was es zu einer vielseitigen und skalierbaren Lösung macht.   Wenn Kompatibilität und Interoperabilität mit bestehenden oder bevorzugten Plattformen, Sprachassistenten oder Apps berücksichtigt werden müssen, ist Matter die beste Wahl. Wenn Sie Übertragungsdistanzen vergrößern und sowohl Innen- als auch Außengeräte abdecken müssen, ist Z-Wave-Technologie zweifellos ein starker Anwärter für Smart-Home-Technologien, die eine größere Übertragungsreichweite und größere Abdeckung benötigen. Z-Wave arbeitet im Sub-GHz-Frequenzband und unterstützt Mesh-Netzwerke, bei denen jedes Gerät als Router oder Repeater fungieren kann, wodurch die Netzwerkübertragungsreichweiten verlängert und die Abdeckung erweitert werden. Zusätzlich kann auch Amazon Sidewalk in Betracht gezogen werden.   Aus der Perspektive von Smart-Home-Geräten ist der Energieverbrauch ein wichtiger Aspekt. Zigbee ist bekannt für seinen niedrigen Energieverbrauch und die drahtlose Technologie mit niedriger Datenrate, wodurch es ideal für Anwendungen ist, die eine lange Akkulaufzeit, Netzzuverlässigkeit und Sicherheit erfordern. Zigbee-Geräte können ein Mesh-Netzwerk bilden, die Übertragungsreichweiten verlängern und die Abdeckung erweitern, was ebenfalls hilft, eine effiziente Energienutzung zu erreichen.   Darüber hinaus können Funktionen wie Target Wake Time (TWT) und BSS Max Idle in Wi-Fi 6 auch dazu beitragen, die Energieeffizienz von Geräten zu erhöhen, wodurch die Akkulaufzeit verlängert wird. Geräte können diese Funktionen nutzen, um über längere Zeit im Schlafmodus zu bleiben, Energie zu sparen und die Akkulaufzeit zu maximieren. Andererseits wurde Z-Wave LR entwickelt, um die Übertragungsreichweite von Z-Wave-Netzwerken zu erweitern und gleichzeitig energieeffizient zu bleiben, wobei eine Knopfzellenbatterie Geräte bis zu 10 Jahre mit Strom versorgen kann, was es zu einer bevorzugten Technologie für niedrigen Energieverbrauch und verlängerte Akkulaufzeit macht.   Aus der Perspektive von Smart-Home-Geräten sowie persönlicher Datensicherheit und Privatsphäre ist Matter bekannt dafür, eine breite Palette von Gerätetypen zu unterstützen und End-to-End-Verschlüsselung, Gerätezertifizierung und Cloud-Integration bereitzustellen, wodurch die Sicherheit und der Schutz der Privatsphäre von Smart-Home-Geräten verbessert werden. Z-Wave bietet ebenfalls Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung, jedoch fehlen integrierte Cloud-Dienste. Angesichts der Kosten und der Komplexität von Einrichtung und Wartung von Smart-Home-Geräten führt Matter-Technologie zweifellos die Liste an.

Silabs efr32xg24

IoT- und Smart-Home-Geräteentwicklungstools, die mehrere Protokolle unterstützen

Um die Entwicklung von IoT- und Smart-Home-Geräten zu beschleunigen, hat Silicon Labs das xG24-EK2703A-Entwicklungskit (EFR32xG24 Explorer Kit) eingeführt, eine kompakte Entwicklungs- und Evaluierungsplattform basierend auf dem EFR32MG24 System on Chip (SoC). Das EFR32xG24 Explorer Kit konzentriert sich auf schnelles Prototyping und Konzeptentwicklung für drahtlose Protokolle im 2,4-GHz-Bereich in IoT-Anwendungen und unterstützt drahtlose Protokolle wie Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth Mesh, Zigbee, Thread, Matter und proprietäre Produkte.   Zu den Hauptmerkmalen des xG24-EK2703A-Entwicklungskits gehören eine integrierte USB-Schnittstelle, ein onboard SEGGER J-Link-Debugger, eine Packet Trace-Schnittstelle und Taster. Es unterstützt auch Hardware-Erweiterungsboards über mikroBus-Sockel und Qwiic®-Anschlüsse. Die Unterstützung für Hardware-Erweiterungen ermöglicht es Entwicklern, vorgefertigte Boards von mikroE, Sparkfun, AdaFruit und Seeed Studios zu verwenden, um Anwendungen mit verschiedenen Kombinationen zu erstellen und zu prototypisieren.   Das xG24-EK2703A ist ein Kit mit kompaktem Formfaktor, etwa in der Größe eines Breadboards, und enthält die xG24 Explorer-Platine (BRD2703A). Es verfügt über das EFR32MG24B210F1536IM48 Low-Power-Wireless-SoC mit DSP-Befehlen und Gleitkommaeinheit, unterstützt hochleistungsfähiges 2,4-GHz-Funk, integriertem 78-MHz-32-Bit-ARM® Cortex®-M33-Kern, 1536 kB Flash-Speicher und 256 kB RAM, und bietet Ressourcen für anspruchsvolle Anwendungen und gleichzeitig Spielraum für zukünftige Erweiterungen.   Das EFR32MG24 Multi-Protokoll-Wireless-SoC ist eine ideale Wahl für die Implementierung von Mesh-IoT-Funkkonnektivität unter Verwendung von Matter-, OpenThread- und Zigbee-Protokollen. Es ist geeignet für Produkte aus den Bereichen Smart Home, Beleuchtung und Gebäudeautomation. Mit seinem hochleistungsfähigen 2,4-GHz-RF, niedrigem Stromverbrauch, AI/ML-Hardwarebeschleunigern und Secure Vault™-Funktionen können Hersteller von IoT-Geräten intelligente, robuste und energieeffiziente Produkte entwickeln, die vor entfernten und lokalen Cyberangriffen geschützt sind.   Das EFR32MG24 verfügt über Hardware-Verschlüsselungsbeschleunigung für AES128/192/256, ChaCha20-Poly1305, SHA-1, SHA-2/256/384/512 sowie einen True Random Number Generator (TRNG), ARM® TrustZone®, Secure Boot (Root of Trusted Secure Loader), Secure Debug Unlock, DPA-Gegenmaßnahmen und eine sichere Schlüsselverwaltung unter Verwendung von PUF-Technologie, was Manipulationsschutz gewährleistet und sichere Attestierungen unterstützt. Zielanwendungen umfassen Gateways und Hubs, Sensoren, Schalter, Türschlösser, LED-Beleuchtung, Leuchten, Standortdienste, vorausschauende Wartung, Glasbrucherkennung, Wake-Word-Erkennung und mehr.

Fazit

Die Auswahl und Anwendung von Kommunikationstechnologien für Smart Homes sind entscheidend für die allgemeine Funktionalität, Stabilität und Skalierbarkeit des Systems. Ob auf Basis von Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Thread oder dem aufkommenden Matter-Standard – jede Technologie hat ihre spezifischen Vorteile und geeigneten Anwendungsfälle. Da die IoT-Technologie weiterhin Fortschritte macht, werden zukünftige Smart-Home-Systeme einen stärkeren Fokus auf Interoperabilität, geringe Latenz, hohe Sicherheit und ein verbessertes Benutzererlebnis legen. Die in diesem Artikel vorgestellten Silicon Labs-Lösungen helfen Designern, Smart-Home-Produkte schnell zu entwickeln, die Evolution hin zu intelligenteren und benutzerfreundlicheren Häusern voranzutreiben und eine wirklich intelligente Konnektivität zu erreichen.

Artikel tags

Weltweit
Arrow Times
Smart Home
Artikel
Internet der Dinge (IoT)
Silicon Labs

Verwandte Nachrichtenartikel