Arrow Electronic Components Online

Steigerung der Energieeffizienz: Die Rolle von Energiespeichersystemen bei der Photovoltaik-Integration

Energiemanagement11 Sept. 2024
Luftaufnahme von zwei ovalförmigen Solaranlagen, die durch eine Straße getrennt, von Kanälen und grünen Feldern eingefasst und in der Nähe einer kleinen Stadt liegen und eine großflächige erneuerbare Energieinstallation zeigen, die in die Landschaft integriert ist.
Alle Artikel anzeigen

Geschrieben von Omara Aziz Leiter des globalen Technologiesegments bei Arrow Electronics

Da die Welt sich verstärkt auf nachhaltige und erneuerbare Energiequellen zubewegt, hat sich Solarenergie als Schlüsselspieler im Energiemarkt etabliert. Photovoltaiksysteme (PV) werden von Hausbesitzern, Unternehmen und Versorgungsunternehmen weit verbreitet eingesetzt, da sie saubere Energie erzeugen können, während sie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und Stromkosten senken. Eine der Herausforderungen der Solarenergie ist jedoch ihre intermittierende Natur. Die Sonne scheint nicht immer, und dementsprechend kann die Energieproduktion inkonsistent sein. Der Bedarf an Solarwechselrichtern mit hoher Effizienz, verbesserter Leistungsdichte und höherer Leistungsfähigkeit nimmt weiterhin zu. Hier kommt die Integration von Energiespeichersystemen (ESS) mit Solarwechselrichtern ins Spiel und bietet eine bahnbrechende und kraftvolle Lösung, um eine konsistente und zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen. Da die Technologie sich weiter verbessert und die Kosten sinken, wird erwartet, dass die Nutzung von Solar-Plus-Storage-Systemen wächst und den Weg für eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Energiezukunft ebnet. Dieser Artikel untersucht die Vorteile, Arten und Topologiekonzepte der Integration von Energiespeichern in PV-Systeme bei Wohn- und Gewerbeinstallationen.

Verständnis von Solarwechselrichtern und Energiespeicherung

Solar-Wechselrichter sind das Herzstück eines Solar-PV-Systems. Sie wandeln den von Solarpanels erzeugten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um, der dann ins Netz eingespeist werden kann. Neben der Umwandlung steuern Solar-Wechselrichter den Energiefluss, optimieren die Systemleistung und bieten Sicherheitsmechanismen zum Schutz des gesamten PV-Systems.   Energiespeichersysteme (ESS) sind Technologien, die Energie zur späteren Nutzung speichern, um Angebot und Nachfrage auszubalancieren und die Zuverlässigkeit des Netzes zu erhöhen. Diese Systeme können Energie in verschiedenen Formen speichern, wie elektrischer, chemischer, mechanischer und thermischer. Es gibt mehrere Arten von ESS, und unten sind die gängigsten Methoden aufgeführt:  

  • Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) wie „Lithium-Ionen-Batterien“ werden aufgrund ihrer hohen Energiedichte, Effizienz und sinkenden Kosten häufig verwendet. Weit verbreitet in Netzspeichern und Elektrofahrzeugen.
  • Mechanische Speichersysteme wie „Pumpspeicher“ sind die etablierteste großtechnische Speichertechnologie. Es beinhaltet die Bewegung von Wasser zwischen zwei Reservoirs auf unterschiedlichen Höhen. Diese Art bietet die höchste Kapazität in der Energiespeicherung.
  • Thermische Speichersysteme „Speicherung mit geschmolzenem Salz“ werden in solarthermischen Kraftwerken zur Speicherung von Wärme und Stromerzeugung bei Bedarf eingesetzt. Sie werden in kommerziellen Anwendungen für kurzfristige Energiespeicherung genutzt.
In Solar-PV-Systemen werden BESS mit Lithium-Ionen-Batterien häufig verwendet, um überschüssigen Strom zu speichern, der von Solarpanels erzeugt wird. Diese gespeicherte Energie kann in Zeiten genutzt werden, in denen die solare Stromerzeugung gering ist (nachts und an bewölkten Tagen) oder in Spitzenlastzeiten, um eine stetige und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.

Die Vorteile der Integration von Energiespeichern mit Solarwechselrichtern

Modern two‑story house with rooftop solar panels and a green yard, featuring two electric cars charging in illuminated garage bays, illustrating residential solar power generation integrated with home energy storage and EV charging.

Die Integration von ESS mit Solarwechselrichtern bietet Energieunabhängigkeit und Zuverlässigkeit. Durch die Speicherung überschüssiger Solarenergie können Benutzer ihre Abhängigkeit vom Netz reduzieren und eine konstante Stromversorgung auch bei Ausfällen oder Zeiten geringer Solarproduktion sicherstellen. Dies ermöglicht die Nutzung der gespeicherten Solarenergie zu Spitzenzeiten oder wenn die Strompreise höher sind, was zu einer Senkung der Betriebskosten und einer Minimierung der Belastung der elektrischen Infrastruktur führt. Darüber hinaus können Energiespeichersysteme durch die Stabilisierung der Netzfrequenz zu Frequenzregeldiensten beitragen und die Gesamtleistung des Netzes verbessern.

Energiespeichersysteme Segmentierung

Diagram illustrating energy storage system segmentation, showing front‑of‑the‑meter applications across generation, transmission, and distribution, and behind‑the‑meter applications for residential and commercial use, with icons for batteries, buildings, and power lines.

Energiespeichersysteme haben ein breites Anwendungsspektrum. Die ESS-Segmentierung ist unterteilt in Front-of-the-meter (FTM) und behind-the-meter (BTM). FTM ESS ist normalerweise mit Hochleistungssystemen über 5 MW Energie verbunden. Ein sperriges stationäres ESS wird hier genutzt, beginnend mit der Erzeugungsphase entweder in Kombination mit PV-Nutzanlagen oder Windkraftanlagen, übergehend in die Übertragungsphase und endend mit der Verteilungsphase. Auf der rechten Seite befindet sich das BTM ESS. In diesem Segment werden die Energiespeichersysteme in Kombination mit privaten und kommerziellen PV-Systemen im Bereich von einigen Kilowatt bis 5 Megawatt eingesetzt.

Arten von Solarwechselrichtern

Block diagram of power converter topologies for solar string inverters and energy storage systems, showing a solar array, DC‑DC MPPT and bidirectional DC‑DC stages, DC‑link, bidirectional DC‑AC inverter options, battery storage, and AC grid connection.

String-Wechselrichter funktionieren, indem Solarmodule mit Strings verbunden werden. Die kombinierte DC-Leistung von den Modulen wird an einen einzigen Wechselrichter gesendet, der sie in AC umwandelt. Sie werden häufig in Wohn-, Gewerbe- und Versorgungsanlagen eingesetzt. String-Wechselrichter erzeugen einphasigen oder dreiphasigen AC bei hohen Leistungsstufen bis zu 200 kW. Die Modulspannungen liegen bei etwa 600 V, gefolgt von einem DC-DC-Boost-Konverter, um die DC-Link-Spannung für einen einphasigen Wechselrichter bereitzustellen. Für dreiphasige Wechselrichter wird eine Modulspannung von 1000 bis 1500 Volt DC mit einem Boost-Konverter verwendet. String-Wechselrichter sind kostengünstig und relativ einfach zu installieren und zu warten. Das Problem kann auftreten, wenn ein Modul im String beschattet oder leistungsschwach ist, dann kann die Leistung des gesamten Systems beeinträchtigt werden.   Im Gegensatz dazu koppeln Mikro-Wechselrichter jedes Modul mit seinem individuellen Mikro-Wechselrichter und wandeln DC auf Modulebene in AC um. Diese Systeme werden parallel verdrahtet, im Gegensatz zur Reihenschaltung wie bei String-Wechselrichtern. Daher wirkt sich eine Beschattung oder Leistungsschwäche eines Moduls nicht auf die Leistung der anderen Module aus. Die typische Leistung von Mikro-Wechselrichtern liegt zwischen 200 W und 1,5 kW mit einer PV-Array-Spannung von 40 bis 80 V. Dieser Wechselrichtertyp ist ideal für Wohnsysteme, bei denen Module in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet sein können. Die Vorteile von Mikro-Wechselrichtern bestehen darin, dass sie den Ertrag jedes Moduls unabhängig maximieren. Dadurch können die Auswirkungen von Beschattung oder Modulabweichungen minimiert werden. Zusätzlich bieten Mikro-Wechselrichter eine detaillierte Überwachung jedes Moduls für eine bessere Wartung und Leistungsnachverfolgung. Der Hauptnachteil sind die hohen Anschaffungskosten im Vergleich zu String-Wechselrichtern.   Die Integration von Energiespeichersystemen mit Solar-PV-Modulen führt zu Hybrid-Wechselrichtern. Dieser Wechselrichtertyp funktioniert in beide Richtungen, die erzeugte Solar-DC-Leistung wird direkt in AC umgewandelt oder vor der Umwandlung in AC gespeichert. Hybrid-Wechselrichter optimieren den Energieverbrauch und die Speicherung, indem sie den Fluss von Elektrizität zwischen den Solarmodulen, Batterien und dem Netz verwalten. Sie können so konfiguriert werden, dass sie die Batterieladung, die Netzinteraktion oder den Eigenverbrauch basierend auf Benutzerpräferenzen und Stromtarifen priorisieren.

Energiespeicherkopplungssysteme

Es gibt zwei verschiedene Ansätze, Batteriespeicher mit Solar-PV-Systemen zu integrieren. Das AC-gekoppelte ESS und das DC-gekoppelte ESS. Jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile, abhängig von der spezifischen Anwendung, der Systemkonfiguration und den Bedürfnissen des Benutzers. Der Hauptunterschied zwischen AC-gekoppelten und DC-gekoppelten Systemen liegt im Weg, den der Strom nimmt, nachdem er von den Solarpanels erzeugt wurde.

Diagram comparing AC‑coupled and DC‑coupled battery energy storage systems, showing solar arrays, DC‑DC MPPT, DC‑AC inverters, bidirectional converters, batteries, and AC grid connections, illustrating different system architectures.

In einem AC-gekoppelten System sind das Solar-PV-System und das Batteriespeichersystem über ihre jeweiligen Wechselrichter mit dem AC-Netz verbunden. Die Solarmodule erzeugen Gleichstrom, der von einem Solarwechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Auf dem anderen Weg ist das Batteriespeichersystem typischerweise mit eigenen bidirektionalen DC-DC- und Wechselrichterstufen zum Laden und Entladen in das AC-Netz ausgestattet.   Im Gegensatz dazu teilen sich in einem DC-gekoppelten System die Solarmodule und das Batteriespeichersystem einen gemeinsamen DC-Bus und verwenden hauptsächlich einen einzigen Wechselrichter, um den Gleichstrom in Wechselstrom für die Netznutzung oder den Haushaltsgebrauch umzuwandeln. Solarmodule können verwendet werden, um die Batterien direkt zu laden, und dann wird der gespeicherte Gleichstrom bei Bedarf durch einen Hybridwechselrichter in Wechselstrom umgewandelt.

AC-gekoppelte BatteriesystemeDC-gekoppelte Batteriesysteme
Vorteile:
  • Flexibilität: Batteriesysteme können leicht in bestehende SolarpV-Systeme integriert werden, ohne wesentliche Änderungen an der vorhandenen Einrichtung.
  • Redundanz: Batteriefehler wirken sich nicht direkt auf die Solarenergieerzeugung aus, und umgekehrt.
  • Modularität: Ermöglicht die unabhängige Dimensionierung der PV- und Speichersysteme.
Vorteile:
  • Höhere Effizienz: Die DC-gekoppelte Konfiguration hat weniger Umwandlungsschritte im Vergleich zu AC-gekoppelten Systemen.
  • Kosteneffektiv: Reduzierte Umwandlungsstufen ermöglichen eine kompaktere Lösung.
  • Optimiertes Laden: Direktes Laden von den Solarpaneelen zu den Batterien kann besonders für netzunabhängige Anwendungen effizienter sein.
Nachteile:
  • Effizienzverlust: Es gibt zusätzliche Umwandlungsschritte (DC zu AC zu DC), die zu Energieverlusten führen können, typischerweise etwa 5-10% mehr als DC-gekoppelte Systeme.
  • Komplexität: Mehr Komponenten und Verkabelung, da AC-gekoppelte Systeme separate Wechselrichter für Batterien und Paneele erfordern.
Nachteile:
  • Nachrüstungsherausforderungen: Hohe Anfangskosten und Komplexität bei der Integration des Batteriespeichersystems in eine bestehende SolarpV-Installation.
  • Größenbeschränkungen: Batterien müssen in der Nähe des Wechselrichters platziert werden, was die Flexibilität beim Skalieren des Systems unabhängig einschränken kann.
 

Leistungstopologien für Solar-String-Wechselrichter und ESS

Verschiedene Leistungstopologien können zur Gestaltung der DC/DC-Wandler- und DC/AC-Wechselrichterstufen genutzt werden. Unterschiedliche Topologien bieten unterschiedliche Vorteile und werden basierend auf Leistungsanforderungen, Effizienz, Kosten und Komplexität ausgewählt. Hier sind einige der gängigsten Leistungstopologien:

Diagram comparing microinverters and string inverters, showing multiple solar panels with individual microinverters connected to the grid versus a series of panels feeding a single string inverter, supplying residential and commercial electrical loads.

In der ersten Konverterstufe führt die Maximum Power Point Tracking (MPPT) die Funktion aus, die String-Spannung auf ein für den Wechselrichter geeignetes Niveau zu übersetzen. Typischerweise 400V für eine Phase und 800V für drei Phasen. Die MPPT-Leistungsoptimierer-Stufe DC-DC ist so konzipiert, dass sie den Energieertrag aus einem Solar-PV-System maximiert, indem sie die Leistung jedes Solarmoduls in der Anlage individuell optimiert. Sie passt die Ausgabe des Moduls an seinen optimalen Leistungspunkt an, bevor sie die Energie an die Wechselrichterstufe sendet. Diese Optimierung ist entscheidend, da die Leistungsabgabe eines Solarmoduls aufgrund von Änderungen der Sonnenlichtintensität, Verschattung, Temperatur und Modulmismatch variieren kann.   Der aktuelle Trend geht dahin, die DC-Link-Spannung auf 1000V oder 1500V zu erhöhen, um Leistungsverluste im System zu reduzieren und mehr Module in Serie schalten zu können. Durch Erhöhung der maximalen DC-Spannung eines Solarwechselrichters auf 1500V oder darüber hinaus werden die PV-Kraftwerke kosteneffizienter. Die Typischen Topologien für diese Stufe sind Interleaved Boost Converter und Phase-Shift-Full-Bridge (PSFB) sowie LLC Converter.   Die zweite Konverterstufe ist der bidirektionale DC-DC. Diese Stufe wird zum Laden oder Speichern von Energie in der Batterie und zum Entladen oder Freisetzen dieser Energie bei Bedarf verwendet. Typische isolierte Topologien sind CLLLC und DAB.   Die Leistungsstufe des Wechselrichters führt die Funktion aus, die DC-Link-Spannung in AC-Spannung für das Netz umzuwandeln. Die gängigen Topologien umfassen zwei-Level B6 und H-Brücke sowie drei-Level ANPC und HERIC. Multilevel-Wechselrichter-Topologien sind in mittleren und Hochleistungsanwendungen populär geworden. Die Vorteile der Verwendung von drei-Level-Wechselrichter-Topologien sind:  

  1. Verringerung der Leistungsverluste, was zu einem kleineren Kühlkörper führt.
  2. Minimierung des Stromwelligkeit, sodass die Filterung aufgrund des geringeren Oberschwingungsgehalts einfacher wird.
  3. Signifikant niedrigere leitungsgeführte EMV.
Werfen wir einen genaueren Blick auf die gebräuchlichsten Topologien für die DC/DC-Stufe. Die Auswahl der Leistungsschalter auf der Sekundärseite hängt von der Batteriespannung ab. Beispielsweise werden in Energiespeichersystemen für Wohngebäude häufig 48V-Batteriepacks verwendet, während der kommerzielle Bereich mehr im Bereich von 400V-Batterien liegt.

Der ZVS Phase-Shift-Full-Bridge DC-DC-Wandler

Annotated schematic of a ZVS phase‑shift full‑bridge DC‑DC converter showing DC link, switching transistors Q1–Q8, diodes D1–D2, transformer, inductors, and battery load, illustrating power flow and zero‑voltage switching operation.

Die Zero-Voltage-Switching (ZVS) Phase-Shift-Full-Bridge-Topologie wird in einer 400V DC-Link-Konfiguration mit 650V Siliziumkarbid (SiC) MOSFETs für die Schalter Q1 bis Q4 empfohlen, um hohe Effizienz und hohe Leistungsdichte zu erreichen. Die Schalter werden mit einer Phasenverschiebungstechnik gesteuert, die es ermöglicht, dass die Schalter einschalten, wenn die Spannung über ihnen null ist. Dies reduziert die Schaltverluste und elektromagnetische Interferenzen (EMI) erheblich und verringert auch die Belastung der Halbleiterbauelemente. Darüber hinaus sind 650 SiC-Dioden die richtige Wahl für D1 und D2 auf der Primärseite. Bei einer 800V DC-Link-Konfiguration müssen 1200V SiC-MOSFETs und SiC-Dioden ausgewählt werden. Auf der Sekundärseite hängt die Auswahl der Leistungsschalter Q5 bis Q8 von der Batteriespannung ab.

Der CLLC DC-DC Converter

Schematic diagram of a CLLC DC‑DC converter showing a DC‑link input, full‑bridge switching transistors Q1–Q8, resonant inductors and capacitors, a transformer, and a battery load, illustrating isolated resonant power conversion.

Eine der häufigsten bidirektionalen DC-DC-Topologien ist der CLLC-Wandler. Er verwendet zwei Induktivitäten (L) und zwei Kondensatoren (C) in einem Resonanzschaltkreis. Die Anordnung ähnelt typischerweise einem „LLC“-Resonanzschaltkreis, der sowohl auf der Primär- als auch auf der Sekundärseite gespiegelt ist. SiC-MOSFETs werden für die Schalter Q1 bis Q4 verwendet, während Silizium (Si) MOSFETs für Q5 bis Q8 ausgewählt werden. Das CLLC-Design erreicht ZVS für die Schalter auf der Primärseite, was hilft, Schaltverluste zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern. Es kann ZCS auf der Sekundärseite erreichen, um die Effizienz weiter zu steigern, indem Schaltverluste während des Abschaltens minimiert werden. Der CLLC-Wandler erfordert eine präzise Steuerung, um die resonante Frequenz und die Schaltsequenzen effektiv zu verwalten.

Der DAB DC-DC-Wandler

Schematic diagram of a DAB DC‑DC converter showing a DC‑link input, full‑bridge switches Q1–Q8 on both sides, an isolated transformer with series inductance and capacitor, and a battery load, illustrating dual active bridge power conversion.

Der DAB-Wandler besteht aus zwei aktiven Vollbrückenschaltungen auf der Primär- und Sekundärseite, die durch einen Hochfrequenztransformator verbunden sind. Ähnlich wie die CLLC-Topologie bestehen beide Brücken aus aktiven Schaltern, die einen bidirektionalen Leistungsfluss ermöglichen. Typischerweise werden SiC-MOSFETs für die Schalter Q1 bis Q4 und Si-MOSFETs für Q5 bis Q8 verwendet. Der DAB-Wandler erfordert ausgefeilte Regelungsalgorithmen, um den Phasenversatz zwischen den Brücken präzise zu steuern.

Der ANPC DC-AC-Inverter

Schematic diagram of an ANPC DC‑AC inverter showing a DC‑link with split capacitors, switching transistors Q1–Q6, an output inductor, AC source symbol, and grid connection, illustrating active neutral‑point‑clamped inverter topology.

Wenn man die Wechselrichterstufe weiter untersucht, ist die Active Neutral Point Clamped (ANPC) Topologie eine fortschrittliche Wechselrichterkonfiguration. Sie baut auf der herkömmlichen Neutral Point Clamped (NPC) Topologie auf, indem sie aktive Schalter hinzufügt, die helfen, sowohl die Leitungsverluste als auch die Schaltverluste zu reduzieren. Der ANPC-Wechselrichter kann mehrere Spannungspegel erzeugen, was die Spannungsbelastung auf jedem Bauteil minimiert, und dementsprechend kann ein glatterer AC-Ausgang mit geringerer Gesamtoberschwingungsverzerrung erzielt werden. Die Schalter Q1 bis Q4 arbeiten mit der Netzfrequenz, während Q5 und Q6 bei 50 kHz oder sogar höher modulieren. Im ANPC können alle Leistungsschalter für eine Durchbruchspannung von 600 oder 650 Volt ausgelegt werden. Durch den Einsatz von SiC-MOSFETs für die Schalter Q5 und Q6 kann eine Erhöhung der Effizienz und Leistungsdichte erreicht werden. Für den ANPC-Wechselrichter sind fortschrittliche Regelalgorithmen erforderlich. Diese Topologie ist im Vergleich zu Topologien wie der H-Brücke komplexer zu entwerfen und zu steuern.

Der H4 Bridge DC-AC Inverter

Schematic diagram of an H4 Bridge DC‑AC inverter showing a DC‑link input, four switching transistors Q1–Q4, output inductors, an AC source symbol, and a grid connection, illustrating the H4 bridge inverter topology for grid‑tied applications.

H-Brücken-Topologie ist aufgrund ihrer Einfachheit, Effizienz und Vielseitigkeit beliebt, da sie aus vier Schaltelelementen besteht. 650V SiC-MOSFET oder GaN-HEMT (Gallium Nitride High Electron Mobility Transistors) werden üblicherweise für die schnellschaltende Leitung Q3 und Q4 verwendet, während für Q1 und Q2 Si-MOSFETs mit schneller Body-Diode die richtige Wahl sind. Der Hauptnachteil dieses Zwei-Level-Betriebs besteht darin, dass er einen relativ großen Ausgangsfilter erfordert, da er während des Rückfließens Energie zurück zum Gleichstromkondensator regeneriert.

Der HERIC DC-AC Inverter

Schematic diagram of a HERIC DC‑AC inverter showing a DC‑link input, switching transistors Q1–Q6, decoupling switches, output inductors, an AC source symbol, and a grid connection, illustrating the HERIC inverter topology for reduced leakage current.

Die HERIC (Highly Efficient and Reliable Inverter Concept) Topologie ist besonders bemerkenswert für ihre hohe Effizienz und überlegene Leistung bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom. In dieser Konfiguration werden zwei antiparallele Schalter Q5 und Q6 zum konventionellen H-Brücken-Wechselrichter hinzugefügt, um die Wechselstromseite von den PV-Modulen während einer Nullphase zu entkoppeln. Diese Topologie umfasst sechs Schalter, von denen die vier der H-Brücke (Q1 bis Q4) mit hoher Frequenz schalten und die beiden externen Schalter mit Netzfrequenz. Die Schalter Q5 und Q6 leiten den Freilaufstrom während der Phase, in der die Ausgangsspannung des H-Brücken-Wechselrichters null ist, auf dem kürzesten Weg. Der Hauptvorteil des HERIC-Wechselrichters besteht darin, dass in allen Betriebsmodi nur zwei Schalter gleichzeitig arbeiten.

Weitbandlücken (WBG)-Geräte bieten klare Vorteile für bidirektionale DC-DC-Wandler- und DC-AC-Wechselrichtertopologien. SiC- und GaN-Geräte haben sehr geringe Rückerholungsladungen (Qrr) oder sogar keine Body-Diode, was die harte Kommutierung oder Rückerholungsverluste beseitigt.

Installations- und Wartungsüberlegungen

Die richtige Dimensionierung sowohl des Solar-PV-Systems als auch des Energiespeichersystems ist entscheidend für optimale Leistung. Dies beinhaltet die Berechnung des Energiebedarfs, der Leistung der Solarmodule und der erforderlichen Batteriekapazität. Eine Über- oder Unterdimensionierung kann zu Ineffizienzen und höheren Kosten führen. Die Kompatibilität von Solarwechselrichter und Batteriespeichersystem ist von entscheidender Bedeutung. Einige Hersteller bieten integrierte Lösungen an, die Installation und Betrieb vereinfachen. Die Kompatibilität erstreckt sich auch auf Software- und Überwachungssysteme, die den gesamten Energiefluss und die Leistung verwalten.

Fazit

Die Integration von Energiespeichern mit Solar-PV-Systemen stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise dar, wie wir Solarenergie nutzen und anwenden. Die Bereitstellung einer zuverlässigen und konsistenten Stromversorgung reduziert die Abhängigkeit vom Netz und maximiert die Nutzung von Solarenergie. Diese Systeme bieten zahlreiche wirtschaftliche und ökologische Vorteile. SiC- und GaN-Leistungsbauelemente ermöglichen den bidirektionalen Fluss für synchrone Gleichrichtertologiestrukturen und erreichen dabei hohe Effizienz und Leistungsdichte. Arrow Electronics hat sich stets darauf konzentriert, die Energieeffizienz zu fördern, und wir freuen uns, zu dieser Diskussion beizutragen, indem wir die klaren Vorteile der Entscheidung für 650V, 1200V und 2200V SiC-Geräte mit Referenzboards demonstrieren, die den Designaufwand reduzieren und die Markteinführungszeiten verkürzen.

Artikel tags

Alternative Energie
Grüne Energie
Energiemanagement
Batteriemanagementsysteme (BMS)
Erneuerbare Energie

Zugehörige Inhalte