Arrow Electronic Components Online

So lesen Sie den Farbcode von Widerständen

Widerstände28 Nov. 2025
Intelligentere und sicherere Lösungen für die Automobilkonnektivität
Alle Artikel anzeigen
Das Lesen von Widerstands Farbcodes ist einfach, sobald Sie die Bedeutung und die Mathematik hinter jedem Band, das den Widerstandswert, die Toleranz und manchmal sogar den Temperaturkoeffizienten angibt, verstehen. Wir haben ein einfaches Diagramm erstellt, um Ihnen die Farbcodierung von Widerständen zu erklären.

Widerstände sind in vielen verschiedenen Werten, Formen und physikalischen Größen erhältlich. Praktisch alle bedrahteten Widerstände mit einer Leistung von bis zu einem Watt haben ein Muster von Farbbändern, die zur Anzeige des Widerstandswerts, der Toleranz und manchmal sogar des Temperaturkoeffizienten verwendet werden. Es können drei bis sechs Farbbänder auf dem Körper eines Widerstands vorhanden sein, wobei vier Bänder die häufigste Variante sind. Die ersten Bänder repräsentieren immer Ziffern im Widerstandswert. Dann finden Sie ein Multiplikatorenband, das anzeigt, dass der Dezimalpunkt nach rechts oder links verschoben wird. Die letzten Bänder repräsentieren die Toleranz und den Temperaturkoeffizienten.

Werfen wir einen Blick auf die untenstehende Widerstandsfarbcode-Tabelle und tauchen wir gleich mit ein paar Beispielen ein:

Wie man die Farbkennzeichnungen von Widerständen liest

Resistor Color Codes

Drei- oder Vierband-Widerstände

Die ersten beiden Bänder geben immer die ersten beiden Ziffern des Widerstandswerts in Ohm an. Bei einem Widerstand mit drei oder vier Bändern stellt das dritte Band den Multiplikator dar. Dieser Multiplikator verschiebt im Grunde genommen Ihre Dezimalstelle, um Ihren Wert von Megaohm auf Milliohm und überall dazwischen zu ändern. Das vierte Farbbändchen bedeutet Toleranz. Beachten Sie, dass bei Abwesenheit dieses Bandes und einem Blick auf einen Drei-Band-Widerstand die Standardtoleranz ±20% beträgt.

Fünf- oder Sechs-Band-Widerstände

Widerstände mit hoher Präzision haben ein zusätzliches Farbband, um eine dritte signifikante Ziffer anzuzeigen. Wenn Ihr Widerstand fünf oder sechs Farbbänder hat, wird das dritte Band zu dieser zusätzlichen Ziffer zusammen mit den Bändern eins und zwei. Alles andere verschiebt sich nach rechts, wodurch das vierte Farbband der Multiplikator wird und das fünfte Band die Toleranz angibt. Ein Sechsband-Widerstand ist im Grunde ein Fünfband-Typ mit einem zusätzlichen Ring, der die Zuverlässigkeit oder die Temperaturkoeffizient-Spezifikation (ppm/K) angibt. Verwendet man Braun, die gängigste Farbe des sechsten Bandes, als Beispiel, ändert sich der Widerstandswert bei jeder Temperaturänderung von 10°C um 0,1%.

Häufige Fragen zu Farbkennzeichnungen von Widerständen:

Woher weiß ich, von welchem Ende des Widerstands ich anfangen soll zu lesen?

  • Viele Widerstände haben einige der Farbbänder enger beieinander oder zu einem Ende hin gruppiert. Halten Sie den Widerstand mit diesen gruppierten Bändern auf Ihrer linken Seite. Lesen Sie Widerstände immer von links nach rechts.

  • Widerstände beginnen nie mit einem Metallband auf der linken Seite. Wenn Sie einen Widerstand mit einem goldenen oder silbernen Band an einem Ende haben, handelt es sich um einen Widerstand mit 5% oder 10% Toleranz. Positionieren Sie den Widerstand mit diesem Band auf der rechten Seite und lesen Sie den Widerstand erneut von links nach rechts.

  • Grundlegende Widerstandswerte reichen von 0,1 Ohm bis 10 Megaohm. Mit diesem Wissen verstehen Sie, dass bei einem Vier-Band-Widerstand die dritte Farbe immer blau (106) oder weniger ist und bei einem Fünf-Band-Widerstand die vierte Farbe immer grün (105) oder weniger ist.

Warum verwendet mein Hochspannungs-Widerstand keine metallischen Farben?

Gold und Silber werden in Hochspannungswiderständen durch Gelb und Grau ersetzt, um Metallpartikel in der Außenbeschichtung zu vermeiden.

Was ist ein Null-Ohm-Widerstand?

Einfach erkennbar an ihrem einzelnen schwarzen Band, sind Null-Ohm-Widerstände im Wesentlichen Drahtverbindungen, die verwendet werden, um Leiterbahnen auf einer Leiterplatte zu verbinden. Sie werden wie ein Widerstand verpackt, sodass dasselbe automatisierte Gerät, das zum Platzieren von Widerständen verwendet wird, auch zum Platzieren dieser auf der Leiterplatte verwendet werden kann. Dieses Design verhindert die Notwendigkeit einer separaten Maschine zur Installation eines Drahtbrücke.

Gibt es eine kreative Methode, um sich die Reihenfolge der Farben auf dem Diagramm einzuprägen?

Während es im Internet mehrere Eselsbrücken gibt, die Ihnen helfen, die Farbfolge für den Widerstandsfarbcode zu merken, sind einige angenehmer als andere. Eine andere Möglichkeit, sich die Farbtafel einzuprägen, besteht darin, Schwarz als Abwesenheit von Farbe zu betrachten, daher „0“, während Weiß die Kombination aller Farben darstellt und daher den höchsten Wert „9“ hat. In der Mitte der Farbtafel finden Sie die Standard-Regenbogenfarben in der Reihenfolge für die Zahlen 2 bis 7, sodass Ihr Kindheitsakronym ROY-G-BIV ins Spiel kommt, abzüglich der Farbe Indigo. Denken Sie einfach daran, dass Braun zwischen Schwarz und Rot als Nummer „1“ und Grau zwischen Violett und Weiß als „8“ passt, und Sie haben es!

Was ist ein „Zuverlässigkeitsband“? 

Militärspezifizierte Widerstände enthalten häufig ein zusätzliches Band auf Vierband-Widerständen, um die Zuverlässigkeit oder die Ausfallrate (%) pro 1000 Betriebsstunden anzuzeigen. Dies wird in der kommerziellen Elektronik selten verwendet.

Geschichte des Widerstands

Widerstände sind eine grundlegende Komponente in elektrischen Schaltungen. Frühere Wissenschaftler erkannten das Konzept des Widerstands kurz nachdem sie Tests durchführten, um die Ergebnisse der Stromleitung durch verschiedene Materialien zu bestimmen und daraufhin elektrische Ströme entdeckten. Während Kupfer, Gold und Aluminium als hervorragende Leiter mit niedrigem Widerstand gefunden wurden, galten Luft, Glimmer und Keramik als Widerstände, da sie den Stromfluss stark einschränken konnten. Obwohl Fachleute in der Branche seit Jahrzehnten um ihre grundlegenden Eigenschaften wissen, entstand ein zuverlässiger Widerstand, wie wir ihn heute kennen, erst 1961, als Otis Boykin einen kostengünstigen, zuverlässigen Widerstand entwickelte, der eine präzise Menge Strom zu einer Komponente leiten konnte. Dank seiner bahnbrechenden Entdeckung wurden Widerstände weniger von extremen Temperaturen und Erschütterungen beeinflusst, und es war schließlich möglich, sie wirtschaftlich zu produzieren. Da das US-Militär, IBM und viele Hersteller von Unterhaltungselektronik Boykins neuen Widerstand bestellten, wurden sie in alles integriert, von Haushaltsgeräten und Computern bis hin zu gelenkten Raketen.   Widerstände sind allgegenwärtig in der modernen Elektronik. Als passive Geräte verbrauchen sie Energie, liefern aber niemals Energie. Sie haben viele Verwendungen in Schaltungen, wie zum Beispiel die Regulierung des Stromflusses zu LEDs oder die Steuerung der Spannungsspitze an einem aktiven Gerät wie einem Transistor. Widerstände können verwendet werden, um eine Übertragungsleitung zu terminieren und Reflexionen zu verhindern oder als Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand am GPIO eines Mikrocontrollers, um einem System Stabilität zu verleihen. Durch die Kombination eines Widerstands mit einem Kondensator kann eine Zeitquelle geschaffen werden, die für Lichtblitzer oder elektronische Sirenenschaltungen erforderlich ist. Eine in Reihe geschaltete „Daisy-Chain“ von Widerständen kann einen Spannungsabfall erzeugen, der für Komponenten nützlich ist, die mit einer geringeren Spannung als der von der Eingangsquelle bereitgestellten betrieben werden müssen.   Jetzt, da Sie die Grundlagen und Tricks zum Lesen von Widerstandsfarbcodes kennen, gehen Sie hinaus und beeindrucken Sie all Ihre Freunde!

Artikel tags

Artikel
Weltweit
Widerstände

Zugehörige Nachrichtenartikel