Arrow Electronic Components Online

Was ist Read-Only Memory (ROM)? Arten von ROM definiert

Speicher30 Okt. 2023
Intelligentere und sicherere Konnektivitätslösungen für die Automobilindustrie
Alle Artikel anzeigen
Read-Only Memory (ROM) ist eine Art elektronischer Speicher, der bei der Herstellung in ein Gerät eingebaut wird. ROM-Chips finden sich in Computern und vielen anderen Arten von elektronischen Produkten; Videorekorder, Spielkonsolen und Autoradios verwenden alle ROM, um ihre Funktionen reibungslos auszuführen. ROM-Chips sind entweder in eine externe Einheit integriert – wie USB-Sticks und andere zusätzliche Speichergeräte – oder als herausnehmbarer Chip in der Hardware des Geräts installiert. Nichtflüchtiger Speicher wie ROM bleibt auch ohne Stromversorgung nutzbar.

Was macht der Nur-Lese-Speicher? Funktion von ROM

ROM speichert „Firmware“, was eine permanente Software ist, die mit integrierten Schaltkreisen fest verdrahtet ist. Der Hersteller passt während des Fertigungsprozesses einen speziell entworfenen ROM-Chip in ein Gerät ein.   Im Gegensatz zum nichtflüchtigen Speicher einer Festplatte ist es schwierig und zeitaufwendig, den Speicher eines ROM-Chips neu zu schreiben. In den meisten Fällen ist es unmöglich, integrierte Schaltkreise zu ändern, was bedeuten kann, dass Sie grundlegendere Formen von Nur-Lese-Speichern nicht aktualisieren können. Möglicherweise können Sie einige moderne ROM-Typen umprogrammieren, aber nur mit langsamen Geschwindigkeiten und spezieller Ausrüstung. Diese Hürden machen herkömmliches ROM schlecht geeignet für Funktionen, die häufige Feature-Updates erfordern oder anfällig für Fehler oder Sicherheitsprobleme sind.   Konventionelles ROM ist vorprogrammiert, um ihrer vorgesehenen Hardware zu entsprechen. Es steuert oft Funktionen, die sowohl integraler Bestandteil des Gerätnutzens sind als auch keine Änderungen oder Personalisierungen benötigen. Eine Art von Daten, die üblicherweise in einem Nur-Lese-Speicherchip gespeichert werden, ist das Basic Input-Output System (BIOS). Das BIOS eines Geräts steuert die Art und Weise, wie das Gerät auf Eingaben vom Benutzer auf der grundlegendsten Ebene reagiert, wie der „Boot-up“-Prozess eines Computers, der auftritt, wenn das System eingeschaltet wird.

Welche Arten von ROM gibt es?

Hier ist ein Überblick über die verschiedenen Arten von ROM, von den einfachsten bis hin zu vielseitigeren.

  • ROM: Klassische oder "maskenprogrammierte" ROM-Chips enthalten integrierte Schaltkreise. Ein ROM-Chip sendet einen Strom durch einen spezifischen Ein- und Ausgangspfad, der durch die Position der Sicherungen zwischen den Reihen und Spalten auf dem Chip bestimmt wird. Der Strom kann nur entlang eines sicherungsaktivierten Pfads fließen und somit nur über den Ausgang zurückkehren, den der Hersteller wählt. Eine Neuverdrahtung ist funktional unmöglich, weshalb diese Arten von ROM-Chips nicht modifiziert werden können. Während die Produktion einer Vorlage für einen originalen ROM-Chip aufwendig ist, können Chips, die nach einer bestehenden Vorlage hergestellt werden, wesentlich erschwinglicher sein.
  • PROMProgrammierbarer ROM, oder PROM, ist im Wesentlichen eine leere Version von ROM, die Sie kaufen und mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs, eines Programmierers, einmalig programmieren können. Ein leerer PROM-Chip ermöglicht es dem Strom, durch alle möglichen Pfade zu fließen; der Programmierer wählt einen Pfad für den Strom, indem er eine hohe Spannung durch die unerwünschten Sicherungen sendet, um sie "durchzubrennen". Statische Elektrizität kann denselben Effekt versehentlich erzeugen, weshalb PROMs anfälliger für Schäden sind als herkömmliche ROMs.
  • EPROMLöschbarer programmierbarer ROM Chips können Sie viele Male schreiben und umschreiben. Diese Chips verfügen über ein Quarzfenster, durch das ein spezialisierter EPROM-Programmierer eine spezifische Frequenz von ultraviolettem Licht aussendet. Dieses Licht brennt alle kleinen Ladungen im EPROM aus, um seine Schaltkreise wieder zu öffnen. Diese Belichtung macht den Chip effektiv wieder leer, danach können Sie ihn nach demselben Verfahren wie einen PROM neu programmieren. EPROM-Chips werden irgendwann abgenutzt, haben jedoch häufig Lebensdauern von über 1000 Löschvorgängen.
  • EEPROM: Um einen Elektrisch löschbaren programmierbaren ROM Chip zu modifizieren, wenden Sie lokalisierte elektrische Felder an, um die Daten zu löschen und umzuschreiben. EEPROMs haben mehrere Vorteile gegenüber anderen ROM-Typen. Im Gegensatz zu den früheren Formen können Sie EEPROM ohne dedizierte Ausrüstung, ohne es aus der Hardware zu entfernen, und in speziell definierten Inkrementen umschreiben. Sie müssen nicht alles löschen und umschreiben, um eine einzige Bearbeitung vorzunehmen.
Arrow.com ist ein autorisierter Distributor von neuen und beliebten Speicherchips von führenden Herstellern der Industrie. Entdecken Sie noch heute unsere große Auswahl an Produkten.

Artikel tags

Global
EEPROM
Speicher
Artikel

Verwandte Nachrichtenartikel