Audiotransformatoren
Ein Audiotransformator ist ein elektromagnetisches Bauteil, das dazu dient, einen Eingabe-Schaltkreis von einem Ausgabe-Schaltkreis zu isolieren und wenn möglich auch das Filtern nach einem durchlaufenden Signal zu leisten. Es handelt sich um ein Audio-Bauteil, weil es dafür konstruiert wurde, mit Signalen in einem Frequenzspektrum im hörbaren Frequenzband zu arbeiten (normalerweise um die 20 Hz bis 20 kHz).
Ein Transformator isoliert Eingang und Ausgang, weil er dem Primär-Schaltkreis mit Wechselstrom koppelt (Es gibt keinen Gleichstrom-Signalpfad), indem er seine Energie durch Induktion des Wechselstroms zum sekundären Schaltkreis rüberkoppelt und dadurch einen wechselnden Magnetstrom erzeugt. ,Dieser wechselnde Strom induziert in der an den anderen Schaltkreis angeschlossenen sekundären Wicklung eine variierende elektromotorische Kraft (Spannung).
Isolierung hat den Effekt, den DC (Gleichstrom)-Term am Eingang von dem Signal am Ausgang zu entfernen. Eingangssignale können auch unterschiedliche Impedanzen an den Eingängen der Transformatoren (unsymmetrisch) haben, die zu einer symmetrischen Ausgangsimpedanz (Symmetrie) transformiert werden können. Ein symmetrischer Schaltkreis ist weniger Rausch-anfällig wenn er äquivalent an beide Ausgangsleiter-Schaltkreispfade gekoppelt ist (Gleichtaktstörung). Diese Umwandlung kann einen Wechsel des Verhältnisses des Stroms zur Spannung enthalten, indem der Audio-Transformator so konstruiert wird, dass er unterschiedliche primäre und sekundäre Wicklungen hat (aufwärts und abwärts). Da es ein festes Verhältnis zwischen Spannung, Impedanz und Strom (V=I) gibt, hat diese Umwandlung den Effekt, die effektive Impedanz des Quell-Signals , wie es von der Last gesehen wird, zu verändern. Wenn diese Quellenimpedanz der Ausgangs-Lastimpedanz vollständig angeglichen wird, wird der Schaltkreis als abgestimmt bezeichnet.
Audio-Transformatoren arbeiten im hörbaren Signalbereich, indem es erhebliches Rauschen in der Umgebung aus Quellen wie dem Strom der Hauptleitungen und Inverter-Stromversorgungen gibt. Dieses Rauschen kann sich leicht in einen Transformator koppeln und einen Effekt erzeugen, der zu dem Summen führt. Daher haben Transformatoren normalerweise eine magnetische Abschirmung, um sie gegen diese Rausch-Kopplung in ihren Schaltkreisen zu schützen.
Audio-Transformatoren können wegen ihrer nicht linearen Effekte Rauschen und Störungen einführen. Signale mit schwachem Pegel können einen zu geringen Pegel haben, um den magnetische Kern linear zu erregen, oder einen so hohen Pegel, dass sie die Fähigkeit des magnetischen Kerns, den wechselnden Fluss aufzunehmen, sättigen. Diese Effekte führen Oberwellen und andere Erzeugnisse ein, die das Signal stören. Hohe Frequenzen können auch durch Effekte von Streukapazität und Streuinduktivität gedämpft werden und das Signal stören.
443
Produkte