工厂自动化中的传感器、安全性与网络安全
网络研讨会2026年7月9日
加入这个与Alterra共同举办的网络研讨会,探索新的FPGA和其他先进硬件如何让工厂更智能。
活动详情 📅 日期: 2026年7月9日,星期四 🕘 时间: 上午8:00(PDT)| 上午11:00(EDT)| 下午5:00(CEST) 现代工厂自动化系统必须在处理不断增加的传感器数据量的同时,满足严格的安全性、可靠性和实时性能要求。 在本次网络研讨会中,参会者将学习如何通过实用的方法应对这些挑战,包括传感器集成、安全功能、工业网络安全以及智能制造环境中的边缘智能。您将深入了解以下内容:
- FPGA如何实现高性能的传感器聚合与融合,支持实时处理来自摄像头、LiDAR、雷达、编码器等设备的数据
- 如何使用FPGA加速机器视觉应用,包括缺陷检测、预测性维护、质量检测和工人安全监测
- 设计符合功能安全标准的工业系统,如IEC 61508、IEC 62061和ISO 13849
- 通过基于硬件的网络安全构建强大的自动化平台,包括安全启动、设备认证、加密以及针对不断变化的网络威胁的保护
活动标签
机器人技术
网络研讨会
机器视觉
Altera
工厂自动化
过去