Arrow Electronics Components Online
这张图片显示了连接到服务器机架的网络电缆的特写,背景中可以看到多个绿色和黄色的指示灯亮着。

电子数据交换 (EDI)

Arrow 通过电子数据交换 (EDI) 和 RosettaNet 简化了商业交易,实现了文件的安全、准确和实时交换。作为行业领导者,Arrow 帮助客户降低成本、提高效率并加强与供应商的关系。通过采用这些标准,企业能够简化采购流程,加速

现代数据中心里一条灯火通明的走廊,排列着一排排服务器机架,上面闪烁着绿色和蓝色的 LED 灯。
实现更高的速度与可靠性

电子数据交换(EDI)指的是以标准格式在计算机与计算机之间传输商业文件的过程。它通过电子方式交换商业信息,从而提高速度、准确性和效率。   Arrow公司在推动与客户和供应商之间建立基于EDI的连接方面引领行业,以加速生产预测、采购订单(及确认)、发票以及其他标准商业文件的交换。

EDI 的主要优势
  • 降低文件传输成本

  • 改进的交易准确性

  • 缩短交易周期时间

  • 建立一个用于未来交易活动的电子平台

理想的EDI客户
  • 具有高采购交易量、成本和周期时间的组织

  • 面临与采购相关传输中数据准确性问题的公司

  • 需要为供应商管理库存计划提供一致且系统化的预测数据共享的企业

  • 寻求安全、电子传输常见业务交易的公司

罗塞塔网 (RosettaNet)

推动实时通信

Arrow 是 RosettaNet 的创始成员之一。RosettaNet 是一个由超过 350 家 IT、电子元件和半导体制造公司组成的全球行业联盟。这个非营利组织致力于开发和实施开放的电子商务流程标准,以促进供应链协作。通过帮助定义和推广这些标准,Arrow 在塑造电子行业内公司之间的沟通和交易方式方面发挥了关键作用。如今,RosettaNet 通过实现无缝集成、减少低效问题,并为数字供应链合作伙伴关系创造更稳固的基础,从而继续推动创新。

一个人在办公桌前工作,桌上有几台电脑显示器,上面显示着代码、数据和网络图。
RosettaNet 提供的内容
  • 行业范围内,用于电子信息共享的标准化流程

  • 为供应链参与者提供实时的一对多连接

  • 一种用于更高效协作的通用语言

采用 RosettaNet 的优势
  • 降低成本并提高生产力

  • 精简且灵活的交易伙伴关系

  • 为终端用户提供更快速、更统一的采购方式

  • 寻求安全电子传输常见商业交易的公司

有关 RosettaNet 标准的更多详细信息,请访问 www.rosettanet.org

若要了解 Arrow 的 EDI 服务如何为您的组织带来益处,请联系您当地的 Arrow 销售办公室,电话:1-800-777-2776。